Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?
A imagem mostra uma vista aérea do centro da cidade de Estugarda, Baden-Wuerttemberg, Alemanha.
Estudo de caso: Building X

A toda a velocidade para o roteiro climático de Estugarda

Estugarda pretende ser neutro em termos climáticos até 2035, dez anos antes do exigido pela Lei Federal Alemã das Alterações Climáticas. Para atingir este objetivo, a concessionária municipal Stadtwerke Stuttgart está a implementar um conceito de sustentabilidade em conjunto com a Siemens, começando com a sua própria sede.

O “Caminho de Estugarda” - neutralidade climática até 2035

Porque é que partimos nesta rota difícil quando está disponível um caminho mais fácil? Neutro em termos climáticos até 2045, esse é o requisito legal. Mas o Stadtwerke Stuttgart decidiu tomar o “Caminho de Estugarda” com o objetivo de neutralidade climática até 2035.

Concessionárias municipais e o seu desafio no caminho para a neutralidade climática

As concessionárias municipais são o motor da transição energética. Como prestadores de serviços gerais para setores-chave como energia, transportes e edifícios, podem atuar como um modelo, impulsionando a transição energética. Para atingir o objetivo climático da cidade de Estugarda, 3.6 megatoneladas de equivalentes de CO2 devem ser poupadas anualmente — um enorme desafio para o Grupo Stadtwerke Stuttgart.

Parceria tecnológica com o Stadtwerke Stuttgart

O Grupo Stadtwerke Stuttgart está a definir passos concretos para atingir estes objetivos ambiciosos e está a implementar um conceito abrangente de sustentabilidade em conjunto com a Siemens no âmbito de uma parceria tecnológica. Os produtos, soluções e serviços são utilizados numa vasta gama de projetos de eficiência, energia e áreas residenciais. A plataforma empresarial aberta e interoperável Siemens Xcelerator constitui a base para aplicações de construção cruzada. O que é isso em termos concretos? A Siemens fornece os sensores e o software. Trabalhamos com os especialistas em energia da Stadtwerke Stuttgart para desenvolver conceitos de energia e aquecimento que possam ser integrados nos sistemas do cliente com base nos dados e funcionalidades resultantes.

Portfólio modular, soluções à medida

Stylized blue and white graphic design with letter 'S' centered among abstract geometric shapes and flowing lines.
Select...

Building X

O Building X é um conjunto de aplicações orientadas por IA e de plataforma aberta para gestão de edifícios. Elimina a complexidade, reduz os silos de dados e melhora o desempenho do edifício.

O Building X oferece as seguintes vantagens para o edifício em Kesselstrasse:

Visualizador 360°: Imagem fotorrealista como um gémeo digital. O Visualizador 360° fornece uma visão geral contínua, exibindo um ambiente 3D virtual.

Energy Manager: O consumo de energia, os custos e as emissões de CO2 do edifício são registados e analisados para que as medidas de otimização possam ser definidas numa fase inicial.

Operations Manager: Para monitorizar uma vasta gama de instalações e aplicações de edifícios — em tempo real e a partir de um único local. Isto torna possível responder a falhas mais rapidamente, minimizando assim os tempos de inatividade e melhorando a continuidade do negócio.

Lifecycle Twin: Serve um centro de dados central. Fornece visibilidade de ponta a ponta e gestão abrangente para serviços técnicos de construção e todos os ativos do edifício, bem como uma gestão eficiente de ordens de serviço num ambiente virtual.

Three building illustrations that represent the layers of Building X: connecting, digitalizing and acting.
A combinação da experiência da Siemens em gestão de edifícios e a nossa no setor da energia cria soluções que não só nos ajudam a atingir os nossos próprios objetivos de sustentabilidade, mas também nos ajudam a apoiar outras organizações na sua transição energética.”
Peter Drausnigg, Director-Geral Técnico, Stadtwerke Stuttgart

Nova sede para se tornar uma vitrine de sustentabilidade

A conversão e modernização de um edifício existente na Kesselstrasse 23 em Estugarda pode ser vista como a referência e ponto de partida da parceria tecnológica.

Um cachorrinho golden retriever senta na relva, a olhar para cima com olhos brilhantes e uma expressão curiosa.

A person is standing in front of a large window, looking out at a city skyline.

Na abertura: (da esquerda) Peter Drausnigg, Managing Director da Stadtwerke Stuttgart e Carsten Koch, Chefe de Negócios de Solutions e Serviços da Siemens Smart Infrastructure em Estugarda (Fonte da imagem: Stadtwerke Stuttgart/ Moritz Tewes).


A primeira medida concreta é a modernização da futura sede do Grupo Stadtwerke Stuttgart. A sua nova casa é tornar-se uma vitrine para a sustentabilidade e práticas de trabalho modernas. Para este fim, o complexo de escritórios, incluindo o armazém e oficinas na Kesselstrasse 23, está a ser convertido e expandido de acordo com um conceito holístico de sustentabilidade. Isto implica, entre outras coisas, o uso de energias renováveis e uma monitorização eficiente da energia. A tecnologia fornecida pela Siemens cumpre os critérios atuais de digitalização e sustentabilidade, e engloba novas automatizações de edifícios e salas, tecnologia de segurança e aplicações de software. Além disso, o modelo de software como serviço fornece à Stadtwerke Stuttgart tecnologia de ponta baseada em requisitos que pode ser adaptada de forma flexível no decorrer do projeto.

Redução do consumo de energia

  • Redução do consumo de energia através da tecnologia de controlo inteligente
  • Projetos abrangentes de eficiência
  • Solutions para uma ótima recuperação de calor residual
  • Reabilitação energética

Geração de energias renováveis no local

  • Solutions para a auto-suficiência energética
  • Sistemas de armazenamento de energia e carregamento verde
  • Fonte de alimentação de emergência otimizada e conceitos de UPS
  • Soluções renováveis de hidrogénio

Neutralidade de CO₂ através de projetos de compensação de carbono

  • Estratégia e roteiro para a descarbonização
  • Participação no mercado da energia e flexibilidade
  • Optimização das taxas de rede, flexibilidade

A viagem continua...

Para além da gestão integrada de estacionamento e visitantes, estão a ser planeadas outras medidas conjuntas como parte da parceria tecnológica:

  • Dia da inovação: Serão discutidos tópicos inovadores sobre o futuro e serão discutidas soluções baseadas em tecnologias de ponta, como realidade virtual, inteligência artificial e construção de gêmeos
  • Workshop de Sustainability: Os projetos implementados em conjunto serão avaliados para identificar potenciais otimizações
  • Salas de exposição: O design de uma secção do novo showroom da Kesselstrasse 23 já está a todo vapor. No showroom, pode ver e experimentar a interação da tecnologia e da experiência de consultoria tanto do lado do produtor como do consumidor numa variedade de vitrines
Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.

Na abertura: (da esquerda) Carsten Koch, Siemens, Peter Drausnigg, Stadtwerke Stuttgart, Simon Pfau, Siemens, Thomas Fuhrmann, Stadtwerke Stuttgart (Fonte da imagem: Stadtwerke Stuttgart/ Moritz Tewes)

Conteúdo relacionado