Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Inspection Visual com Inspekto

A IA fornece uma verificação de qualidade extremamente rápida no motor

Com a Siemens Inspekto Visual Inspection, as verificações de qualidade no Horse Powertrain em Skövde podem ser feitas em apenas alguns segundos.

No centro da produção de motores de longa data da Skövde, está agora em funcionamento um novo sistema de visão baseado em IA. Com a nossa Inspekto Visual Inspekto, as verificações de qualidade podem ser feitas em apenas alguns segundos — automatizadas, rastreáveis e sem a necessidade de conhecimentos especializados em visão mecânica. O resultado é um processo mais rápido, qualidade mais consistente e um ambiente de trabalho onde os operadores evitam passos monótonos e ergonomicamente exigentes. A histórica fábrica de motores está assim a entrar numa nova era da indústria inteligente onde a tradição encontra a tecnologia do futuro.

Com o nosso sistema de visão alimentado por IA Inspeção, a fábrica de motores em Skövde, Suécia, está a fazer a transição para uma nova era onde os desvios são detectados em poucos instantes, a rastreabilidade é assegurada e os operadores estão dispensados do trabalho monótono. É um salto tecnológico que liga o conhecimento industrial tradicional com o controlo de qualidade inteligente do futuro — e coloca o Skövde ainda mais claramente no mapa como um centro de inovação para o desenvolvimento do grupo propulsor.

De caldeiras de ferro fundido a motores

Comboio propulsor a cavalo

Há quase cem anos, em 1927, foi lançado o primeiro carro da Volvo, chamado Jacob car. Era powered by um motor de 4 cilindros fabricado em Skövde numa oficina mecânica que foi fundada já em 1868, quando a Sköfde Gjuteri & Mekaniska Verkstad caldeiras de ferro fundido e depois fabricava motores marítimos a querosene, a origem do Volvo Pentaverken.

A fábrica de motores de hoje em Skövde foi inaugurada em 1991 e ao longo dos anos mudou o proprietário e o nome, da Volvo Cars para a Powertrain Engineering Sweden para Aurobay, que recentemente se tornou Comboio propulsor a cavalo , que hoje é propriedade da Geely, Renault e Aramco.

Os híbridos são essenciais para uma transição mais rápida

A Horse Powertrain é uma empresa que produz motores, incluindo motores de combustão interna e sistemas híbridos, com sede em Londres. A empresa opera 17 fábricas e cinco centros de I&D na Europa, China e América do Sul, fornecendo soluções de powertrain — motores, transmissões, eletrónica de potência e plataformas híbridas integradas — a vários fabricantes de veículos. Enquanto grande parte da indústria automóvel está a concentrar-se num futuro elétrico, a Horse Powertrain vê os híbridos como um caminho realista para as emissões líquidas zero, especialmente nas regiões onde a eletricidade ainda é produzida a partir de combustíveis fósseis.

A fábrica Skövde da Horse Powertrain desempenha um papel central no desenvolvimento da próxima geração de motores híbridos. Os powertrains que combinam tecnologia elétrica e de combustão são, de acordo com a empresa, uma solução crucial para reduzir as emissões mais rapidamente.

“O mundo ainda não está pronto para veículos totalmente movidos a bateria. A mudança das necessidades globais requer várias soluções energéticas, razão pela qual estamos a olhar para várias oportunidades para apoiar o mercado e os fabricantes de veículos. Um exemplo é o nosso extensor de autonomia, um motor de combustão compacto que funciona como um gerador e ajuda a carregar a bateria, prolongando assim a distância total de condução”, diz Elisabeth Kraft, gerente de relações públicas da Horse Powertrain em Skövde.

Também foi lançado um novo sistema híbrido baseado na arquitetura de carros elétricos, bem como uma caixa de velocidades híbrida com arranque 100% elétrico e até 80% de operação elétrica no tráfego da cidade.

“Os motores híbridos são uma ferramenta eficaz para reduzir as emissões aqui e agora”, diz Elisabeth Kraft.

Elisabeth Kraft, gerente de relações públicas da Horse Powertrain

Longa tradição de qualidade e eficiência

Oscar Geiervall, engenheiro de verificação da Horse Powertrain

A produção eficiente e de alta qualidade faz parte da cultura desta fábrica. Aqui, a equipa conhece o seu trabalho enxuto e tem recebido atenção para uma produção otimizada. O que tem faltado são ferramentas para uma inspeção final mais eficiente dos motores.

“A verificação para encontrar quaisquer desvios e defeitos foi feita manualmente na estação. Queríamos mudar isso. Leva muito tempo e não é tão ergonómico para os operadores com tarefas repetitivas. É sobre garantia de qualidade, eficiência e ergonomia”, diz Óscar Gejervall, engenheiro de verificação da Horse Powertrain.

Ligue e inspecione com inspeção visual Inspekto

Inspekto é o nosso novo sistema de visão baseado em IA para controlo de qualidade de vários tipos de produtos e está adaptado para permitir que os operadores instalem, utilizem e mantenham o sistema sem a necessidade de experiência anterior com sistemas de visão.

“O Inspekto é facilmente integrado com o sistema de automação para um controlo de qualidade completo e automatizado”, diz Iliass Temsamani, gerente de produto da Siemens que ajuda os fabricantes a implementar o controlo de qualidade baseado em IA.

“Tradicionalmente, é incerto se uma solução de visão é escalável e rentável a longo prazo. Mas com o Inspekto, pode avaliar a solução extremamente rapidamente com os seus produtos para ver se funciona e dentro de duas horas tem uma decisão sobre ir ou não. Não é necessário nenhum conhecimento especializado ou experiência anterior, o Inspekto pode ser tratado inteiramente pelos operadores”, continua.

Comboio propulsor a cavalo

Não é necessária experiência anterior

Inspeção Visual Inspection

Jani Minkkinen, supervisor no Departamento de Qualidade, vê muitas oportunidades com a Inspekto:

“Agora podemos verificar os motores de uma forma normalizada e, como guardamos tantas imagens da câmara, o trabalho de análise torna-se mais fácil e obtemos uma melhor rastreabilidade. Torna-se um complemento muito bom.”

“A interface é muito fácil de usar para os operadores, mesmo para novos funcionários. Basta adicionar novos pontos de controlo se precisar ou remover, sem alterar os parâmetros do robô”, diz Mikael Karlgren, engenheiro de verificação da Horse Powertrain.

“É por isso que escolhemos o sistema de visão da Siemens Inspekto, pela sua simplicidade e elevada flexibilidade. É rápido mudar e escolher o que ver”, diz Oscar Geiervall.

“A mágica está no software, que pode ser atualizado continuamente”, diz Iliass Temsamani.

O trabalho de I&D por trás do sistema inteligente baseado em IA é a razão pela qual agora é fácil comissionar e manter um processo de detecção de falhas otimizado onde até defeitos imprevistos podem ser detectados.

Produtos da Siemens que são utilizados pelo cliente no projeto

Sistema de visão baseado em IA: Inspeção Visual Inspection
Sistema de controlo: Simatic S7
Plataforma de automação: TIA Portal
PC industrial: Simatic Box PC
HMI: Painéis Simatic HMI
Sistema PLM: Teamcenter
E/S distribuída: Simatic ET 200
Sistema de controlo CNC: Sinumérico
Sistema servo: Sinâmicas
Fonte de alimentação: Sitop
Comunicação Industrial: Scalance
Sistema RFID: Smatic RFID
Produtos de baixa tensão e motores de arranque: Sirius
Medição de Energia: Sentron PAC
Automação predial: Sistema de Gestão de Edifícios: Desigo CC,
Sistema de Incêndio e Security: Sinteso

siemens.com/inspecção
horse-powertrain.com

Junho 2026