Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Planejamento e agendamento avançados do Preactor

Planejamento e agendamento avançados (APS) do SIMATIC IT Preactor, agora parte do Opcenter, melhora a sincronização dos processos de fabricação por meio de ferramentas robustas de planejamento e agendamento. Ele permite maior utilização de recursos e entrega dentro do prazo, além de ajudar a reduzir os níveis de estoque e o desperdício.

O que é Preactor?

SIMATIC IT Preactor APS, agora parte do Opcenter, melhora a sincronização dos processos de fabricação por meio de ferramentas robustas de planejamento e agendamento. Ele permite maior utilização de recursos e entrega no prazo, além de ajudar a reduzir os níveis de estoque e o desperdício.

Permitindo que os fabricantes gerem facilmente planos e cronogramas e, em seguida, reajam de forma rápida e inteligente às mudanças, o software Preactor APS representa um pilar da Siemens gerenciamento de operações de manufatura (MOM) portfólio. Junto com um sistema de execução de fabricação (MES), software de gerenciamento de qualidade (QMS), e inteligência de fabricação, SIMATIC IT Preactor APS compõe uma solução MOM holística que vincula soluções de software corporativo à automação do chão de fábrica.

Agora sob o Planejamento e agendamento avançados do Opcenter Em suma, o Preactor APS inclui sistemas adaptados às necessidades funcionais específicas. O SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling (AS) é usado para programar máquinas, linhas de produção, recursos, serviços e logística. O Preactor AS é oferecido em várias versões para atender às necessidades específicas de cada cliente, incluindo Preactor AS Standard, Professional e Ultimate. O SIMATIC IT Preactor Advanced Planning (AP) auxilia os fabricantes no planejamento de longo e médio prazo para operações de fabricação em estoque e sob encomenda. O SIMATIC IT Preactor Express é gratuito para usar a edição da família Preactor de soluções de planejamento e agendamento de produção. Todos esses sistemas são discutidos com mais detalhes abaixo.

Funcionalidade do software Preactor APS

O Preactor APS usa matemática avançada para analisar e calcular os cronogramas de produção alcançáveis, levando em consideração uma série de restrições e regras de negócios. Essa abordagem permite que os planejadores gerem e avaliem vários cenários. Sem essas ferramentas poderosas, os fabricantes podem usar horas ou até dias para gerar cronogramas usando planilhas. Eles são difíceis de manter e, se ocorrer uma mudança inesperada, é difícil gerar um novo cronograma. O Preactor pode ser personalizado e configurado conforme necessário sem perturbar o código central do Preactor. Ele pode ser usado como um sistema independente ou integrado ao software corporativo e MOM, incluindo ERP, MES, coleta de dados, previsão, planejamento de demanda e aplicativos OEE. Os principais recursos do software Preactor APS incluem:

  • Planejamento em nível de BOM—A lista de materiais de planejamento (BOM) pode ser explodida e, em seguida, o plano de produção para itens de nível inferior é calculado da mesma forma.
  • Programação com várias restrições baseada em pedidos — os usuários podem aplicar uma classificação ou ponderação aos pedidos. O agendamento é criado com base na disponibilidade de recursos, restrições adicionais e materiais necessários para o pedido.
  • Modelagem avançada de restrições — Regras sobre o uso simultâneo de regras, restrições avançadas de interoperação e outras restrições avançadas de recursos podem ser modeladas.
  • Manipulação avançada de materiais — Regras personalizadas podem ser implementadas para garantir que os subconjuntos e as matérias-primas sejam consumidos de acordo com as regras de negócios. A alocação de material é determinada com base nos filtros do sistema e na classificação dos dados.
  • Otimização avançada do cronograma — Regras adicionais permitem a minimização dos tempos de troca e outras ações de otimização do cronograma.
  • Visualização do processo de montagem — O Material Explorer gera uma visão gráfica das dependências do material, bem como gráficos dos níveis de estoque ao longo do tempo.
  • Visualização interativa do cronograma — Depois que um cronograma mestre de produção (MPS) inicial é criado, os dados podem ser exibidos como gráficos de perfil de estoque e gráficos de uso da capacidade. O MPS pode ser alterado simplesmente clicando e arrastando um ponto nos gráficos de estoque ou capacidade e a produção de um item específico pode ser movida de um período de planejamento para outro. Todas as alterações são refletidas em todas as janelas de plotagem e grade vinculadas.

Produtos relacionados: Planejamento e agendamento avançados do Opcenter

A person is standing in front of a screen displaying a video editing software interface.

Entenda os benefícios

A programação e o planejamento da produção podem ser uma tarefa assustadora, ainda mais à medida que as empresas de manufatura crescem e suas linhas de produtos e recursos aumentam. Embora cada empresa tenha seu próprio conjunto de requisitos, o software de agendamento de fabricação oferece benefícios vitais para todos os usuários.

Otimize as operações de produção

Garanta processos de fabricação eficientes e simplificados, aumentando a produtividade e a utilização de recursos e reduzindo os custos de produção.

Reduza as entregas atrasadas causadas por atrasos na fabricação

Melhore a precisão da programação de produção, reduzindo os atrasos na fabricação e aprimorando o desempenho de entrega no prazo.

Reduza a sobrecarga

Obtenha um gerenciamento mais confiável das mudanças de agendamento, simplificando as operações e minimizando a carga administrativa associada aos ajustes.

Reduzir ou eliminar atividades sem valor agregado

Reduza ou elimine atividades sem valor agregado, como configuração ou tempo de espera, empregando algoritmos de agendamento avançados que analisam restrições, regras de negócios e disponibilidade de recursos.

Receba alertas para o gerenciamento proativo

Receba alertas quando a demanda ultrapassar a capacidade para evitar gargalos de produção e garantir a utilização ideal dos recursos.

Planeje os requisitos futuros de capacidade

Antecipe e resolva possíveis restrições de recursos para garantir eficiência operacional e crescimento sustentados.

Software preactor

Software de planejamento avançado Preactor AP

O software de planejamento avançado SIMATIC IT Preactor AP é uma ferramenta de planejamento essencial que permite aos fabricantes garantir que tenham a quantidade certa de recursos nos lugares certos e na hora certa. A compra efetiva de quantidades econômicas de matéria-prima e o uso oportuno dessa matéria-prima são fundamentais para reduzir um dos maiores problemas de produção: níveis desnecessariamente altos de estoque do produto acabado e das matérias-primas e a possibilidade de esse estoque atingir a data de validade antes de ser consumido.

Com o planejamento avançado do Preactor, o planejamento pode ser executado no modo de capacidade finita ou infinita, e os períodos de planejamento podem ser de dias, semanas, meses ou uma combinação dos três. Os parâmetros podem ser definidos em relação ao código de cada item, o que permite cálculos diferentes para cada um deles.

Usado em combinação com o Preactor Advanced Scheduling, o Preactor Advanced Planning pode receber informações detalhadas de programação de produção e substituir o volume planejado pelo volume programado. O cronograma mestre de produção (MPS) pode então ser recalculado usando o cronograma de produção como base para novos resultados.

Para fazer em estoque Em operações, o principal fator na criação do MPS geralmente é a previsão da demanda futura. Infelizmente, a demanda prevista pode variar muito devido à sazonalidade, promoções, clima, eventos especiais e outros fatores. Para evitar a criação de um MPS irreal no qual não há capacidade de produção suficiente para atender aos picos previstos, o Preactor Advanced Planning importa os níveis atuais de estoque mais a demanda real e prevista. Em seguida, considera a capacidade aproximada, números futuros, dias-alvo de cobertura de estoque, preferências de fabricação, quantidades mínima/máxima de revenda, múltiplos de repedidos, prazo de validade do produto e muito mais para propor um MPS preciso e viável. Ao usar a capacidade do sistema de calendário Preactor AP, a capacidade de produção (que pode ser especificada por quantidade, duração ou peso) pode variar ao longo do tempo. A capacidade disponível então limita o volume de produção criado em cada período.

Depois que um MPS inicial é criado, os dados podem ser exibidos como gráficos de perfil de estoque e gráficos de uso da capacidade. Esses gráficos são interativos e qualquer alteração feita em um deles é refletida em todos os outros gráficos vinculados e janelas de grade.

Em um fazer sob encomenda ambiente, os níveis de estoque de itens acabados e/ou intermediários não farão parte dos principais parâmetros do processo, mas ainda haverá a necessidade de avaliar os efeitos das futuras mudanças de demanda no processo de fabricação. O Preactor Advanced Planning atende a essa necessidade. Por exemplo, para montagens complexas no setor aeroespacial, cada item acabado pode ter uma BOM profunda e ser composto por milhares de componentes individuais. Se algum desses componentes for fabricado internamente, eles compartilham a capacidade de produção, criando uma relação complexa entre a capacidade de fabricação e a demanda.

Quando ocorre uma mudança na demanda, seja em termos de quantidade ou datas de entrega, o Preactor AP pode avaliar rapidamente se é possível atender aos novos requisitos. O Preactor AP pode importar mudanças de demanda e criar um novo plano “e se”. A BOM de planejamento pode ser explodida para que o Preactor AP mostre se há algum problema de capacidade. Se houver problemas, os usuários podem trabalhar interativamente com o Preactor AP para criar um MPS aceitável.

Software avançado de agendamento Preactor AS

Uma variedade de produtos Preactor AS foi criada para disponibilizar funcionalidades avançadas a todos os usuários. Toda a linha oferece suporte ao agendamento interativo com várias restrições. Cada produto garante um modelo preciso do ambiente de produção, levando em consideração durante o processo de programação a disponibilidade de recursos e restrições adicionais, como ferramentas e materiais. Os pedidos podem ser agendados rapidamente usando regras integradas inteligentes. Os usuários também podem interagir manualmente com a programação para fazer alterações com base na experiência ou em novas informações.

Preactor AS Standard usa o agendamento baseado em pedidos ao qual o usuário pode aplicar uma classificação ou ponderação para priorizar os pedidos. O Preactor AS Standard pode levar em consideração diferentes velocidades de execução da operação em diferentes recursos, usar tempos de troca dependentes da sequência com base nos atributos da operação e permitir sobreposições e tempo de folga entre as operações.

Preactor AS Professional oferece regras adicionais de otimização de cronograma para atender às necessidades, como minimizar os tempos de troca, sequenciamento preferencial e campanhas. As regras compostas também podem ser criadas com a ferramenta de fluxo de trabalho do Preactor. O Preactor AS Professional permite que os usuários implementem regras específicas do cliente sobre como os materiais são consumidos. Ele também fornece visualização dos processos de produção, desde matérias-primas até produtos acabados e pedidos de venda, por meio do módulo explorador de materiais do sistema. Isso mostra uma visão gráfica das dependências de materiais, bem como gráficos dos níveis de estoque ao longo do tempo. O usuário pode ver onde a escassez pode ocorrer e optar por mantê-la como uma restrição ou ignorá-la. O Preactor AS Professional também pode modelar restrições avançadas de recursos e restrições avançadas de interoperação, incluindo limites no tempo entre as operações e quanto tempo de operação pode ser estendido.

Preactor AS Ultimate inclui uma licença de desenvolvedor, permitindo que os usuários acessem a flexibilidade total do sistema Preactor. O esquema do banco de dados pode ser alterado conforme necessário, incluindo a adição de tabelas e campos. Por meio das interfaces de programação do Preactor, é possível criar regras de agendamento personalizadas para resolver problemas específicos de agendamento e criar ferramentas personalizadas de manipulação de dados para uso com o mecanismo de fluxo de trabalho do Preactor. O Siemens Preactor também oferece o Preactor AS Ultimate Viewer, que permite a interação com uma programação do Preactor AS Ultimate, mas não salva nenhuma alteração. Os clientes do Preactor AS Ultimate usaram o visualizador para fornecer visibilidade atualizada do cronograma para vendas, gerenciamento, pessoal de chão de fábrica, supervisores de células ou operadores de máquinas.

SIMATIC IT Preactor Express

O Preactor Express é uma edição gratuita da família Preactor de soluções de planejamento e agendamento de produção. Essa versão permite que os usuários comecem a colher os benefícios do Preactor com a segurança de saber que, se seus requisitos de planejamento e agendamento se tornarem mais complexos, eles poderão simplesmente fazer o upgrade para uma das outras soluções SIMATIC IT Preactor.

Comece com um teste gratuito

Gráfico de um monitor exibindo um cartão onde se lê: “Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Teste de agendamento do Opcenter

Saiba como é fácil se beneficiar imediatamente de um software de agendamento real e o quanto ele pode ajudá-lo em seu trabalho diário.

Saiba mais

Infográfico

APS: Um elemento-chave para a transformação digital

eBook

Planejamento da gestão da cadeia de suprimentos — desafios e oportunidades