Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Planejamento de recursos de manufatura II

O planejamento de recursos de manufatura (MRP II) otimiza a aquisição, o armazenamento e a implantação de recursos na produção. Integrado a um software avançado, ele minimiza o estoque, reduz os custos e garante um agendamento eficiente para entrega no prazo em operações de fabricação modernas.

O que é MRP II?

Os recursos de produção podem incluir matérias-primas, componentes de fornecedores, equipamentos e pessoal de produção ou peças de reposição — qualquer recurso necessário para concluir a produção de um produto acabado. O planejamento de recursos de manufatura é abreviado como “MRP II” (ou “MRP 2") para diferenciá-lo de planejamento de necessidades de material (MRP I). O planejamento de recursos de manufatura 2 abrange todos os recursos do MRP I, que se concentra no estoque de matérias-primas e componentes fornecidos pelo fabricante. O MRP I usa dados de estoque, ordem de produção e lista de materiais (BOM) para calcular a quantidade e o tempo de compra de mercadorias adicionais recebidas.

O planejamento de recursos de manufatura é tratado de forma moderna gerenciamento de operações de manufatura (MOM) sistemas por planejamento e agendamento avançados (APS) software. O software avançado de planejamento e agendamento elimina grande parte da entrada manual de dados que acompanhou as abordagens mais antigas do planejamento de recursos de manufatura. Ele também permite que o sistema MRP II gerencie portfólios de produtos altamente diversificados sob rigorosos requisitos de entrega ao cliente, cenários complexos de alocação de recursos e pedidos de alteração de última hora.

O software de planejamento de recursos de manufatura calcula e atualiza as necessidades de material com base em pedidos reais e previsões de pedidos. A complexidade das operações e da programação de fabricação aumentou dramaticamente nos últimos anos devido à crescente complexidade do produto e da cadeia de suprimentos, à globalização, à personalização em massa e a outros fatores. Como resultado, o grande número de variáveis e pontos de dados a serem considerados no software MRP fizeram com que muitos fabricantes — até mesmo empresas de pequeno e médio porte — migrassem de ferramentas MRP baseadas em papel, planilhas e desenvolvidas internamente para ferramentas digitais integradas, como planejamento e agendamento avançados.

O planejamento de recursos de manufatura se baseia no conceito de “demanda dependente”, que se refere à necessidade de uma matéria-prima ou componente intermediário dependente da demanda pelo produto acabado. Um fabricante prevê a demanda por um determinado produto acabado — considerado uma “demanda independente” porque surge de uma fonte externa, normalmente o cliente ou de um pedido feito para estoque — e o software MRP calcula a demanda por materiais com base nessa previsão.

O propósito do planejamento de recursos de manufatura hoje geralmente está vinculado a agendamento just-in-time (JIT) e metodologias just-in-sequence (JIS), que buscam minimizar os níveis de estoque e a quantidade de tempo que um material permanece armazenado ou estacionado próximo ao equipamento de processamento que o empregará. Essas estratégias também devem garantir que haja estoque suficiente para evitar deficiências ou interrupções na produção.

O resultado do software de planejamento de recursos de manufatura responde às perguntas sobre aquisição, armazenamento e implantação, incluindo:

  • Quando encomendar cada material
  • Quanto pedir
  • Com qual fornecedor fazer cada pedido
  • Onde armazenar o inventário
  • Quando mover material (e quanto) do armazenamento para a linha de produção

O planejamento de recursos de manufatura também pode ser usado para acomodar mudanças na oferta ou na demanda. As informações sobre o impacto de um desastre natural em um fornecedor, por exemplo, podem ser contabilizadas no sistema de planejamento de recursos de manufatura para que um suprimento adequado esteja disponível quando necessário.

Produtos relacionados: Planejamento e agendamento avançados do Opcenter

A woman is working on a computer in a warehouse.

Entenda os benefícios

Minimiza o espaço ocupado pelo inventário

Calcule com precisão as necessidades de material com base nas previsões de demanda, otimizando a aquisição e reduzindo os níveis de estoque em excesso.

Reduz os custos de gerenciamento de inventário

Minimize o excesso de estoque, simplifique os processos de aquisição e otimize a alocação de recursos, resultando em um gerenciamento de estoque mais eficiente.

Minimiza o tempo ocioso da linha de produção

Sincronize a disponibilidade do material com os cronogramas de produção, garantindo um fluxo de trabalho contínuo e minimizando as interrupções, maximizando assim a produtividade.

Reduz a deterioração e o desperdício de material

Otimize os níveis de estoque, garantindo a entrega pontual dos materiais e minimizando a superprodução, minimizando assim as chances de degradação ou obsolescência do material.

Reduz os custos de produção

Melhore a utilização de recursos, minimize os custos de manutenção de estoque, reduza o tempo de inatividade da produção e simplifique os processos gerais de fabricação, resultando em maior eficiência e redução de despesas.

Melhora a entrega no prazo

Programe a produção com eficiência, garantindo a disponibilidade oportuna de materiais e minimizando os atrasos no processo de fabricação, cumprindo assim os prazos dos clientes de forma consistente.

Funcionalidade do software MRP

O software de planejamento de recursos de manufatura usa informações de listas de materiais (BOMs), listas de processos (BOPs), previsões de demanda de produtos, pedidos de clientes, cronograma mestre de produção (MPS) e prazo de entrega e capacidade do fornecedor. Também leva em consideração:

  • Capacidade da linha de produção
  • Taxa de produção
  • Disponibilidade e treinamento/certificação do pessoal de fabricação
  • Disponibilidade do equipamento de produção
  • Requisitos de manutenção do equipamento de produção

Com base nessas entradas, o software MRP calcula as necessidades e solicita a criação de pedidos de compra para as mercadorias recebidas.

Planejamento de recursos de manufatura conduzido em um moderno sistema avançado de planejamento e agendamento permite que a equipe de planejamento gere planos e cronogramas em ambos fazer sob encomenda e fazer em estoque ambientes.

Para permitir a visualização do cronograma completo de produção e da alocação de recursos, o software MRP II fornece visualização interativa do cronograma, exibindo dados como gráficos de perfil de estoque e gráficos de uso da capacidade. As alterações feitas nesses gráficos são automaticamente refletidas no cronograma mestre de produção (MPS).

O software MRP II rastreia os níveis de inventário e as implantações de recursos. À medida que os materiais são consumidos ou incorporados aos produtos acabados, e à medida que a demanda e os pedidos mudam, o planejamento de recursos de manufatura recalcula a necessidade e ajusta os pedidos de material conforme necessário.

Em vez de reagir às mudanças de oferta ou demanda quando elas ocorrem, os sistemas modernos de planejamento de recursos de manufatura também permitem que os fabricantes examinem cenários hipotéticos que lhes permitem criar planos para ajustes e contingências.

Saiba mais

Gerenciamento de operações de manufatura

O Opcenter é um portfólio unificado de soluções de gerenciamento de operações de manufatura (MOM) que permite o gerenciamento digital de operações de software.

Planejamento e programação de produtos de consumo

Planejamento e agendamento avançados em tempo real são essenciais no setor de produtos de consumo, onde as preferências do consumidor mudam rapidamente.

Planejamento e programação da produção

Descubra como você pode reduzir os estoques, encurtar os ciclos de produção e aumentar o nível de serviço aos clientes.