Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Planejamento da capacidade de fabricação

O planejamento da capacidade de fabricação otimiza as taxas de produção avaliando as capacidades de recursos em relação à demanda, garantindo cronogramas viáveis, aumentando a eficiência e identificando gargalos para melhoria.

O que é planejamento da capacidade de fabricação?

Criar um plano de capacidade de fabricação significa analisar a taxa de produção em relação aos pedidos dos clientes e à demanda prevista e elaborar um plano para maximizar a produção real. Esse método também pode ser chamado de “planejamento de capacidade finita” porque ajuda os fabricantes a contabilizar os limites dos recursos de produção existentes à medida que desenvolvem planos e cronogramas de produção.

Uma razão para o planejamento da capacidade de fabricação é garantir que os planos e cronogramas de produção sejam realistas e não excedam a capacidade disponível nem violem quaisquer regras ou restrições de produção. Trabalhando dentro dos limites máximos de capacidade, os fabricantes evitam condições que causam agilidade na programação, excesso de estoque em processo, datas de entrega perdidas e clientes insatisfeitos.

Outro objetivo do planejamento da capacidade de fabricação é maximizar a eficiência da produção. Assim como a análise e o planejamento da capacidade ajudam as empresas a evitar problemas de excesso de capacidade, eles também ajudam a minimizar as condições de baixa capacidade. Ou seja, o planejamento da capacidade de fabricação pode ser usado para otimizar os planos e cronogramas de produção para minimizar o desperdício associado a máquinas e pessoal ociosos.

O planejamento da capacidade de fabricação exige dados de todos os aspectos de uma operação de produção: capacidade da cadeia de suprimentos, estoques, qualificações da equipe, disponibilidade, capacidade de produção e cronograma de manutenção de cada máquina de fabricação ou estação de trabalho e muito mais.

Essa demanda complexa no planejamento da capacidade de produção é facilmente tratada pelos modernos sistemas avançados de planejamento e agendamento (APS). Os sistemas APS tratam o planejamento da capacidade de produção como um processo dinâmico. Em vez de realizar uma análise de capacidade e gerar planos de produção com base em um “instantâneo” estático das variáveis listadas acima, o software APS considera as mudanças e o impacto que cada mudança tem sobre outras variáveis dentro do esquema de planejamento de capacidade finita.

Produtos relacionados: Planejamento Avançado do Opcenter | Agendamento Avançado do Opcenter

A person is standing in front of a computer screen with a graph displayed on it.

Entenda os benefícios

Como fornece aos planejadores de manufatura informações sobre o fluxo de trabalho real, o trabalho em andamento, os estoques, a equipe e muito mais, o planejamento da capacidade de fabricação permite a otimização do planejamento e do cronograma que ajuda a aumentar a produtividade.

Maior utilização de recursos

Otimize os cronogramas de produção para garantir a máxima utilização dos recursos disponíveis, minimizando o tempo ocioso e aumentando a produtividade geral.

Melhor entrega no prazo

Alinhe os cronogramas de produção com os recursos disponíveis, garantindo a conclusão oportuna dos pedidos sem exceder as restrições de capacidade.

Margens mais altas

Otimize a alocação de recursos, reduza o desperdício e melhore a eficiência para reduzir os custos de produção e aumentar a lucratividade.

Principais capacidades do planejamento da capacidade de fabricação

Como um conjunto de funções em um software avançado de planejamento e agendamento, o planejamento da capacidade de fabricação apresenta os seguintes recursos:

Modelagem analítica - A análise da capacidade de fabricação emprega algoritmos avançados para rastrear com precisão as variáveis de pedido e produção e calcular o impacto das mudanças no planejamento da capacidade.

Modelagem de simulação - A capacidade de executar cenários hipotéticos é uma ferramenta que permite aos planejadores de manufatura determinar o impacto no fluxo de trabalho e na produtividade das variações na alocação de recursos, distribuição, sequência de pedidos e assim por diante.

Incorporando a capacidade real - A análise inicial da capacidade resulta em estimativas de capacidade razoavelmente precisas que levam em conta a capacidade nominal e fatores como tempo de configuração, tempo de inatividade para manutenção, trocas, operações de limpeza e muito mais. Também é responsável por problemas sistêmicos, como o tempo necessário para que um trabalho em andamento passe de uma estação de processamento para outra. A variação devida a fatores humanos também deve fazer parte da equação, como diferenças no tempo que um conjunto de tarefas leva diferentes operadores. À medida que a produção real ocorre, o planejamento de capacidade baseado em APS revisa essas estimativas com valores reais. Quanto mais complexa a sequência de produção, mais importante esse recurso se torna. Estimativas erradas em apenas alguns pontos percentuais podem atrapalhar a sincronização e criar um tempo de espera significativo entre os processos de produção.

Identificação de gargalos - Como permite que os planejadores visualizem um ciclo de produção e vejam onde o trabalho em andamento está se acumulando ou onde as estações de trabalho estão esperando para realizar suas operações, o planejamento da capacidade de fabricação baseado em APS identifica gargalos de produção. O software contabiliza esses gargalos nos planos e cronogramas e depois se ajusta à medida que o fabricante realoca (ou investe em novos) recursos para aliviar cada gargalo.

Comece com um teste gratuito

Gráfico de um monitor exibindo um cartão onde se lê: “Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Teste do Opcenter APS

Obtenha acesso instantâneo a todos os recursos padrão do Opcenter Scheduling. Saiba como é fácil se beneficiar imediatamente de um software de agendamento real e o quanto ele pode ajudá-lo em seu trabalho diário.

Saiba mais

Opcenter APS

Otimizar o planejamento e a programação da produção com nossa família avançada de produtos de software de planejamento e programação (APS) garante uma produção eficiente, minimiza o tempo de inatividade e melhora no atendimento ao cliente.