Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Fabricar para estoque

Make-to-Stock (MTS) é uma estratégia de fabricação na qual planejamento de produção e programação de produção são baseados na demanda prevista do produto.

O que é Make-to-Stock?

Os produtos feitos durante um período de produção são usados para atender pedidos feitos no próximo período de produção. Isso significa que, no planejamento da produção em estoque, a produção é acionada antes e independentemente dos pedidos específicos do cliente.

A fabricação em estoque é considerada uma operação do tipo push, o que significa que os suprimentos — matérias-primas e componentes fornecidos pelo fornecedor — são “empurrados” pelo processo de produção, e o planejamento começa com os suprimentos e segue até o produto acabado. Em contraste, fazer sob encomenda (MTO) é uma operação do tipo pull.

No mercado de manufatura atual, um alto estoque de produtos acabados geralmente é uma carga de custo inaceitável, impondo despesas de gerenciamento de estoque, armazenamento, deterioração e muito mais. Da mesma forma, a escassez de estoque é cara devido à expedita de prêmios, horas extras e prazos de entrega perdidos. Portanto, o ideal do planejamento da produção em estoque é combinar a quantidade de produtos acabados a qualquer momento com a demanda do cliente durante o próximo período de tempo. Para abordar esse ideal, os planejadores devem prever com sucesso a demanda e equilibrar adequadamente os suprimentos e a capacidade de produção para atender a essa demanda.

Duas chaves para um planejamento eficiente da produção ao estoque são (1) a previsão precisa da demanda e (2) ferramentas que permitem ajustes rápidos às mudanças nas previsões. A previsão de demanda se tornou mais desafiadora em quase todos os mercados devido à crescente variedade de produtos para os quais um fabricante deve prever a demanda, bem como a fatores inerentemente imprevisíveis que afetam a demanda — desastres naturais, crises de saúde e certas variações sazonais (por exemplo, escassez geopolítica ou relacionada ao clima de matérias-primas), para citar alguns.

Os modernos sistemas avançados de planejamento e programação (APS) oferecem aos planejadores de produção em estoque as ferramentas digitais necessárias para gerar planos e cronogramas viáveis e eficientes e se ajustar rapidamente às mudanças nas previsões de demanda, disponibilidade de suprimentos e capacidade de produção. Software avançado de planejamento e agendamento também pode fazer ajustes de cronograma automaticamente com base em dados em tempo real.

Produtos relacionados: Planejamento e agendamento avançados do Opcenter

A person is standing in front of a shelf with various items on it, including a box of cereal and a bottle of milk.

Entenda os benefícios

Os fabricantes eliminam algumas das dificuldades e ineficiências dos sistemas de planejamento legados ou baseados em planilhas, realizando o planejamento da produção até o estoque em um sistema APS robusto. Eles ganham uma oportunidade maior de fabricar o produto certo nas quantidades certas no momento certo.

Planejamento MTS otimizado

Considere a demanda, a capacidade, a mão de obra e o estoque para obter um cronograma mestre de produção preciso, garantindo o gerenciamento eficiente da produção e do estoque.

Inventários minimizados

Alinhe a produção com a demanda prevista, otimizando os níveis de estoque por meio de planejamento avançado e garantindo o gerenciamento eficiente dos recursos de fabricação.

Menor custo de produção

Simplifique os processos de fabricação, minimizando a necessidade de excesso de estoque e otimizando os recursos por meio de um planejamento eficiente com base na demanda prevista.

Processo de planejamento de fabricação em estoque

Além da previsão da demanda, o planejamento eficaz da fabricação ao estoque deve incorporar uma complexa rede de considerações, incluindo planejamento da capacidade de fabricação, mão de obra e utilização, planos de estoque e reabastecimento de matérias-primas e estoque disponível e futuro de produtos acabados.

O planejamento de produção em estoque em um sistema avançado de planejamento e programação começa com a geração de um cronograma mestre de produção (MPS) preciso e alcançável com base em:

  • Capacidade de corte em bruto
  • Números do pacote para frente
  • Dias alvo de cobertura de estoque
  • Preferências de fabricação
  • Quantidades mínimas e máximas de repedido
  • Reordenar múltiplos
  • Prazo de validade do produto

Para ser o mais eficiente possível, o planejamento da produção até o estoque também deve considerar os níveis intermediários de estoque — pontos no processo de fabricação em que o trabalho em andamento (WIP) se acumula antes da próxima operação. Uma abordagem de fabricação para estoque geralmente resulta em níveis intermediários de estoque relativamente altos, portanto, otimizar esses níveis é uma consideração importante no processo de planejamento.

O planejamento de produção em estoque baseado em APS acomoda todas as considerações acima. Também especifica a capacidade de produção como quantidade, duração ou peso. A capacidade pode ser variada ao longo do tempo usando uma ferramenta de capacidade do sistema de calendário, e a capacidade disponível é incluída no plano de fabricação de estoque como um fator limitante para cada período de tempo.

É importante ressaltar que um sistema APS pode interagir perfeitamente com um sistema de gerenciamento de estoque, melhorando a precisão da previsão de demanda. Além disso, a interação entre um APS e um sistema de gerenciamento de materiais para a cadeia de suprimentos ajuda a equilibrar os suprimentos com a demanda com precisão.

Explore produtos relacionados à fabricação ao estoque

Comece com um teste gratuito

Gráfico de um monitor exibindo um cartão onde se lê: “Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Teste de agendamento do Opcenter

Saiba como é fácil se beneficiar imediatamente de um software de agendamento real e o quanto ele pode ajudá-lo em seu trabalho diário.

Saiba mais