Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Agendamento just-in-time

O agendamento Just-in-Time (JIT) é uma estratégia projetada para minimizar a quantidade de trabalho em andamento de fabricação (WIP) e os estoques de matérias-primas e produtos acabados.

O que é agendamento Just-in-Time?

A programação just-in-time é um aspecto do princípio geral da produção just-in-time. O objetivo principal da produção de JIT é minimizar o tempo entre o recebimento dos suprimentos e a entrega do produto acabado ao cliente final. Embora a produção de JIT tenha sido concebida como uma metodologia autônoma (cerca de 50 anos atrás pela Toyota Motor Corporation), hoje ela é normalmente considerada um aspecto da manufatura enxuta.

O agendamento just-in-time é a forma como um fabricante garante, no dia a dia, que cada pedido seja produzido com tempo suficiente para ser cumprido entrega no prazo. Esse mesmo objetivo caracteriza o planejamento just-in-time, mas o horizonte temporal para o planejamento de JIT é de semanas ou meses. O agendamento just-in-time permite que o fabricante se ajuste às mudanças de última hora, que podem surgir devido a modificações na ordem de serviço, excesso de tempo, problemas de disponibilidade de material e outros fatores. O agendamento do JIT foi projetado para evitar entregas atrasadas, por um lado, e um acúmulo de materiais, WIP e produtos acabados, por outro.

Ao reduzir os atrasos e os estoques, o agendamento just-in-time ajuda as empresas a reduzir o desperdício de materiais vencidos ou danificados. Os fabricantes também cortam os custos associados ao armazenamento de estoque ou ao armazenamento de materiais ao longo de uma linha de produção. Com a programação just-in-time, os ciclos de produção também podem ser otimizados para que as empresas desfrutem de maior produtividade em suas instalações de fabricação.

Tal como acontece com outros tarefas de planejamento e programação de manufatura, a execução do agendamento just-in-time evoluiu de uma operação baseada em papel para uma aplicação de programas gerais de planilhas em sistemas de software interativos projetados especificamente para planejamento e agendamento. Hoje, planejamento e agendamento avançados (APS) os sistemas gerenciam as complexidades dos cronogramas de fabricação. Os sistemas APS realizam o agendamento just-in-time com ferramentas poderosas que explicam os muitos fatores que afetam o cronograma de produção:

  • Disponibilidade de matérias-primas e outros suprimentos
  • Disponibilidade de recursos de produção (equipamentos, pessoal)
  • Tamanho e data de entrega de cada pedido
  • Velocidade de operação e capacidade de cada máquina a ser usada em cada pedido
  • Tempo de troca da linha de produção
  • Novos pedidos que exigem uma resposta rápida

Produtos relacionados: Planejamento e agendamento avançados do Opcenter

Person presenting just-in-time scheduling strategy on whiteboard with detailed slide projection

Entenda os benefícios

Ao empregar um software de agendamento avançado para implementar uma estratégia de agendamento just-in-time, os fabricantes podem criar cronogramas realistas que levam em conta muitas variáveis complexas de produção. Como resultado, o cronograma pode ser criado de forma a otimizar a produtividade.

Tempo de produção reduzido

Empregue um software de agendamento avançado para criar cronogramas realistas e otimizados que levem em conta variáveis de produção complexas, minimizando os atrasos e melhorando a eficiência geral da fabricação.

Prazos de entrega reduzidos

Crie cronogramas otimizados, gerenciando com eficácia as variáveis de produção e minimizando os atrasos no atendimento dos pedidos.

Cronogramas de produção simplificados

Crie cronogramas realistas e simplificados, gerenciando com eficácia variáveis complexas de produção para maior simplicidade operacional

Capacidade aprimorada de atender às necessidades específicas do cliente

Acomode um grande número de variáveis de produção complexas, garantindo maior flexibilidade e capacidade de resposta às necessidades do cliente.

Maior adesão ao cronograma e entrega no prazo

Gerencie com eficácia variáveis complexas de produção e garanta uma execução eficiente para cumprir os prazos.

Inventário reduzido e trabalho em andamento

Lide com variáveis de produção complexas para minimizar o excesso de estoque e tarefas inacabadas no processo de produção

Funcionalidade de agendamento just-in-time

Programação avançada o software executa operações complexas para determinar a programação ideal de produção just-in-time. Isso inclui:

Programação com várias restrições baseada em pedidos—Os agendadores podem criar agendas baseadas em pedidos e aplicar uma classificação ou ponderação para priorizar os pedidos. O sistema de agendamento just-in-time cria cronogramas com base na disponibilidade de recursos, restrições adicionais e materiais necessários para o pedido. Os cronogramas podem considerar diferentes velocidades de execução da operação em diferentes recursos, aplicar tempos de troca dependentes da sequência com base nos atributos da operação e permitir sobreposições e tempo de folga entre as operações.

Modelagem avançada de restrições—O software de agendamento just-in-time modela restrições avançadas de recursos, como regras sobre uso simultâneo, limites de tempo entre operações e quanto tempo de operação pode ser estendido.

Manuseio avançado de materiais—Esse recurso permite que o programador implemente regras personalizadas sobre como os materiais são consumidos. Ao alocar materiais, um sistema de agendamento just-in-time filtra e classifica os dados de acordo com as restrições de uso de materiais relacionadas à qualidade ou específicas do cliente.

Otimização avançada do cronograma—Os programadores podem definir regras adicionais de otimização do cronograma para resolver problemas como minimização dos horários de troca, sequenciamento preferencial e campanhas. As regras compostas também podem ser criadas com a ferramenta de fluxo de trabalho do software.

Visualização do processo de montagem—Um sistema de agendamento just-in-time permite que os usuários visualizem o processo de montagem, desde as matérias-primas até os produtos acabados e os pedidos de venda. Uma visão gráfica das dependências de materiais e gráficos dos níveis de estoque ao longo do tempo permite que os usuários vejam onde ocorrerá a escassez. O usuário pode optar por mantê-los como uma restrição ou ignorá-los.

Visualização interativa da programação—Os sistemas de agendamento just-in-time podem ser projetados para permitir que os membros da equipe interajam com a programação, evitando que salvem as alterações feitas. Esses espectadores permitem:

  • A equipe de vendas para acompanhar o andamento do pedido e realizar consultas sobre pedidos
  • Gerenciamento para comparar os tempos reais com os prazos de conclusão programados para avaliar o desempenho da produção
  • Operadores e supervisores de chão de fábrica para visualizar listas de tarefas atualizadas geradas pelo sistema de agendamento
  • Ambiente de desenvolvimento—O software de agendamento avançado permite que o esquema do banco de dados e o modelo de restrição sejam alterados conforme necessário, incluindo a adição de tabelas e campos. Isso significa que os programadores de produção podem criar regras de agendamento personalizadas para resolver problemas específicos de agendamento ou podem criar ferramentas personalizadas de manipulação de dados para uso com o mecanismo de fluxo de trabalho.

A implementação bem-sucedida do agendamento just-in-time exige uma estreita coordenação com a cadeia de suprimentos, portanto, o grau de sucesso depende da confiabilidade dos parceiros da cadeia de suprimentos. É mais difícil acomodar um aumento repentino nos pedidos com a redução dos estoques da programação do JIT. O agendamento just-in-time também pode deixar a empresa vulnerável a interrupções de fabricação em caso de desastres naturais e outras interrupções. Os fabricantes podem determinar o nível de risco tolerável usando um software de agendamento avançado que incorpora contingências.

Comece com um teste gratuito

Gráfico de um monitor exibindo um cartão onde se lê: “Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Teste de agendamento do Opcenter

Saiba como é fácil se beneficiar imediatamente de um software de agendamento real e o quanto ele pode ajudá-lo em seu trabalho diário.