Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Mulher trabalhando em um laptop
soluções de planejamento de produção

Software de planejamento e programação de produção

Crie planos e cronogramas de produção realistas para impulsionar operações mais eficientes e eficazes, mantendo seus objetivos de produção e de negócios alinhados.

Por que usar um software de planejamento de produção?

Criar planos e cronogramas de produção realistas é tradicionalmente uma tarefa desafiadora, pois exige que os fabricantes coordenem vários fatores, recursos e variáveis para atingir as metas de produção com eficiência. Com a complexidade e as restrições adicionais das interrupções na cadeia de suprimentos e a crescente demanda por produtos personalizados, tornou-se cada vez mais difícil para os planejadores acompanhar seus planos e cronogramas.

Os fabricantes podem superar esses desafios com uma solução de planejamento e programação de produção. Ao integrar sistemas e dados críticos, as soluções de planejamento de produção capacitam as equipes a produzir planos e cronogramas otimizados e realistas, manter o controle de sua produção e aumentar a entrega no prazo.

Com o software de planejamento de produção, você pode alcançar:

20X Carga de trabalho multiplicada

Promova a colaboração entre domínios para aumentar a capacidade de trabalho e multiplicar a carga de trabalho em até 20 vezes. (Proform)

50% Tempo de entrega reduzido

Planeje os processos de produção com bastante antecedência e reduza o tempo de entrega em até 50% . (C. E. Schneckenflügel)

87% Aumento da eficiência administrativa

Melhore os recursos de gerenciamento de projetos e aumente a eficiência administrativa em até 87% . (Proform)

Como você acelera o tempo de colocação no mercado enquanto gerencia demandas crescentes e complexas por produtos personalizados sem comprometer a qualidade, o custo e a lucratividade dos negócios?

Implemente uma solução avançada de planejamento e programação de produção (APS) para projetar e otimizar planos e cronogramas de produção. Obtenha maior controle sobre seus processos de produção, mantendo os prazos de entrega conforme prometido.

O que um software de planejamento de produção pode fazer por você?

Melhore o planejamento estratégico de longo prazo, o planejamento tático de médio prazo e o sequenciamento e a programação detalhados usando o software de planejamento e programação da produção. Garanta uma produção eficiente, minimize o tempo de inatividade e melhore o atendimento ao cliente.

Acelere o planejamento e a programação da produção

Otimize e automatize os processos de planejamento e programação da produção. Maximize a eficiência para minimizar o tempo e os custos de produção. Melhore o planejamento de longo e médio prazo para suas instalações de produção.

Explore os recursos da solução de planejamento e agendamento de produção abaixo ou visite o Opcenter.

Uma pessoa está em frente a uma parede branca com uma placa azul e branca.

Capacidade de fabricação

Obtenha maior visibilidade da capacidade de fabricação. Permita a detecção precoce de problemas de capacidade implementando o agendamento de capacidade finita com monitoramento em tempo real dos desvios para produzir planos viáveis, confiáveis e detalhados.

A imagem mostra uma pessoa em frente a um quadro branco com um diagrama e um texto.

Desempenho de entrega

Alcance um melhor desempenho de entrega. Garanta a entrega oportuna e um serviço de qualidade ajustando cronogramas detalhados e priorizados. Aumente a satisfação do cliente por meio de um melhor desempenho de entrega em meio às rápidas mudanças nas demandas do mercado.

A imagem mostra uma pessoa em frente a um quadro branco com um diagrama e um texto.

Utilização de recursos

Alcance a utilização maximizada de recursos. Otimize a implantação e a utilização de recursos, incluindo maquinário, ferramentas, energia e materiais. Implemente o agendamento de capacidade finita para reduzir o tempo de inatividade, aumentar a produtividade e minimizar os custos.

Uma pessoa está em frente a um quadro branco com um diagrama e um texto escrito nele.

Custos de inventário

Obtenha custos de inventário reduzidos. Minimize com eficiência o excesso de estoque e os custos ajustando os níveis de estoque com base na demanda, na capacidade de produção e nas condições da cadeia de suprimentos, ao mesmo tempo em que reduz os prazos de entrega e o desperdício para minimizar o trabalho em andamento.

Homem em uma fábrica segurando um tablet.

Programação de produção

Alcance a programação integrada da produção e da cadeia de suprimentos. Melhore a visibilidade, a coordenação e a integração da cadeia de suprimentos, garantindo que todas as partes interessadas estejam alinhadas e possam responder rapidamente às mudanças nas condições de demanda ou fornecimento.

Uma pessoa está em frente a um quadro branco com um diagrama e um texto escrito nele.

Processo de planejamento

Obtenha um processo de planejamento mais rápido e eficiente. Adapte os fluxos de trabalho de produção com agilidade reduzindo o tempo necessário para entregar um plano. Adote um algoritmo de agendamento documentado, padronizado e repetível.

Ensaio

Opcenter Scheduling Standard

Comece com um sistema de agendamento rápido e interativo em apenas alguns minutos. Ofereça maior viabilidade de agendamento e visibilidade total em toda a sua organização com o Opcenter Scheduling Standard.

Pessoa trabalhando em um computador com software de planejamento.
Ensaio

Planejamento e agendamento avançados para CPG

Experimente uma solução avançada de planejamento e agendamento adaptada especificamente para o setor de bens de consumo embalados. Planeje o melhor cronograma de produção, garantindo que sua produtividade seja maximizada com base nas prioridades e regras de produção.

Homem trabalhando em um computador em um escritório.
Ensaio

Opcenter Scheduling SMT

Tome decisões inteligentes de agendamento em nível de fábrica com o Opcenter Scheduling SMT para o setor de eletrônicos. Otimize e gerencie seus planos de produção de PCB com cobertura total de fluxo e análise de desempenho em tempo real.

Pessoa trabalhando em um computador em um escritório.
O uso do Opcenter APS une tudo isso, dando-nos a oportunidade de ser francos com nossos clientes e ajudar a identificar o que contribuirá com o maior sucesso para o programa.
Michael Moisés, Agendador mestre, Compósitos aplicados

Suporte confiável para planejamento e programação de produção

Comece sua jornada APS com facilidade. Nossas ofertas de suporte e serviços o guiarão ao longo do caminho.

Personalize sua solução APS

Aproveite o poder dos recursos incorporados de baixo código, como Mendix, para criar soluções exclusivas e prontas para uso personalizadas para suas necessidades comerciais.

Acesse o treinamento

Adote o Opcenter APS e domine seus elementos com facilidade. Obter treinamento sob demanda ou ministrado por instrutor.

Junte-se à comunidade

Participe da conversa e obtenha respostas às suas perguntas em Especialistas em Opcenter.

Perguntas frequentes

Saiba mais

Ouça

Podcast | Descobrindo a manufatura inteligente

Podcast | Construindo uma cadeia de suprimentos resiliente

Podcast | O futuro das máquinas inteligentes e das indústrias inteligentes

Leia

E-book | Planejamento da gestão da cadeia de suprimentos: desafios e oportunidades

Estudo de caso | Melhorando a eficiência operacional na fabricação de equipamentos de mineração

Estudo de caso | Simplificando o planejamento e a programação para alcançar a entrega no prazo