Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
O melhor artigo estudantil

Prêmio Werner von Siemens da Croácia

Foi aberto um novo concurso para estudantes da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação de Zagreb! Estudantes autores de trabalhos com aplicações nas áreas de digitalização, eletrificação e automação no ano acadêmico de 2025/2026 podem se inscrever até 15 de outubro de 2026, às 12h.

Inscreva-se com sua pesquisa

O prêmio de melhor artigo estudantil já está aberto

A competição é anunciada pela Siemens d.d. Zagreb e pela Universidade de Zagreb, Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Este é um grande prêmio anual para os melhores trabalhos dos estudantes da FER e recebeu o nome do famoso inovador Werner von Siemens e fundador da empresa Siemens. O objetivo do prêmio é incentivar os estudantes a trabalhar em projetos de pesquisa e desenvolvimento, bem como a refletir criticamente sobre os resultados. Especial ênfase é colocada na originalidade e inovação do trabalho, especialmente no contexto de sua aplicação nas áreas de digitalização, eletrificação e automação. É dada preferência a soluções que contribuam para a sustentabilidade e a eficiência energética e incluam a aplicação de algoritmos avançados baseados em inteligência artificial (informações sobre as atividades e tecnologias da Siemens podem ser encontradas em www.siemens.hr).

Prêmio

O Prêmio Werner von Siemens é concedido a um único aluno ou a uma equipe de até 3 membros e é concedido na forma de um certificado e um prêmio em dinheiro de 3.000 euros. Cada estudante vencedor do prêmio recebe um certificado, enquanto o prêmio em dinheiro é dividido igualmente para trabalhos com dois ou três autores.

Prêmio Werner von Siemens Croácia 2026

Regras da competição:

1. A competição está aberta a estudantes da Universidade de Zagreb, Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, que tenham produzido de forma independente ou em equipe (até três membros) um artigo no campo da competição.


2. Os concorrentes devem ter o status de estudante na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação no ano letivo de 2025/2026.


3. Cada trabalho proposto deve ter um mentor.


4. Somente trabalhos originais que não tenham sido publicados anteriormente, não tenham sido submetidos a outras competições ou estejam em processo de publicação podem ser submetidos à competição. Além disso, teses de pós-graduação não podem ser submetidas à competição, mas os alunos podem usar parcialmente o conhecimento adquirido e os princípios usados durante a preparação de sua tese de pós-graduação para criar o artigo submetido. Nesse caso, o nível de sobreposição entre o artigo submetido e a tese de pós-graduação será determinado pelo comitê.


5. Os trabalhos serão avaliados por um comitê composto por professores da Universidade de Zagreb, Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação e especialistas da Siemens d.d.


6. Os critérios para avaliação dos trabalhos são: conformidade temática com a área de competição, originalidade, inovação, aplicabilidade e equipamento técnico do trabalho.


A inscrição para o concurso deve incluir: uma inscrição por escrito do aluno (contendo: nome e sobrenome, informações de contato, estudo, módulo/perfil, ano de estudo, título do artigo, nome do mentor); uma versão eletrônica do artigo completo e resumo em croata (até 300 palavras, marcadas com o título da competição, ano e nome do autor); uma revisão do mentor e uma versão eletrônica da competição artigo (ou projeto) para estudantes que concluíram estudos de graduação ou uma versão eletrônica do trabalho final (ou projeto) e tese de diploma para estudantes que concluíram estudos de pós-graduação.

Envie sua inscrição

As inscrições com documentação devem ser enviadas exclusivamente eletronicamente para o endereço de e-mail. Pessoa de contato: Nina Gojković:

nina.gojkovic@siemens.com