Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Ilustração de um globo azul-petróleo e azul marinho em um fundo gradiente.

SIM. Juntos por um futuro seguro e sustentável

Proteção ambiental, gestão da saúde e segurança

O mundo está mudando cada vez mais rápido — e está mudando agora. Está acontecendo todos os dias. Nossos clientes, funcionários e a sociedade estão enfrentando um número cada vez maior de desafios. Estamos comprometidos com a proteção ambiental, com a conservação dos recursos naturais, com a promoção da saúde e do desempenho de nossos funcionários e com a garantia de condições de trabalho seguras.

O EHS é mais do que apenas atender aos requisitos de conformidade, leis, regulamentos ou padrões do setor. Trata-se de entender o EHS como um fator importante da estratégia geral de negócios. E fazemos isso com base nos valores da empresa: responsável, excelente e inovadora.

E Proteção ambiental

Tudo gira em torno do meio ambiente

Sustentabilidade, eficiência de recursos e proteção ambiental por tradição.

H Gestão da saúde

É tudo uma questão de saúde

Saúde física e mental como pré-requisito para o bem-estar e a motivação em um ambiente de trabalho produtivo.

S Segurança

É tudo uma questão de segurança

A segurança é uma tarefa corporativa, a responsabilidade social é um fator de sucesso e o sucesso é um fator de responsabilidade.

EHS através dos tempos

A proteção ambiental, a gestão da saúde e a segurança têm uma longa tradição na Siemens. Werner von Siemens já foi pioneiro em sua época e reconheceu desde cedo a importância do engajamento nessas áreas. Mergulhe na história corporativa da Siemens aqui e saiba como o EHS evoluiu ao longo do tempo.

Relatório de sustentabilidade 2025: Responsabilidade por um futuro melhor

Há mais de 176 anos, desenvolvemos tecnologias inovadoras para enfrentar o desafio do nosso tempo e melhorar a vida de bilhões de pessoas. Com nossa abordagem holística da sustentabilidade, a Estrutura DEGREE, estabelecemos metas claras nas áreas de proteção climática, gestão de recursos, diversidade, saúde, segurança e governança corporativa. O Relatório de Sustentabilidade 2025 mostra como estamos implementando essas metas, progredindo e contribuindo positivamente para a sociedade e o meio ambiente junto com nossos funcionários e parceiros.

Proteção ambiental

Como ator global, temos uma responsabilidade especial pelos desafios mundiais, como mudanças demográficas, mudanças climáticas e recursos limitados. A proteção ambiental tem sido um foco central para nós desde 1971.

Harmonizamos os requisitos econômicos, ecológicos e sociais e cumprimos nossa responsabilidade social de frente. Usamos o progresso tecnológico e soluções inovadoras para minimizar o impacto negativo de nossas atividades comerciais no meio ambiente. Ao mesmo tempo, garantimos nossa competitividade a longo prazo, aproveitando ao máximo as matérias-primas valiosas e muitas vezes caras.

Na Siemens, oferecemos uma ampla gama de conhecimentos, tudo em um só lugar. Fornecemos design de produto competitivo e ecologicamente correto, maior eficiência de recursos, avaliação e aconselhamento sobre riscos ambientais e suporte à segurança jurídica.

A person standing in front of a building with a Siemens logo and text
Uma capa de brochura sobre os esforços de proteção ambiental da Siemens em 1971.

50 anos de proteção ambiental

Há cinquenta anos, a administração da Siemens definiu o rumo de uma política corporativa que reconhece sua responsabilidade em relação às pessoas e ao meio ambiente ao estabelecer um departamento de proteção ambiental.

A diagram of a geometric shape with a curved line and a straight line intersecting at a point.

Conservação dos recursos naturais por meio de uma economia circular

O objetivo de uma economia circular é conservar os recursos naturais fechando os ciclos de materiais e energia da forma mais eficiente possível. Esse processo começa com o design do produto. Em cada estágio do processamento, os materiais são usados de forma a minimizar o desperdício residual e manter os sistemas de circuito fechado. Depois de uma longa vida útil, o produto final pode ser quase totalmente reciclado, mantendo uma parte significativa das matérias-primas dentro do ciclo de produção. Ao apoiar essa abordagem, contribuímos para proteger nosso meio ambiente.

The image shows a close-up of a person's face with a serious expression, wearing a black shirt and a white mask.

Rumo ao desperdício zero — Separação de resíduos na fábrica de Perlach em Munique

Levamos muito a sério a gestão de resíduos e recursos. Em um mundo com uma população em rápido crescimento e recursos cada vez mais escassos, essa questão está se tornando cada vez mais importante. É por isso que fizemos do gerenciamento de resíduos um componente essencial do programa ambiental global de EHS.

Nosso objetivo é garantir que nenhum resíduo acabe em aterros sanitários, mas permaneça dentro do ciclo econômico. Com uma taxa de reciclagem de 99%, a fábrica de Perlach em Munique está a caminho de atingir esse objetivo.

A pile of electronic waste, including old computers and phones, is shown in the image.

Oferta de devolução para embalagens, aparelhos elétricos antigos e baterias

Algumas embalagens, aparelhos elétricos e baterias contêm substâncias nocivas que poluem o meio ambiente quando liberadas. Eles também contêm recursos valiosos que podem ser reutilizados por meio da reciclagem. Os pontos de venda de aparelhos elétricos são, portanto, obrigados a devolver aparelhos antigos, e nossos clientes também podem devolver embalagens, aparelhos elétricos e baterias para permitir o descarte que economiza recursos.

Gestão da saúde

É um fato simples que um ambiente de trabalho saudável é um pré-requisito para funcionários satisfeitos, motivados e criativos.

Alinhamos as atividades de saúde na empresa com os requisitos do mundo de trabalho atual e melhoramos continuamente a gestão da saúde ocupacional.

Nossa promoção da saúde no local de trabalho fortalece a saúde física e mental das pessoas na empresa, aumentando a motivação a longo prazo, reduzindo os custos de doenças, melhorando a imagem do empregador e aumentando a competitividade. Contamos com uma abordagem planejada e apoiamos a implementação de requisitos locais para a promoção de problemas de saúde com instrumentos adequados.

A Siemens Health Management system interface displaying various health metrics and data.

Estamos comprometidos em integrar a promoção e o empoderamento das pessoas como parte indispensável de nossa estratégia corporativa. Essa abordagem também foi reconhecida e apreciada externamente.

Fomos confirmados como líderes em gestão de saúde ocupacional após uma auditoria de saúde corporativa abrangente e bem-sucedida, que levou à apresentação do Prêmio de Saúde Corporativa 2022.

Nossa promoção da saúde no local de trabalho é adaptada às necessidades dos funcionários da Siemens e oferece uma ampla gama de programas e medidas preventivas. Damos uma contribuição significativa na área de resiliência e saúde mental em particular. Sabemos que investir em nossos colegas é o investimento mais valioso que podemos fazer em nossa empresa.

Select...
A medical professional is using a tablet in a hospital setting.

O tema do emprego está mudando fundamentalmente, e a medicina ocupacional deve se adaptar para atender a essas novas demandas. As interfaces são chamadas de Work 4.0 e Medicine 4.0.

Um ambiente de trabalho saudável é essencial para funcionários satisfeitos, motivados e criativos e, portanto, para a competitividade de uma empresa.

Os Serviços Médicos fornecem serviços legais de saúde ocupacional e gerenciam todas as questões relacionadas à saúde no local de trabalho. Além disso, desenvolvemos e implementamos conceitos personalizados para a promoção, prevenção, manutenção e restauração da saúde dos funcionários em estreita coordenação com outras áreas especializadas em EHS.

Promover a saúde de nossos funcionários

Fundação do fundo de pensões, viúvas e órfãos

Werner von Siemens foi pioneiro em segurar as pessoas da empresa com um fundo de saúde, morte e invalidez 30 anos antes da introdução do seguro saúde legal. Em 1872, ele fundou o “Fundo de Pensão, Viúvas e Órfãos”, estabelecendo assim as bases para a Siemens Health Management.

Um grupo de pessoas em trajes formais em frente a um prédio com o logotipo da Siemens.

O primeiro médico da empresa na Siemens

Werner von Siemens sabia que promover a saúde e a segurança no trabalho era crucial para o bem-estar de seus funcionários. Em 1888, ele nomeou o Dr. Friedrich Körte como médico da empresa, estabelecendo as bases para os serviços médicos atuais.

Imagem histórica de um médico da empresa com jaleco branco e estetoscópio, em frente a um prédio da Siemens.

Segurança

Estamos inequivocamente comprometidos em garantir a segurança e a proteção de nossos funcionários. Nossa dedicação vai muito além da mera conformidade com os regulamentos legais e as especificações da Siemens.

É imperativo lidar com os riscos potenciais com segurança para evitar doenças ou ferimentos relacionados ao trabalho. Nossos especialistas trabalham em estreita colaboração com os outros departamentos especializados em EHS para apoiar gerentes e funcionários no desenvolvimento de medidas para evitar acidentes e reduzir os riscos técnicos, ambientais e de saúde.

A person wearing a safety helmet and reflective vest standing in front of a construction site.
Mulher sorridente com cabelos encaracolados vestindo uma camisa azul em um escritório

Você está interessado? Venha se juntar a nós. Faça parte da equipe de EHS

Comprometa-se com um futuro sustentável, assuma a responsabilidade e crie valor agregado conosco — para nossos clientes, funcionários e sociedade. Na Siemens, também oferecemos uma ampla gama de benefícios.

Estamos continuamente expandindo nossa equipe de EHS. Se atualmente não houver uma vaga adequada para você, volte em uma data posterior.

Perguntas frequentes sobre o EHS

Aqui você encontrará respostas para perguntas frequentes sobre proteção ambiental, gerenciamento de saúde e segurança (EHS).

Proteção ambiental

Gestão da saúde

Segurança