Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Gerenciamento inteligente de energia para maior eficiência de recursos

A sustentabilidade está se tornando cada vez mais importante na indústria. 20% das emissões de CO₂ são criadas pela indústria. E 38 por cento do consumo de energia é atribuível à indústria. Devido ao aumento dos preços da energia e à escassez de recursos, as empresas estão sob grande pressão para combater essas condições.

Um parceiro forte para a tecnologia de mobilidade de emissão zero

O fornecedor automotivo ElringKlinger reconheceu a urgência do problema e está totalmente comprometido com a sustentabilidade. Por exemplo, a ElringKlinger é a primeira fornecedora de nível 1 a oferecer seu próprio trem de força integrado para veículos elétricos que consiste em uma unidade de acionamento elétrico, bateria e célula de combustível. Além disso, há a primeira produção em série de células de combustível baseadas em combustíveis eletrônicos na Alemanha. Essa experiência também é apreciada pela Airbus, com quem a ElringKlinger está desenvolvendo em conjunto uma célula de combustível para aeronaves.

Melhore a eficiência energética

Graças ao gerenciamento holístico de energia, os principais números de eficiência energética podem ser exibidos e analisados, e medidas de otimização podem ser iniciadas para melhorar a eficiência energética de suas plantas. Isso também atende aos requisitos legais.

Otimize o gerenciamento de carga

A ElringKlinger produz sua própria energia, primeiro na forma de calor residual e depois como energia solar para aumentar sua eficiência de recursos. Essa energia pode ser integrada ao balanceamento do gerenciamento de carga e reduz os custos.

Tome medidas baseadas em dados em direção à descarbonização

O monitoramento e o controle de emissões são conduzidos como parte do gerenciamento de energia. Ele mede as emissões de CO₂, determina a pegada de CO₂ de cada produto e, assim, cria todas as condições para minimizar essa pegada.

Neutro em CO2 até 2030

Mantendo seu papel pioneiro, a ElringKlinger AG estabeleceu uma meta ambiciosa: a empresa pretende alcançar a produção neutra em CO2 na Europa até 2025 e nos EUA e na Ásia até 2030.

Andreas Weiss, vice-presidente de Gestão de Qualidade e Sustentabilidade da UC, está convencido: “Algumas pessoas pensam que a sustentabilidade e a produção ecológica são algum tipo de luxo: mas esses são fatores empresariais fundamentais, criando dinheiro que literalmente flui por qualquer empresa. Ou você faz alguma coisa com ela ou simplesmente a deixa fluir.”

ElringKlinger “faz algo com isso”. No entanto, isso também implica mapear toda a pegada de carbono de todos os produtos em todas as fábricas em todo o mundo. Um projeto tão ambicioso exige um parceiro forte — que a ElringKlinger encontrou na Siemens.

Andreas Weiß, vice-presidente de Gestão de Qualidade e Sustentabilidade da CU

Gerenciamento uniforme de energia

Trabalhando com a ElringKlinger, a Siemens projetou a transformação digital da empresa, que consiste nos três aspectos de digitalização, automação e padronização e é escalável para todas as fábricas em todo o mundo.

Homem sentado em frente a um monitor mostrando locais em toda a Europa em um mapa ao lado dos dados de desempenho

A digitalização e a automação são partes integrantes de uma empresa digital que pode superar os desafios atuais, como o desenvolvimento de produtos mais individuais com recursos mais escassos. Processos digitalizados e automatizados garantem uma produção mais rápida, flexível e eficiente. A padronização estabelece as bases para a implementação: reduz a complexidade da arquitetura geral da fábrica e simplifica a integração de máquinas e sistemas. O resultado: o tempo de engenharia é reduzido, as plantas são comissionadas mais rapidamente, as mudanças de processo são implementadas mais rapidamente e os produtos são lançados no mercado em menos tempo.

Monitor S7 EE e Energy Manager para análise em tempo real

A ElringKlinger conseguiu implementar um sistema uniforme de gerenciamento de energia graças à ampla padronização de suas plantas. Uma equipe composta por Thomas Haug e Daniel Scheurle, da ElringKlinger, e Torsten Maskos, da Siemens, trabalhou em conjunto para identificar as necessidades da empresa e criou um conceito que inclui uma variedade de soluções de hardware e software. Aqui estão alguns exemplos: Os dispositivos de medição Sentron e o monitor Simatic S7 EE (antecessor do complemento WinCC ResCon- Monitor de eficiência de máquinas) são usados para gravação, visualização e avaliação padronizada da eficiência de máquinas, fluxos de energia e consumo. O Simatic Energy Manager analisa e avalia os dados.

Dois funcionários olhando para um monitor com um gráfico
Pacotes SIMATIC de eficiência energética (16:9)

O sistema abrangente de gerenciamento de energia foi implementado usando pacotes padronizados de eficiência energética que podem ser solicitados, facilitando a escalabilidade e a implementação das soluções. Agora, uma análise de energia de acordo com o padrão VDMA pode ser realizada para fornecer informações sobre consumo de energia e eficiência energética em grande escala. Daniel Scheurle, Gerente de Energia e Sustentabilidade da ElringKlinger, está impressionado com a quantidade de energia que pode ser registrada local e globalmente. Ele também está entusiasmado com a representação gráfica flexível no painel do Energy Manager Pro instalado: “Agora eu posso ver a enorme quantidade de dados em tempo real de uma forma analisável. Sem falar que esse tipo de gerenciamento de energia também pode ser usado para determinar a pegada de carbono de todos os nossos produtos. Esse é um grande passo no caminho para a neutralidade de CO₂.”

Aumento da eficiência, redução de custos, economia de recursos

Um passo importante no caminho para a produção sustentável é usar os recursos de forma otimizada. Graças às soluções implementadas, a ElringKlinger alcança uma transparência de dados abrangente que é usada para criar um conceito para geração, armazenamento, aquisição e uso de energia: e isso é gerenciamento holístico de energia.

É mais um marco no mapeamento da pegada de carbono de nossos produtos. Isso nos permite mapear virtualmente um aspecto importante de nossos produtos: a sustentabilidade.
Andreas Weiss, Vice-presidente de Qualidade e Sustentabilidade da UC , Elring Klinger AG