A Siemens fornece mais de 30.000 produtos e soluções para o maior projeto de construção civil da Suíça.
O Circle no Aeroporto de Zurique não só une empresas de vários setores, mas também é um centro de reuniões e congressos com apelo internacional — graças em parte à sua construção sustentável, incluindo a experiência da Siemens.
Em frente à fachada de vidro na entrada principal do The Circle e olhando para cima, sente-se como se estivesse diante de um navio gigantesco. A enorme fachada não se eleva verticalmente, mas em um ângulo de 18 graus em direção ao céu em frente ao aeroporto, combinando com a curvatura do terminal. Ao seu redor, há uma atmosfera agitada: ônibus, bondes, carros e pedestres se movem em frente ao complexo. Em tempos normais, 150.000 pessoas visitam o aeroporto diariamente; apenas metade delas realmente voa. Os outros passam o tempo em outro lugar - inclusive em O Círculo.
À frente de seu tempo: Sustainability como padrão
Mas o distrito estabelece novos padrões não apenas do lado de fora. Por dentro, impressiona com a sustentabilidade. Porque além do excelente isolamento acústico, a fachada da cavidade de vidro garante alta eficiência energética. Ao extrair o ar que se aquece entre os painéis de vidro, a temperatura pode ser regulada e um clima interno confortável é gerado. O ar quente do prédio é canalizado para o solo, aquecendo-o. A água da chuva é usada nos banheiros e os sistemas fotovoltaicos são instalados nos telhados. Graças à sua construção compacta, o complexo também requer relativamente pouca área de solo em relação ao seu espaço útil. O parque de construção é Certificado Minergie e atende ao Padrão LEED® PLATINUM do Conselho de Construção Verde dos EUA. Portanto, esse projeto gigantesco é totalmente focado na sustentabilidade e se alinha à meta da Zurich Airport AG de reduzir as emissões de CO2 para quase zero até 2050. A Siemens Switzerland desempenha um papel importante com seus produtos e soluções nos setores de tecnologia de construção e energia, contribuindo para a sustentabilidade do The Circle.
Edifício totalmente automatizado e tecnologia de energia eficiente
A Siemens Switzerland conseguiu fornecer dispositivos de campo para automação predial, produtos nos setores elétrico e de energia e sistemas de alarme por voz para o The Circle, contribuindo ativamente para o padrão de energia certificado do complexo de edifícios com suas soluções holísticas. Os mais de 30.000 produtos e sistemas da Siemens instalados garantem um clima saudável em todos os ambientes; eles são modulares em design e otimizados para eficiência energética. Isso proporciona máxima flexibilidade e segurança para operadores de edifícios, bem como para o futuro dos edifícios.
A complexidade do projeto exigiu uma cooperação perfeita. A coordenação de várias partes interessadas e o cronograma apertado foram, portanto, o maior desafio. Para que o projeto estivesse acessível ao público a partir de novembro de 2020, todas as partes envolvidas tiveram que se unir — e funcionou.