Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Centro de Reparos Sustentável da Siemens em Stuttgart

A manutenção e o reparo de sistemas elétricos industriais são a principal competência do Centro de Reparos da Siemens em Stuttgart. Cerca de 30 funcionários trabalham no salão, que agora é operado de forma neutra em CO2 em uma área de cerca de 2.000 metros quadrados.

Renovável em vez de energia fóssil

No Centro de Reparos de Stuttgart, cerca de 30 funcionários mantêm e consertam motores elétricos industriais em um salão que estava funcionando há anos. Agora era necessário encontrar uma solução preparada para o futuro para o salão de aproximadamente 2.000 metros quadrados que contribuísse para a estratégia de descarbonização da Siemens AG. Um sistema de aquecimento a óleo deve ser desativado e a energia deve ser gerada da forma mais sustentável possível no futuro. Os objetivos são um local neutro em CO2, com uso de energia mais eficiente e maior conforto para o usuário. O que era necessário era uma solução que fosse tão bem pensada quanto holística a partir de uma única fonte: da Siemens. A solução de descarbonização deve ser implementada durante as operações em andamento e ao mesmo tempo que a renovação do telhado plano.

Pacote abrangente de medidas

Foi criado um conceito para a operação do salão que redefine completamente a geração e o uso de energia. Um sistema fotovoltaico com uma potência de 87,4 kWp foi instalado no telhado — de acordo com sua capacidade de carga e condição. 40 por cento do ano

a demanda de eletricidade é coberta apenas pelo sistema fotovoltaico, 73 por cento da eletricidade gerada é usada para uso próprio. Para o aquecimento do salão, duas bombas de calor de ar substituíram a antiga caldeira a óleo. As duas bombas juntas produzem 100 kW. O sistema primário tem uma potência de 85 kW, outro com 25 kW absorve picos de calor ou carga de resfriamento.

Siemens-Repair-Center-Stuttgart-Halle-DJI-0970.

A base de qualquer gerenciamento eficiente de energia é a transparência dos dados e o controle baseado nas necessidades dos sistemas de energia. O sistema de gerenciamento de edifícios Desigo CC com os módulos de automação Desigo PX é usado para essa finalidade. Para otimizar o clima interno e aumentar ainda mais a eficiência, painéis de teto radiantes foram instalados para distribuir o calor no corredor. Eles fornecem melhor calor radiante e têm um efeito refrescante no verão. Um novo conceito de iluminação aumenta ainda mais o conforto do usuário. Com iluminação LED sofisticada, uma luz agradável é gerada onde é necessária e o consumo de energia é reduzido ao mesmo tempo. Graças à estreita cooperação com o Centro de Reparos, a adaptação ocorreu paralelamente à renovação do telhado sem afetar desnecessariamente as operações.

Transição para um edifício neutro em CO2

O conceito holístico está valendo a pena para o centro de reparos da Siemens em Stuttgart: cerca de 76.000 euros em custos de energia são economizados ano após ano. O site será operado de forma neutra em CO2. Grande parte da necessidade de eletricidade é fornecida pelo próprio sistema fotovoltaico da empresa, o restante é comprado como eletricidade verde a partir de fontes de energia sustentáveis. Com o sistema de gerenciamento de edifícios Desigo CC, o salão é controlado de forma otimizada e os dados de consumo são transparentes. O monitoramento contínuo de dados permite a operação eficiente do sistema e faz o melhor uso possível da eletricidade do sistema fotovoltaico. Ao mesmo tempo, a solução holística aumenta o conforto dos funcionários: o clima interno é melhorado graças aos painéis de teto radiantes, a iluminação LED traz mais qualidade de luz e reduz custos. O centro de reparos está, portanto, posicionado para o futuro e se encaixa perfeitamente na estratégia de descarbonização da Siemens.

Kostensenkung-2-Availability.png

76.000 euros

Menos custos de energia por ano

Icon-Solar-pos-rgb-boldgreen.png

88.000 kWh

gerado por seu próprio sistema fotovoltaico

Dekarbonisierung-Availability.png

NetZero

graças a um pacote holístico de medidas