Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Demand Flow®

O Siemens Demand Flow® otimiza os sistemas de água gelada para aumentar o conforto, reduzir os custos de energia e manter a eficiência operacional. Essa solução patenteada e automatizada aproveita a análise integrada para reduzir a carga de trabalho interna e prolongar a vida útil do equipamento para obter um valor duradouro.

Supere seus desafios operacionais com o Demand Flow

Um sistema que está operando abaixo do pico de eficiência provavelmente causará desperdício de energia e aumentará seus custos. O baixo desempenho e as falhas do sistema podem ser causados por um projeto defeituoso ou por uma operação e manutenção inadequadas, mas também por tendências climáticas globais e padrões imprevisíveis. Seja qual for a causa, o impacto é o aumento do uso e dos custos de energia e pode afetar o conforto e a produtividade dos ocupantes. O Demand Flow para sistemas de água gelada (CHW) é uma aplicação holística dos princípios termodinâmicos que resolve rapidamente os problemas operacionais. Ele foi desenvolvido usando nossas décadas de experiência na otimização de sistemas de água gelada para resolver seus desafios.

Uma abordagem holística do Demand Flow para otimizar seu sistema

O Demand Flow usa métodos inteligentes, poderosos e comprovados para melhorar o desempenho do sistema, a eficiência energética e o conforto dos ocupantes.

Ilustração digital minimalista de um medidor em estilo velocímetro com segmentos azul-petróleo em um fundo abstrato azul escuro. O gráfico inclui uma agulha central, três pequenas setas apontando para baixo acima do medidor e uma grade de pequenos pontos à direita, sugerindo desempenho, métricas ou acompanhamento do progresso.

Reduza o tempo de inatividade

Reduz o risco de tempo de inatividade inesperado, reduz os custos e prolonga a vida útil esperada do seu equipamento.

Ilustração abstrata de setas ramificadas que se dividem em um único caminho, cercadas por pequenas formas geométricas em um fundo azul escuro, sugerindo fluxo ou distribuição de dados.

Aplicação flexível

Pode ser instalado em qualquer sistema de automação predial compatível com BACnet e equipamento de instalação de resfriamento sem precisar desligar o sistema.

Ilustração minimalista de uma lupa com o símbolo do euro no centro em um fundo abstrato escuro, sugerindo análises financeiras ou insights de custos.

Sem custos ocultos

A Siemens é proprietária do Demand Flow, portanto, pode garantir que não haja taxas de licenciamento ocultas.

Ilustração minimalista de três barras horizontais rotuladas (“A”, “B” e “C”) organizadas em uma lista, com setas para baixo acima em um fundo abstrato escuro, sugerindo classificação ou priorização.

Reduza o consumo de energia

Oferece economia imediata de energia de até 40% ao ano e um período de retorno de cerca de três anos.

Ilustração minimalista de um cronômetro com um gráfico de barras interno, cercado por pequenos pontos e setas para cima em um fundo abstrato escuro, sugerindo controle de desempenho ou eficiência.

Estenda a vida útil do equipamento

O aumento da tonelagem entregável fornecida pelo Demand Flow resulta em mais redundância. Tempo de operação reduzido significa menos manutenção e desgaste.

Ilustração minimalista de um bloco vertical com linhas de onda fluidas que se estendem para fora, em um fundo abstrato escuro com pequenas setas e pontos, sugerindo movimento ou fluxo de energia.

Melhore a qualidade ambiental interna

Aumenta o conforto dos ocupantes e oferece um controle de umidade mais eficaz. Ele requer menos energia para fornecer temperaturas de água gelada potencialmente mais frias.

Ilustração minimalista de uma seta horizontal passando por formas circulares em um fundo abstrato escuro, sugerindo fluxo contínuo ou processo simplificado.

Simplifique a operação do sistema

Os resfriadores de sequenciamento no Siemens Demand Flow normalmente usam lead/lag com base nas horas de operação, que podem ser personalizados para sequenciamento intuitivo de equipamentos e maior confiabilidade e controle do sistema.

Suporte total em toda a sua jornada de sustentabilidade

Nossos especialistas orientam sua jornada de eficiência energética e descarbonização. O monitoramento baseado em IoT aumenta a transparência do processo. Informações contínuas de dados revelam potencial de economia e medidas de otimização. Nossa abordagem em quatro etapas garante eficiência e sustentabilidade a longo prazo.

Ilustração de um trabalhador em uma jaqueta de alta visibilidade usando um laptop, com painéis conectados mostrando gráficos, medidores e dados de monitoramento em um fundo escuro e abstrato, sugerindo monitoramento do sistema em tempo real.

Monitor

Conhecimento do potencial de economia de energia e custos

Monitor de desktop exibindo gráficos de linhas crescentes e tendências de desempenho, com ícones e setas conectados em um fundo abstrato escuro, sugerindo análise de dados e rastreamento de crescimento.

Diagnosticar

Conceito detalhado de implementação e modelos de negócios

Barras verticais com uma seta ascendente acima delas e um ícone de medidor próximo em um fundo escuro abstrato, sugerindo melhoria ou crescimento do desempenho.

Otimização

Aumento do desempenho, redução de custos e riscos

Engrenagem que circunda edifícios industriais, com uma seta circular e um pequeno ícone de símbolo infinito, sugerindo otimização contínua ou gerenciamento do ciclo de vida.

Sustentam

Garanta o mais alto desempenho e maximize a economia de custos

Colagem de fotos estilizada em forma de “X” mostrando duas pessoas caminhando por um corredor moderno com linhas arquitetônicas curvas e iluminação azul-púrpura.

Building X - Entre no futuro dos edifícios

Acelere a velocidade com que você atinge seus objetivos com um conjunto de aplicativos habilitados para IA e uma plataforma aberta para criar conectividade máxima que protegerá seus edifícios para o futuro.

  • Melhore a experiência do usuário
  • Melhore seu desempenho
  • Crie um futuro sustentável

Saiba mais sobre Building X