Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Uma fazenda de painéis solares com várias fileiras de painéis solares sob um céu azul claro.

Disjuntores SION para a transição energética da Polônia

A Polônia está trabalhando intensamente para diversificar sua produção de energia e reduzir sua dependência do carvão — e a energia solar está desempenhando um papel importante nesses esforços. A tecnologia confiável de média tensão da Siemens é essencial para a operação das usinas fotovoltaicas de grande escala da Polônia.

Expansão rápida da energia solar

Expansão rápida da energia solar

O governo polonês pretende expandir a capacidade total de energia renovável do país para entre 23 e 25 gigawatts (GW) até 2030. (1) Os esforços estão progredindo rapidamente: a produção elétrica instalada de usinas fotoelétricas saltou de menos de 0,3 GW em 2018 para cerca de 15 GW em 2023. (2) Os subsídios do governo apoiam esses esforços.

  1. Governo Polônia
  2. Transição energética europeia
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Comissionamento rápido para uma empresa líder

20

Apenas 20 semanas entre o pedido e o comissionamento.

700

Atualmente, a Lamel produz e vende cerca de 700 painéis por ano.

300

Desde 2018, a Lamel instalou mais de 300 disjuntores laterais da Siemens.

Disjuntores SION em ação

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Subestações para conexões de rede

Em 2023, um investidor construiu dois campos fotovoltaicos no norte do país em Gdansk: um com uma potência elétrica instalada de 2 megawatts e outro com 4 megawatts.

Ambos os campos fornecem eletricidade para a rede pública para ajudar a abastecer famílias e empresas na área com eletricidade neutra para o clima. Cada um dos dois campos tem sua própria subestação com transformadores para converter e alimentar a eletricidade gerada na rede pública. Os disjuntores nas subestações protegem a conexão entre a rede e os transformadores, desligando-os em caso de falha ou manutenção.

30 anos de experiência com transmissão de energia

O investidor contratou a Lamel, uma empresa familiar especializada na engenharia e construção de sistemas de média tensão, para construir as subestações. Fundada em 1992, a Lamel emprega cerca de 170 pessoas e está sediada em Pępowo. Além de fabricar painéis de distribuição de média tensão, a Lamel também constrói quadros e subestações de baixa tensão. A empresa vende cerca de 700 painéis por ano.

Foram necessárias apenas 20 semanas entre o pedido e o comissionamento. As subestações foram concluídas em maio de 2023, pouco antes do início da operação comercial dos campos fotovoltaicos.

“A combinação de nossa experiência em soluções de engenharia elétrica com um produto comprovado da Siemens convenceu nosso cliente”, diz Sławomir Plichta, vice-presidente da Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Tecnologia comprovada de Berlim

Ao selecionar disjuntores para as subestações, a Lamel escolheu a série de modelos SION, reconhecida internacionalmente e líder da Siemens. Todos os disjuntores a vácuo 3AE6 vêm da fábrica de média tensão da Siemens em Berlim. Cada um dos disjuntores é instalado a montante de um transformador com uma saída de 2 MVA.

Desde o início de sua parceria com a Siemens em 2018, a Lamel instalou mais de 300 disjuntores laterais da Siemens. Graças às dimensões compactas da unidade SION, a Lamel também é capaz de projetar painéis mais compactos, economizando espaço valioso. Além de seu design compacto, os disjuntores SION se distinguem por sua alta confiabilidade e operação livre de manutenção ao longo de décadas, bem como por sua inovadora tecnologia de vácuo.

O fator decisivo foram os curtos prazos de entrega e o fato de podermos fornecer uma solução sob medida. Nossa capacidade de combinar um sistema construído na Polônia com a comprovada tecnologia de média tensão da Siemens na Alemanha também foi um fator chave de sucesso.
Sławomir Plichta, Vice-presidente, Lamela

Comece sua jornada