Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Abastecimento de água confiável para a região do Ruhr

A Wasserwerke Westfalen está planejando o próximo passo em direção ao abastecimento de água eficiente e sustentável com SIMATIC PCS 7, PCS neo, simulação e 5G.

Por que um sistema de controle moderno para a Wasserwerke Westfalen?

Em um total de seis sistemas hidráulicos, a Wasserwerke Westfalen — a maior produtora de água potável no oeste da Alemanha — fornece água potável para cerca de 1,5 milhão de pessoas. Além disso, a empresa gera energia renovável em cinco usinas de energia fluvial e gerencia a operação de vários tanques elevados, estações de reforço e outras instalações. Essa vasta infraestrutura é monitorada por nossa infraestrutura unificada e fácil de operar sistema de controle de processo . Todas as plantas e estações são controladas e monitoradas a partir de uma sala de controle central. “Isso nos dá uma solução absolutamente estável e confiável, permitindo que nos concentremos totalmente em novos projetos”, explica Achim Koslowski, chefe de tecnologia de controle da Wasserwerke Westfalen GmbH.

Três razões para uma gestão mais inteligente da água

Eficiência de ícones

Manutenção e modernização eficientes

A engenharia centralizada economiza tempo de viagem, permitindo que a Wasserwerke Westfalen gerencie com eficácia amplas medidas de modernização, bem como vários componentes e plantas com uma equipe comparativamente pequena de engenheiros de projeto.

Ícone DIMCC - menor tempo de interrupção - transparência

Sistemas hidráulicos virtuais reduzem o comissionamento

Graças a um “sistema hidráulico virtual” baseado no SIMIT e na SIMIT Solution Water Library, a Wasserwerke Westfalen pode reduzir o comissionamento de novas estações de tratamento de vários meses para apenas algumas semanas.

SIPROTEC V Icon Sustainability

Tecnologias preparadas para o futuro

A tecnologia de controle está preparada para novas tecnologias, como virtualização, simulação, automação baseada em nuvem e fatiamento 5G, permitindo que a Wasserwerke Westfalen prepare suas fábricas para o futuro.

Um sistema, uma aparência única — em qualquer lugar

Uma filosofia operacional unificada é particularmente importante para Achim Koslowski. Essa filosofia significa que a interface do operador é estruturada de forma idêntica em todos os níveis hierárquicos e em todos os locais. A base para isso é nossa biblioteca padrão para implementar tarefas de automação e controle de processos. Usando essa biblioteca, a Wasserwerke Westfalen mapeia a estrutura complexa da planta — com sua ampla gama de tecnologias e hierarquias operacionais — dentro do sistema de controle. A biblioteca padrão permite que o utilitário implemente muitas funções facilmente usando módulos uniformes e pré-testados, sem grandes esforços de programação. Como resultado, a Wasserwerke Westfalen tem funções e notificações amplamente padronizadas, garantindo que o sistema de controle de processo sempre tenha a mesma aparência.

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

Um sistema hidráulico virtual criado para testes

Atualmente, a concessionária de água está realizando vários projetos adicionais alimentados por nossa tecnologia. Um dos principais focos é um “sistema hidráulico virtual” baseado em SIMIT e a SIMIT Solution Water Library. Para este projeto, a Wasserwerke Westfalen e nós desenvolvemos componentes especializados da biblioteca SIMIT para tratamento de água, entre outras coisas. Modelada em duas instalações reais de tratamento de água, uma estação de tratamento foi replicada no SIMIT. As funções de simulação individuais para bombas, filtros e bacias foram criadas como modelos e conectadas por meio de um “diagrama de tubulação”, permitindo que as variantes do processo e da planta sejam facilmente configuradas e testadas dentro do modelo.

Simule primeiro, comissione com confiança

Ao simular plantas com o SIMIT, a Wasserwerke Westfalen pode integrar novas tecnologias às operações da fábrica mais rapidamente e também está colocando o treinamento de operadores e o desenvolvimento profissional em uma base digital moderna. O sistema hidráulico virtual reproduz de forma realista a aparência da planta física. Isso permitiu à Wasserwerke Westfalen reduzir o comissionamento de novas estações de tratamento de vários meses para apenas algumas semanas. As modificações e as medidas de serviço podem ser cuidadosamente testadas com antecedência, garantindo que sejam implementadas com segurança e sem interrupções na produção. As condições críticas da planta e seus efeitos podem ser examinados no modelo sem estressar ou colocar em risco o equipamento técnico. E por último, mas não menos importante, os novos funcionários são treinados de forma rápida e segura no sistema digital twin antes de trabalhar em plantas de produção sensíveis.

Modernizando a base, passo a passo

Ao mesmo tempo, a Wasserwerke Westfalen investe continuamente em seus sistemas para aumentar a disponibilidade da automação e automatizar processos adicionais. Atualmente, a concessionária está modernizando seus periféricos com os sistemas SIMATIC ET 200SP HA. Esse sistema é particularmente compacto e adequado para uso mesmo sob condições extremas, o que o torna especialmente adequado para instalações externas ou estações distribuídas. A geração atual do sistema não só oferece maior disponibilidade, robustez e escalabilidade, mas também permite que a Wasserwerke Westfalen construa gradualmente uma base preparada para o futuro para a transição para o sistema de controle de processos baseado na web PCS neo daqui a alguns anos.

Já estamos nos preparando para novas tecnologias. Por exemplo, estamos avaliando como podemos nos beneficiar do sistema de controle baseado em HTML5 SIMATIC PCS neo — por exemplo, por meio de uma arquitetura mais enxuta.
Bernd Heinz, Diretor administrativo, Wasserwerke Westfalen GmbH

Pronto para 5G, PCS neo e o que vem a seguir

A concessionária também está testando uma nova solução de conectividade para redes móveis 5G personalizadas, desenvolvida em conjunto com a Telefónica e nossa equipe. 5G O Slice para o setor de água tem como objetivo permitir o monitoramento e o controle de toda a tecnologia de automação por meio de uma rede 5G virtual baseada na tecnologia de fatiamento de rede 5G. O objetivo é alcançar uma solução perfeita para comunicação de dados até o nível de campo, como explica Heinz: “Atualmente, estamos abordando esse tópico com a Siemens e estou confiante de que alcançaremos excelentes resultados”.