Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Transformando a eficiência energética em um melhor aprendizado

Na Pine Grove Middle School, em East Syracuse, Nova York, os edifícios tradicionais limitavam a flexibilidade e a eficiência. A tecnologia da Siemens melhora o desempenho, economizando USD 500.000 por ano para reinvestimento em ambientes de aprendizagem.

Vista frontal da Pine Grove Middle School com entrada central, bandeira americana no mastro e árvores que revestem a fachada.

Crie ambientes que ofereçam suporte a um melhor aprendizado

A educação está mudando. Os espaços de aprendizagem precisam mudar com isso. Na Pine Grove Middle School, a tecnologia da Siemens ajuda a criar um ambiente mais flexível e eficiente em termos de energia que oferece suporte a novas formas de ensino e aprendizagem.

Pine Grove Middle School: Este prédio muda o futuro

A Pine Grove Middle School é uma das sete escolas do Distrito Escolar Central (ESM) de East Syracuse Minoa, em Nova York, educando 3.750 alunos todos os anos. Percebendo que o mundo passou por mudanças dramáticas — principalmente no mundo do emprego e das habilidades exigidas — os educadores de Pine Grove tomaram a decisão de que a educação precisava mudar: menos instrução. Mais imaginação. Menos repetição. Mais colaboração. Menos memorização. Mais criatividade. A tecnologia de construção da Siemens apóia essa nova abordagem.

Select...

Preparando estudantes para um mundo em mudança

Na Pine Grove Middle School, a educação se concentra em preparar os alunos para o mundo em que ingressarão depois da escola. À medida que esse mundo muda, a escola adapta a forma como os alunos aprendem e quais habilidades eles desenvolvem, criando uma base mais sólida para colaboração, criatividade e solução de problemas.

Estudantes caminhando no campus da Pine Grove Middle School ao lado de ônibus amarelos e árvores verdes.
O mundo mudou e a educação também precisava mudar. Mudamos a forma como os alunos aprendem. Mudamos o que eles aprendem. Isso significava mudar onde eles aprendem.
Adrienne Turbeville, professora de alfabetização de conteúdo

Crie as condições certas para o aprendizado

Campus escolar com edifícios modernos, árvores e uma bandeira dos EUA em um mastro ao lado da entrada.

O centro de Nova York é conhecido por seus extremos de temperatura, com verões escaldantes e montes de neve de nove pés no inverno. Para garantir que os alunos estejam confortáveis e concentrados, o controle da temperatura é um elemento importante. E, como instituição educacional financiada pelo estado, a eficiência energética é igualmente importante para a escola. Porque os USD 500.000 economizados em energia a cada ano podem ser investidos diretamente na melhoria do ambiente educacional.

Oito estudantes com mochilas caminham em fila em direção a um ônibus escolar amarelo sobre fundo azul.

3750 estudantes por ano

Pilha de papéis empacotados sob o símbolo de um raio, com uma grande seta azul para baixo.

Economia de energia de US$ 500 mil por ano

Duas matrizes de painéis solares acima de uma fileira de árvores, com uma grande seta azul apontando para a direita.

Equivalência de energia solar de 141,5 acres em 10 anos

Possibilite novas formas de ensinar e aprender

O Distrito Escolar de East Syracuse Minoa (ESM) prioriza a melhoria do ambiente educacional para estudantes e fez parceria com a Siemens para alcançar melhorias nas instalações com eficiência energética. Essa colaboração não só economizou dinheiro, mas também permitiu que a ESM implementasse um novo modelo de ensino e aprendizagem.

Ao adotar uma abordagem de aprendizagem integrada, o ESM se concentra no ensino de disciplinas de forma colaborativa para desenvolver o conhecimento STREAM e as habilidades de resolução de problemas dos alunos. A Siemens ajudou a ESM a transformar o currículo em todos os níveis de ensino, facilitando projetos transdisciplinares por meio de apoio consultivo e simpósios.

Estudantes usando uma impressora 3D na Pine Grove Middle School
Renderização em HDR da Pine Grove Middle School à noite

Melhore o desempenho em todos os edifícios do campus

Em 2008, a ESM buscou um parceiro para melhorar a eficiência energética em seus oito edifícios. Eles queriam uma solução que beneficiasse estudantes e funcionários do ESM e, ao mesmo tempo, aumentasse a conscientização da comunidade sobre seus programas ambientalmente responsáveis.

A Siemens atualizou a iluminação, instalou motores, bombas e ventiladores eficientes e implementou um sistema de gerenciamento de energia. Novas janelas, portas e caldeiras também foram instaladas, resultando em uma economia mensal de eletricidade equivalente ao consumo anual de 6,2 residências americanas. Além disso, um sistema de energia solar de 25 kW foi instalado para mostrar os esforços de sustentabilidade da ESM.

Financie melhorias por meio da economia de energia

O ESM visava atingir vários objetivos, além de reduzir os custos de energia. Eles procuraram financiar melhorias na construção e na eficiência energética, promover a conservação de energia e fornecer conscientização e educação sobre energia. Por meio das soluções de economia de energia da Siemens, a ESM espera uma economia anual de USD 500.000 durante o período de 18 anos do Energy Performance Contracting.

Essas economias financiaram melhorias significativas em edifícios com eficiência energética, sem sobrecarregar os contribuintes locais. O distrito já observou a economia de custos de serviços públicos e implementou um programa de medição e verificação para garantir a economia contínua de energia.

Sistema de gerenciamento de energia/painel elétrico com componentes rotulados na Pine Grove Middle School

Vamos co-criar seu campus inteligente e sustentável

Os estudantes passam pela Pine Grove Middle School, onde edifícios com eficiência energética proporcionam uma melhor experiência de aprendizado.

Quer modernizar o ambiente do seu campus? Vamos falar sobre como você pode melhorar o desempenho do edifício, a eficiência energética e a infraestrutura inteligente para criar melhores experiências de aprendizado.