Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Uma pessoa está nadando em uma piscina usando o traço de borboleta.

GIS azul de média tensão

Mergulhe em um futuro sustentável com soluções digitais, inovadoras e ecológicas. Com nosso portfólio GIS azul para fornecimento de energia de média tensão, você pode se preparar para a transição energética e a transformação digital.

Você está pronto para a sustentabilidade?

O Siemens blue GIS ajuda na mudança para a sustentabilidade por meio de soluções inovadoras que contribuem para proteger nosso planeta. O ar limpo é um meio isolante derivado de gases de origem natural e encontrado no ar ambiente. Como um isolamento isento de gases fluorados, ele permite que as redes se tornem mais sustentáveis, eliminando virtualmente os impactos negativos no meio ambiente. O Blue GIS ajuda você a cumprir os padrões regulatórios mais recentes e a reduzir significativamente as emissões de CO2.

Seja transparente com GIS azul

O selo Siemens EcoTech aumenta a transparência dos produtos SIG azuis da Siemens ao fornecer dados abrangentes de desempenho ambiental. Essa transparência permite que os clientes entendam as credenciais de sustentabilidade desses produtos, incluindo o uso de materiais de baixo carbono, a reciclabilidade e o impacto ambiental geral. Essa transparência permite que os clientes tomem decisões bem informadas que se alinham às suas metas de sustentabilidade.

A blue and white Siemens logo displayed on a white background.

Potencializando a tecnologia sem gases fluorados

Saiba mais sobre a inovação da Siemens com um breve vislumbre de como simulações inovadoras e engenharia colaborativa estão criando os sistemas de comutação “azuis” sem SF6. Testemunhe os avanços que moldam um futuro sustentável em energia.

Alcance uma economia circular

Com uma abordagem centrada no design ecológico, o GIS azul alcança uma economia circular usando materiais altamente recicláveis.

Cumpra os regulamentos

Oferecemos uma declaração de material em conformidade com o REACH, uma Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) e uma Declaração Ambiental de Produto (Tipo II) de acordo com a ISO 14021. Além disso, uma análise de impacto do material faz parte do nosso design thinking.

Escolha um líder em sustentabilidade

Os produtos Blue GIS oferecem operações sem manutenção durante toda a sua vida útil. Isso, combinado com o uso de design sustentável e ar limpo como meio isolante, os torna líderes em sustentabilidade.

Reduza sua pegada de carbono

Nossos produtos GIS azuis baseados em isolamento de ar limpo mantêm as mesmas dimensões de nossos comutadores convencionais isolados a gás, o que reduz ainda mais a pegada de carbono do produto.

Diga adeus aos gases fluorados

O ar limpo usado como meio isolante é feito de gases de origem natural e não contém SF6 ou quaisquer outros gases fluorados, garantindo produtos GIS azuis em conformidade com a regulamentação.

Desfrute de um design duradouro

Em condições normais de serviço, a vida útil esperada do GIS azul é de pelo menos 40 anos — o que preserva os recursos naturais.

Distribuição de energia — otimizada digitalmente

Com o uso inteligente de fontes de energia renováveis e tecnologias eficientes, podemos reduzir o consumo de energia e minimizar nossa pegada ecológica. É hora de aproveitar as oportunidades oferecidas pela digitalização para promover a segurança, a eficiência e a sustentabilidade. Os produtos GIS azuis oferecem os benefícios de uma tecnologia inovadora — da automação à proteção e monitoramento.

Edifício de escritórios de vidro moderno com janelas verdes e arquitetura curva contra um céu azul

Automação

Leve a automação e o controle remoto para o próximo nível com nosso portfólio SICAM, que atende a aplicações remotas e de automação em transmissão e distribuição de energia.

Proteção e medição

Nosso portfólio GIS azul oferece excelentes dispositivos de proteção e medição da família SIPROTEC e SICAM.

Monitoramento

Beneficie-se de maior confiabilidade por meio do monitoramento contínuo das condições de temperatura, umidade, descarga parcial, densidade do gás, fluxo de carga e disjuntor.

IoT

Com a solução SaaS escalável Xcelerator IoT, Electrification X, abordamos os principais desafios da transição energética em uma suíte de IoT totalmente integrada.

Comece sua jornada