Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Universidade Lincoln

Um campus inteligente começa com válvulas inteligentes

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Referência: Uma instituição líder no setor terrestre desde 1878, visa a neutralidade de carbono até 2030 e uma pegada de carbono zero até 2050.

Localização: Lincoln, Nova Zelândia.

Foco do projeto: um sistema abrangente de automação predial com válvulas inteligentes para maior eficiência energética e sustentabilidade.

Defendendo a sustentabilidade

A Lincoln University é uma das principais universidades do setor terrestre e tem abordado questões ambientais urgentes desde 1878. Ela estabeleceu suas próprias metas ambientais de alcançar a neutralidade de carbono até 2030 e uma pegada de carbono zero até 2050. Para ajudar a atingir essas metas, as novas instalações de pesquisa precisavam de uma solução inteligente que garantisse operações sustentáveis, além de identificar consistentemente oportunidades de economia de energia e medir o uso de energia para relatórios de sustentabilidade.

Soluções Setpoint, parceira certificada de automação predial da Siemens há mais de 20 anos, tem experiência em integração de sistemas e projetos de construção ecológica, tornando-a — junto com as soluções inovadoras da Siemens — a parceira perfeita para este projeto.

É uma honra para a Siemens trabalhar com a Setpoint Solutions. Eles são pioneiros consistentes em adotar nossas novas tecnologias e estão sempre dispostos a participar de testes de campo de novos produtos e sessões de feedback. “
Paul McMullen, Gerente regional de vendas, Siemens Building Products, Nova Zelândia
ONE - Lincoln-University

Realizando a visão com válvulas inteligentes

Para atingir as metas de eficiência energética da universidade, a Siemens e a Setpoint Solutions ofereceram uma solução de automação predial que inclui automação predial, gerenciamento predial, automação de salas e controles de iluminação. O Building Management System (BMS) usa controladores de automação Siemens PXC e módulos TX I/O para gerenciar entradas e controlar saídas. A solução também emprega um amplo conjunto de produtos de construção da Siemens, incluindo sensores, motores amortecedores, válvulas de controle e atuadores para uma operação perfeita. A principal inovação deste projeto é encontrada na solução de balanceamento hidrônico dinâmico. A Setpoint Solutions implantou vinte válvulas inteligentes Siemens EVG para controlar as principais unidades de tratamento de ar nos novos edifícios. Essas válvulas são mais do que apenas componentes do sistema, elas são os pilares da eficiência operacional e da sustentabilidade.

O projeto foi inicialmente especificado e projetado com válvulas de controle motorizadas padrão; no entanto, os engenheiros da Setpoint Solutions identificaram uma oportunidade significativa de economia de energia ao fazer o upgrade para as válvulas inteligentes da Siemens. Além da economia de energia, os dados coletados das válvulas auxiliam na manutenção e manutenção remotas.
Sam Hazlett, Diretor da Setpoint Solutions,

A melhor solução sustentável para sistemas de aquecimento e resfriamento

infográfico para rastreamento em tempo real com a pessoa na frente das telas

Rastreamento em tempo real para melhorar a eficiência energética

A Siemens Intelligent Valve rastreia taxas de fluxo, temperatura e energia em tempo real, tornando os dados de cálculo de energia transparentes. O balanceamento hidrônico dinâmico compensa automaticamente as flutuações de pressão para evitar variações de temperatura nas instalações de pesquisa e garante o conforto do ambiente para os usuários, bem como a máxima eficiência energética.

Infográfico para fácil instalação - mão e smartphone

Instalação simples e operações simplificadas

A instalação e o comissionamento das válvulas inteligentes na universidade foram simples, intuitivos e rápidos, em comparação com as válvulas padrão, com apenas uma pequena etapa adicional de comissionamento necessária. Além disso, o aplicativo Siemens ABT Go simplifica a configuração e os ajustes com sua interface amigável, tornando as operações simples e eficientes.

trabalhador infográfico com capacete amarelo na frente de uma cidade visualizada

Erros reduzidos e maior confiabilidade

Nos novos edifícios da universidade, as válvulas inteligentes são configuradas em seu modo de controle de fluxo, o que traz mais benefícios durante a operação, como limitar o risco de erro humano; também torna mais fácil lidar com alarmes e identificar problemas na causa raiz. Dados adicionais de cada válvula inteligente fornecem informações aos técnicos de serviço para ajudar na manutenção e manutenção remotas.

infográfico para reduzir os custos de material

Custos mais baixos de material e energia

Os custos de material da Setpoint Solutions foram menores devido à necessidade de menos válvulas no sistema, graças aos recursos integrados de limite de fluxo da Intelligent Valves. Custos mais baixos de materiais, juntamente com maiores economias de energia, trarão economias de custos de longo prazo para a universidade.

A instalação e o comissionamento das válvulas inteligentes da Siemens foram simples, intuitivos e surpreendentemente rápidos.
André Kraenzlin,, Engenheiro de sistemas sênior, Ponto de ajuste
Foto de duas mulheres conversando em uma sala de reuniões.

Enfrentando os desafios de amanhã com as soluções atuais

Investir em válvulas inteligentes e tecnologias de construção inteligente ajudará a Lincoln University a reduzir o uso de energia e melhorar a eficiência operacional em suas novas instalações de pesquisa. Isso reforçará a dedicação da universidade à distinção acadêmica, fornecendo uma infraestrutura de campus sustentável e um ambiente de aprendizado ideal para seus estudantes. Como muitas instituições, a Lincoln University está modernizando a infraestrutura desatualizada e introduzindo flexibilidade para se preparar para os avanços digitais. As válvulas inteligentes são dispositivos inteligentes que podem ser conectados à nuvem por meio dos aplicativos digitais da Siemens como parte de nossa suíte Building X. Isso oferece benefícios adicionais, como acesso remoto a vários sites, visibilidade e operação em tempo real, análise e análise de dados, tudo com a conexão altamente segura da Siemens. As válvulas inteligentes têm vários protocolos e estão prontas para atualizações do sistema e digitalização futura se a universidade optar por digitalizar ainda mais o gerenciamento de seus edifícios.

Comece sua jornada inteligente no campus hoje

A parceria da Siemens com a Setpoint Solutions e a Lincoln University ilustra o poder das tecnologias de construção inteligente e nosso compromisso ambiental coletivo. A jornada da universidade inspira instituições acadêmicas de todo o mundo a considerar como a transformação digital pode criar um ambiente de campus mais inteligente e sustentável.

Inspirado pela história e pronto para embarcar na transformação inteligente de seu campus? Entre em contato conosco hoje para descobrir como podemos apoiar suas metas de eficiência e sustentabilidade com inovação ecologicamente correta em seu campus.

Imagem da Lincoln University

Referências relacionadas

Equilibrando IAQ e eficiência energética nas escolas de Maine Township
Distrito escolar de Maine Township, Park Ridge, Pesquisa e educação

  • Uma história sobre a modernização dos sistemas e controles de HVAC em três grandes escolas secundárias.
  • O sistema e os controles HVAC instalaram 2.500 PICVs, 1.300 controladores DXR2, 800 sensores de unidade de ambiente, 500 atuadores de amortecedor, 100 inversores de frequência variável, 50 controladores TC e 10 PXCs.
  • Os resultados: economia de USD 75.000 nos primeiros custos, fornecimento de ar fresco 50% mais rápido e 30% de redução potencial de energia com um sistema hidrônico mais eficiente
Imagem da Lincoln University

Shopping center alcançou até 25% de economia de energia com a Siemens Intelligent Valve
Vega Subayevleri AVM, Ancara, Centro Comercial

A solução da Siemens evitou aproximadamente 25% de consumo ineficiente de energia

As válvulas inteligentes da Siemens foram escolhidas para gerenciar o consumo de energia de forma transparente e eficiente em mais de 150 lojas no shopping center e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia.

Assista ao vídeo

Imagem de um shopping center em Ancara

Conforto adaptado a cada animal
Pairi Daiza, Bélgica, Hospitalidade e entretenimento

  • O conforto dos animais e dos visitantes é de suma importância para Pairi Daiza. O clima deve ser perfeito em todos os lugares, tanto nos recintos quanto nos hotéis do Pairi Daiza Resort.
  • A tecnologia de construção da Siemens permite que a temperatura, a umidade e a qualidade do ar sejam controladas perfeitamente, sem nenhum desconforto para os visitantes.
  • Independentemente das flutuações na demanda do sistema, a instalação se adapta perfeitamente porque é equipada com válvulas inteligentes controladas automaticamente da Siemens. Isso garante uma operação ideal a qualquer momento.
Imagem de um urso branco em um zoológico - e uma criança parada na frente dele