Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Promovendo o cultivo de células por meio da inovação

“Abalado, não mexido” é uma das citações mais famosas da história do cinema. O que é padrão para James Bond também se aplica à Adolf Kühner AG em Birsfelden. Para o fabricante líder de máquinas de agitação para o mercado internacional, no entanto, o foco não está nos martinis, mas no cultivo de micróbios, bem como de células animais, humanas, de insetos e vegetais. As máquinas de agitação são usadas em uma ampla variedade de campos científicos e industriais e geralmente são empregadas em salas limpas. Sua gama de aplicações é ampla, abrangendo desde tecnologia de alimentos e medicamentos até biotecnologia industrial. Dependendo da aplicação e das necessidades do cliente, as máquinas de agitação vêm em tamanhos diferentes — desde agitadores de bancada e agitadores de incubação empilháveis até os chamados biorreatores de agitação orbital. Neste último, simplificando, condições ideais para o cultivo de culturas de células são criadas e monitoradas, com parâmetros como temperatura, pH e suprimento de oxigênio sendo regulados.

Fácil manuseio graças às bolsas de uso único

Os sistemas de biorreatores agitados orbitalmente da Adolf Kühner são ideais para o cultivo de todos os tipos de culturas celulares e estão disponíveis em quatro tamanhos para diferentes volumes de trabalho, variando de 1,5 a 2500 litros. Assim, eles se alinham com a escala das placas de microtitulação e dos frascos agitados e representam um componente chave no chamado processo de aumento de escala, do laboratório ao piloto e à grande escala industrial. Uma grande vantagem de combinar placas de microtitulação, frascos de agitação e biorreatores agitados está na hidrodinâmica consistente que conecta esses sistemas agitados. Isso garante condições de cultivo reproduzíveis durante todo o processo de escalonamento e o simplifica.

O cultivo de células é um processo exigente. O painel de controle claramente estruturado permite que o estado atual das células seja monitorado a qualquer momento.

O cultivo de células é um processo exigente. O painel de controle claramente estruturado permite que o estado atual das células seja monitorado a qualquer momento.

O valor do conteúdo do biorreator pode facilmente chegar a várias centenas de milhares de francos suíços. Um sistema de controle redundante garante a execução bem-sucedida do processo de cultivo de vários dias.

O valor do conteúdo do biorreator pode facilmente chegar a várias centenas de milhares de francos suíços. Um sistema de controle redundante garante a execução bem-sucedida do processo de cultivo de vários dias.

Qualidade disponível a longo prazo

A Siemens é sinônimo de qualidade confiável a longo prazo, que se alinha aos valores de Adolf Kühner. Por esse motivo, e porque os clientes solicitam repetidamente máquinas com componentes da Siemens, Adolf Kühner usa produtos da Siemens há muitos anos. Até agora, os painéis da Siemens foram integrados principalmente, já que a eletrônica das máquinas geralmente era desenvolvida internamente.

Para um sistema grande, como o biorreator SB2500-Z, que pode pesar mais de cinco toneladas quando totalmente carregado, a empresa decidiu confiar nos componentes padrão da Siemens para todo o processo de engenharia. Os componentes da Siemens estão bem estabelecidos e são populares nas exigentes indústrias farmacêutica e alimentícia e, graças ao Portal TIA, eles também estão disponíveis em um ecossistema geral contínuo.

Visão geral técnica

O sistema de controle redundante SIMATIC S7, complementado por módulos periféricos flexíveis Remote IO ET200SP, garante um processo ininterrupto. Com o SIMATIC WinCC OA, a operação e o monitoramento personalizados e independentes do fabricante e da plataforma de sistemas técnicos são possíveis, especialmente para aplicações com altos requisitos de adaptação específicos do cliente. Isso permite que o WinCC OA demonstre totalmente seus pontos fortes, mesmo nas máquinas da Adolf Kühner AG em um ambiente industrial.