Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Revolucionando a produção industrial de calor

Tecnologia de bomba de calor Guangzhou Nengyin Co., Ltd.

Tecnologia de bomba de calor Guangzhou Nengyin Co., Ltd

Localizada na província de Guangdong, a Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. é líder em inovação em bombas de calor de alta temperatura. Com base na cidade de Foshan, a Nengyin se dedica ao desenvolvimento de tecnologias de aquecimento eficientes e de alto desempenho. A Siemens é uma parceira importante há mais de uma década, comprometida com a missão da Nengyin de revolucionar o setor de bombas de calor de alta temperatura com soluções inovadoras. Juntos, estamos ultrapassando os limites do aquecimento industrial, estabelecendo novos padrões do setor e liderando o caminho em soluções sustentáveis.

Desafios

Em sua busca para liderar o segmento de bombas de calor de alta temperatura, a Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. enfrentou alguns desafios. O principal problema era a necessidade de inovação tecnológica que garantisse a máxima eficiência e confiabilidade em suas aplicações de bombas de calor, particularmente no desenvolvimento de soluções confiáveis para operação em alta temperatura e, ao mesmo tempo, otimizasse o design do sistema para segurança e eficiência.

Uma grande unidade de bomba de calor industrial verde e branca se destaca em um ambiente de fábrica espaçoso. A unidade apresenta intrincadas grades brancas sobre aletas de resfriamento azuis. No fundo, outros equipamentos de fábrica e mesas de trabalho amarelas são visíveis sob um teto alto com vigas expostas
Imagem de um produto da siemens: válvula de refrigeração MVL702 e driver

Solução

Em resposta aos desafios, a Siemens iniciou uma estreita colaboração com a Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., criando uma solução personalizada para atender às suas necessidades específicas. Em vez de uma abordagem única para todos, a Siemens desenvolveu uma solução completa sob medida que inclui os seguintes componentes:

  • Válvula de expansão magnética MVL702: limite de temperatura operacional mais alto (máx. 130 ℃), controle de fluxo preciso, velocidade e precisão da válvula para economizar energia adaptando o superaquecimento ao nível mais baixo, mas ao ponto de operação estável.
  • Controlador Climatix C400: aprimora a precisão no gerenciamento do sistema.
  • Aplicativo de controle personalizado: software personalizado que se integra perfeitamente às tecnologias existentes, aprimorado para atender à lógica de controle exclusiva e aos requisitos operacionais específicos da Guangzhou Nengyin.
  • Sensores de pressão e temperatura de vapor.

Essa abordagem personalizada não apenas atende, mas também excede os rigorosos padrões exigidos, garantindo desempenho e confiabilidade ideais.

Como a solução ajudou a resolver os desafios do cliente

Em testes piloto transformadores no laboratório de última geração da Nengyin, a solução personalizada da Siemens marcou um salto significativo no desempenho.

Uma captura de tela da interface web do Climatix IC exibindo um gráfico de tendências 'ComPatio'. O gráfico mostra duas linhas, vermelha e verde, flutuando entre aproximadamente 5,00 e 9,00 no eixo Y em uma janela de tempo das 17h às 20h em 29 de setembro de 2024. Abaixo do gráfico principal, um gráfico de área preenchida em verde mostra 'Unit1.dispStatus.compratio2' no mesmo período. A interface também mostra opções de navegação como 'Painel da planta', 'Pontos de dados' e 'Alarmes

180% Alto COP (coeficiente de desempenho)

Um impressionante aumento de 18% no COP durante as fases de aquecimento, superando os benchmarks da concorrência.

130°C Operações

Capacidade de temperatura elevada, permitindo operações de 130 °C, posicionando os clientes como líderes.

20 minutos Controle de superaquecimento de descarga

Uma aceleração inovadora para atingir a meta de superaquecimento, 3 vezes mais rápida — 20 minutos em vez de 60.

7.1 Taxa de compressão

Eficiência superior, apresentando uma taxa de compressão notavelmente menor de 7,1 em comparação com 7,5 do concorrente.

Benefícios para o cliente

A Nengyin obtém uma vantagem competitiva por meio do sistema avançado da Siemens, elevando seu aquecimento industrial para além de 130°C e mantendo a eficiência energética. Isso resulta em economias significativas nos custos de energia e reforça a dedicação da Nengyin à sustentabilidade ambiental.

Um ícone de termômetro azul-petróleo mostrando '130' em sua lâmpada, ao lado de uma seta azul-petróleo apontando para cima, tudo em um fundo preto. Isso indica maior capacidade de temperatura.

Capacidade de temperatura elevada

Permite operações acima de 130°C, posicionando os clientes como líderes em aplicações de alta temperatura

Ícone do plugue com cabo circulando uma folha, ilustração: eficiência energética

Eficiência energética com aumento de COP de 18%

Nossa tecnologia reduz significativamente os custos operacionais e o impacto ambiental dos usuários finais.

Um infográfico de definição de metas de sustentabilidade e roteiros com fundo verde e vários ícones e textos.

Parceria estratégica

Capacita nosso cliente a atingir sua meta de domínio no setor com soluções avançadas de bombas de calor com eficiência energética.

Os resultados do teste validaram os benefícios tangíveis da solução no aprimoramento do desempenho geral das bombas de calor de alta temperatura. Ele atende totalmente aos rigorosos requisitos para essas aplicações de bomba de calor de alto desempenho.
Sr. Lin Chunwen, Gerente geral, Cantão Nengyi

Comece sua jornada