Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Referência

Controle preparado para o futuro da hidrovia da Bélgica

A De Vlaamse Waterweg modernizou o canal Dessel-Turnhout-Schoten de 63 km com EQUANS e Siemens. Ao centralizar 9 eclusas e 11 pontes, as operações são mais seguras, confiáveis e eficientes, atendendo às demandas de infraestrutura crítica 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Modernizando as vias navegáveis belgas

As vias navegáveis interiores da Bélgica movimentam mais de 160 milhões de toneladas de mercadorias a cada ano, mas com o aumento do tráfego, os capitães enfrentam atrasos em pontes e eclusas. A De Vlaamse Waterweg, que administra as vias navegáveis interiores na Flandres, decidiu mudar isso. Confiando ao integrador de sistemas EQUANS para equipar o canal Dessel-Turnhout-Schoten com a avançada tecnologia de controle remoto e centralizado da Siemens, eles alcançaram melhorias notáveis em velocidade e segurança, revolucionando e preparando a jornada de inúmeros barcos para o futuro.

Ícone para disponibilidade 24/7

Operações 24/7 sem tempo de inatividade

Para infraestrutura crítica, a disponibilidade não é negociável. O SIMATIC S7-1518HF redundante garante operações contínuas e permite o controle centralizado a partir de um único local, mantendo os cursos de água funcionando 24 horas por dia.

Gráfico com seta para cima para: Alta eficiência

Segurança e eficiência aprimoradas

Os controles de emergência devem ser confiáveis. Com acesso remoto seguro e integração de feeds de câmera, os operadores têm maior visibilidade do que no local, permitindo que gerenciem mais rapidamente mais pontes e eclusas com a mesma força de trabalho.

Ícone para segurança cibernética

Alta segurança cibernética

A conexão de sistemas de terceiros exige uma forte proteção contra ameaças cibernéticas. Usando o Siemens Flexible F-Link e o SIMATIC ET 200SP, os dados são criptografados e protegidos, garantindo a integridade da infraestrutura crítica.

Conduzindo as correntes de mudança

Modernizar um canal que transporta milhões de toneladas de mercadorias a cada ano não foi uma tarefa fácil. A De Vlaamse Waterweg, junto com a EQUANS e a Siemens, teve que enfrentar vários desafios críticos para garantir operações confiáveis, seguras e eficientes para o futuro. A estreita cooperação e a tecnologia certa mantiveram o projeto em andamento.

Infraestrutura redundante e preparada para o futuro

Para infraestrutura crítica, a confiabilidade não é negociável. O sistema de canais precisava ser preparado para o futuro e totalmente tolerante a falhas para garantir um serviço ininterrupto. Junto com a EQUANS, a Siemens entregou um backbone resiliente construído sobre o redundante SIMATIC S7-1518HF, que substituiu o PLC central anterior.

“Se você seguir essas regras de programação, não precisará fazer nenhuma alteração na programação ao mudar de um único PLC central para PLCs redundantes — você só precisará reconfigurar. Relacionamos todos os PLCs em 20 locais em uma única noite e tudo funcionou imediatamente.”

— James Brits, gerente de projetos de automação da EQUANS

Uma câmera de vigilância é montada em um poste em uma área externa.

Controle remoto seguro e conformidade

Centralizar o controle significava lidar com uma combinação complexa de requisitos: a legislação sobre operações de máquinas, segurança e cibersegurança exigia uma solução que ainda não existia. Os procedimentos de emergência precisavam funcionar de forma redundante, tanto remotamente quanto no local, enquanto os protocolos de segurança não roteáveis tornaram a conectividade especialmente desafiadora. A inovação veio com o Flexible F-Link da Siemens, combinado com o SIMATIC ET 200SP, criando comunicação segura e criptografada na rede de fibra existente. Com as câmeras integradas, os operadores obtiveram uma visibilidade ainda maior do que antes, dando-lhes uma mão firme no comando, com maior visibilidade do que nunca.

“A centralização tem muitos benefícios: as embarcações fluviais não precisam mais esperar e podemos implantar melhor nossos bloqueadores de eclusas. Podemos controlar muito mais barcos com o mesmo número de pessoas.”
— Tom Verschuren, especialista em tecnologia da água na De Vlaamse Waterweg

Padronização e manutenção otimizada

Operar uma colcha de retalhos de sistemas diferentes dificultava a manutenção e perturbava o fluxo constante das operações. A De Vlaamse Waterweg decidiu criar uma infraestrutura unificada que tornaria as operações mais consistentes e confiáveis. Para conseguir isso, eles escolheram implementar o Portal TIA da Siemens como estrutura central de engenharia e ferramentas de diagnóstico integradas, garantindo uma plataforma padronizada em todos os sites. Isso trouxe processos mais suaves, manutenção mais rápida e eficiência a longo prazo, além de economia de custos e ganhos ambientais por meio de níveis de água otimizados.

Canteiro de obras com um grande edifício em construção, cercado por vários equipamentos de construção e trabalhadores.

James Brits (EQUANS), Brecht Vandendoorent (Siemens) e Tom Verschuren (De Vlaamse Waterweg)

Traçando o caminho a seguir

A modernização do canal Dessel-Turnhout-Schoten já transformou as operações diárias, tornando-as mais rápidas, seguras e confiáveis. Mas para De Vlaamse Waterweg, esse é apenas o começo de uma jornada mais ampla. Os tempos de espera das embarcações já foram reduzidos significativamente e, no futuro, os navios podem até receber orientação digital semelhante a um “Google Maps para hidrovias”, com horários estimados de chegada e velocidades de navegação otimizadas. A visão de longo prazo é orientar todas as vias navegáveis flamengas a partir de três salas de controle centralizadas em Evergem, Willebroek e Hasselt. Essa próxima etapa permitirá um serviço ainda melhor com a mesma força de trabalho e manterá os cursos de água da região em um curso estável nas próximas décadas.