Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Acelerando a produção sustentável de alimentos em Cingapura

A Artisan Green, uma empresa líder em agricultura interna, fez uma parceria com a Siemens para revolucionar a produção sustentável de alimentos em Cingapura, combinando tecnologia avançada com um compromisso compartilhado com a sustentabilidade e a produção de produtos de alta qualidade cultivados localmente.

A promessa da agricultura interna

Os métodos agrícolas tradicionais estão enfrentando desafios significativos devido ao crescimento da população global, ao aumento da demanda por alimentos frescos e nutritivos, ao clima imprevisível e à limitação de terras aráveis. Ao aproveitar a tecnologia de ponta da Siemens em automação e digitalização, as fazendas internas da Artisan Green serão equipadas com um sistema de gerenciamento integrado que otimiza a eficiência de recursos e minimiza o impacto ambiental.

Logotipo da Siemens AG com um “S” estilizado em azul e branco.

Rumo a um futuro sustentável

Plataforma digital unificada

Uma única plataforma digital unificada permite que a Artisan Green integre e opere perfeitamente várias tecnologias de fábricas de alimentos junto com um ASRS que atende a um mínimo de 5.500 m² de canteiros de cultivo.

Módulo de comando e controle

Um módulo de comando e controle permite que a Artisan Green armazene digitalmente sua biblioteca de receitas de nutrientes e perfis de iluminação, cada um deles projetado para otimizar o rendimento e a saúde das plantas em cada estágio do ciclo de vida da planta.

Gestão de fazendas

O Farm Management System executa automaticamente vários protocolos de crescimento para cada cultura, fornecendo transparência e controle ideais sobre todos os processos de cultivo para melhorar a consistência, eficiência de recursos e rastreabilidade.

Automação de ponta a ponta

O sistema agrícola automatizado de ponta a ponta que reduz a dependência do trabalho manual também ajuda a Artisan Green a obter maior resiliência da produção durante situações como uma pandemia.

Planejamento e programação de safras

A integração do planejamento e programação da safra fornece alimentos frescos sob demanda, ao mesmo tempo em que garante a utilização ideal de todos os canteiros de cultivo disponíveis.

Benefícios ambientais

Cultivar alimentos mais perto do consumidor final diminui as emissões de transporte.

Produtos limpos

A automação que resulta em pontos de contato humanos mínimos ajuda a Artisan Green a fornecer aos consumidores os produtos mais limpos possíveis.

Produtos de alta qualidade cultivados localmente

Uma parede verde com um padrão texturizado semelhante a uma superfície de pedra ou tijolo.

Enfrentando os desafios da agricultura tradicional

Cingapura embarcou em um caminho visionário para desenvolver a capacidade e a capacidade da indústria agroalimentar de produzir de forma sustentável 30% de suas necessidades nutricionais até 2030. Essa meta ambiciosa é apresentada no Plano Verde de Cingapura 2030, com o objetivo de criar um futuro alimentar mais resiliente.

Um futuro sustentável

Além dos benefícios ambientais, a agricultura interna oferece inúmeras vantagens em relação à agricultura convencional. Ao cultivar plantações verticalmente em ambientes controlados, as fazendas internas da Artisan Green maximizam a eficiência do uso da terra, permitindo maiores rendimentos agrícolas e reduzindo a necessidade de pesticidas e herbicidas. Essa abordagem também elimina o risco de erosão e contaminação do solo, garantindo a produção de alimentos seguros e nutritivos.

Uma geladeira Siemens Artisan verde e branca com uma porta ligeiramente aberta.
Uma imagem verde e branca de um produto com fundo branco e borda verde.

Integração de tecnologia para a agricultura sustentável

As fazendas internas da Artisan Green serão equipadas com a tecnologia de ponta da Siemens, incluindo:

  • SIMATIC S7-1500 para controle ideal do processo e dos parâmetros de crescimento
  • SIMATIC ET 200SP com módulo Dali para um ajuste granular da intensidade da iluminação
  • Energy Manager para transparência e otimização do consumo de energia

WinCC V8 e PM-Control desenvolverão o Sistema Geral de Gestão Agrícola, incluindo sistema de controle de receita para escolher o programa de cultivo certo para culturas individuais

Colaboração entre Artisan Green e Siemens

A colaboração entre a Artisan Green e a Siemens representa um avanço significativo no campo da produção sustentável de alimentos. Ao combinar a experiência e os recursos de ambas as empresas, essa colaboração está pronta para acelerar a adoção da agricultura interna em Cingapura. Juntas, a Artisan Green e a Siemens estão remodelando o futuro da agricultura, criando um cenário alimentar mais brilhante e sustentável para as próximas gerações.

Uma pessoa vestindo uma camisa verde e um chapéu verde está em frente a uma parede verde.

Comece sua jornada