Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
AliAuto - Imagem 1
Inovação e sustentabilidade em testes

Bancadas de teste inovadoras com eficiência digital

Otimize os processos de teste com soluções flexíveis e sustentáveis. Com a tecnologia Siemens, a Aliauto transforma bancos de teste em sistemas inteligentes capazes de reduzir o consumo de energia e garantir desempenho superior com total segurança.

O futuro dos testes: potência e economia

O futuro dos testes: potência e economia

No setor de componentes hidráulicos, o principal desafio é equilibrar a alta potência de teste com a sustentabilidade operacional. Aliauto A Itália respondeu evoluindo suas bancadas de teste para modelos digitais e “verdes”. O objetivo era aumentar o desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir drasticamente o impacto energético, garantindo um gerenciamento simples por meio de tecnologia de ponta ELE interfaces e arquiteturas escaláveis e preparadas para o futuro.

Resultados tangíveis e inovação tecnológica

Gráfico que ilustra a pegada de carbono de uma cadeia de suprimentos com vários ícones e pontos de dados.

Reduza o consumo de energia

A adoção de drives SINAMICS S120 com um barramento DC comum permite a recuperação de energia, reduzindo o consumo real para um décimo da potência instalada.

Gráfico que ilustra a pegada de carbono de uma cadeia de suprimentos com ícones representando resultados verificáveis.

Garanta uma rede elétrica limpa

Graças à fonte de alimentação da Active Line, o sistema elimina harmônicos e energia reativa, protegendo a infraestrutura elétrica do cliente.

Um ícone que representa a coleta de dados da pegada de carbono da cadeia de suprimentos com soberania de dados.

Implemente interfaces preparadas para o futuro

A HMI baseada na web simplifica o monitoramento e prepara o sistema para enfrentar os desafios da digitalização.

Aliauto: potência, controle e continuidade operacional

Aliauto - image 2

Maximize a eficiência com o sistema de transmissão

Essa colaboração levou à criação da Power Trade, uma exclusiva máquina de transmissão com tração nas 4 rodas. A integração do SINAMICS S120 inversores e motores 1PH8 permitiram o gerenciamento de energia de até 600 kW com eficiência sem precedentes. Essa arquitetura flexível permite a adaptação a várias necessidades de teste, mantendo o controle total sobre a dinâmica dos componentes hidráulicos e mecânicos.

Proteção e controle integrados com SIMATIC

Segurança e confiabilidade são pilares fundamentais da solução. Usando SIMATIC S7-1500 controladores e SENTINELA sistemas de proteção elétrica, a Aliauto garante padrões de alta qualidade. Essa tecnologia avançada protege a integridade dos dados e do processo, acelera a engenharia e facilita a manutenção do diagnóstico remoto por meio de plataformas digitais integradas.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Rumo a uma cultura de testes sustentáveis

Além das vantagens técnicas, a parceria entre a Siemens e a Aliauto promove uma nova visão para testes industriais. A capacidade de visualizar dados em tempo real e otimizar os fluxos de energia não apenas reduz os custos, mas também apoia ativamente as metas de sustentabilidade dos clientes. Junto com a Siemens Itália, a Aliauto está estabelecendo novos padrões para bancos de teste que são simultaneamente mais potentes, mais inteligentes e mais ecológicos.

A colaboração com a Siemens deu origem à Power Trade: uma máquina de transmissão exclusiva e inovadora com tração nas 4 rodas. Está entre os maiores e mais poderosos já feitos, e a Siemens desempenhou um papel fundamental em seu sucesso.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Comece sua jornada