Inventores do Ano 2025
A Siemens homenageia pesquisadores excepcionais como “Inventores do Ano”. Os prêmios abrangem as seguintes categorias: Lifetime Achievement, Open Innovation, Outstanding Invention, Newcomers, Design & User Experience e PhD.
O comissionamento de sistemas industriais de ar condicionado costumava ser um processo complexo, caro e demorado que exigia ferramentas especiais e ampla configuração manual. Três inventores da Siemens — Jibo Liu, Steven Brens e Sandeep Billa — revolucionaram esse processo. Reconhecendo que sistemas HVAC eficientes (sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado para edifícios), que respondem por quase um quinto do consumo global de energia, dependem da instalação correta e da operação ideal, eles desenvolveram um sistema intuitivo aplicativo móvel. Sua inovação simplifica o comissionamento, tornando-o tão fácil para especialistas quanto configurar um novo smartphone. Para isso, eles receberam o Prêmio Inventores do Ano 2025 na categoria “Invenção Excepcional”.

A história começou em 2018 com uma sessão de brainstorming. Os colegas tinham uma visão: queriam criar um sistema aberto e padronizado que fosse tão intuitivo quanto um smartphone. “Sonhamos com um sistema operacional Android para o setor de HVAC”, lembra Jibo Liu. “Queríamos recombinar as tecnologias existentes, assim como Steve Jobs fez com o primeiro iPhone.” E então eles começaram a trabalhar. Seu aplicativo é capaz de se comunicar com a unidade de controle por meio de um stick Wi-Fi, reconhecendo e pré-configurando componentes automaticamente. A instalação guiada, passo a passo, reduz o tempo de configuração inicial de horas ou mesmo dias para menos de 30 minutos. Além disso, a ativação do serviço em nuvem fornece instantaneamente painéis, alarmes e um ano de dados de tendências.

Jibo Liu, com mestrado em engenharia de microssistemas e mandato na Siemens desde 2005, reconheceu o imenso potencial da indústria tradicional de HVAC. Ele viu que, apesar de sua contribuição de 20% para o consumo global de energia, muitos edifícios comerciais, especialmente nos EUA, com seus telhados planos ideais para unidades de telhado, não tinham interfaces digitais. Sua visão: tornar esses sistemas controlados eletromecanicamente inteligentes e fáceis de configurar com o aplicativo. Steven Brens, com mais de 25 anos de experiência em tecnologia de controle digital, desenvolvimento unido e aplicação prática. Ele lembra: “Anteriormente, era preciso levar um computador ao sistema HVAC e configurar tudo manualmente. Hoje, fazemos isso com alguns cliques — diretamente pelo aplicativo.” Isso torna a configuração eficiente do sistema acessível até mesmo para empresas menores com um orçamento limitado. Sandeep Billa se concentrou na arquitetura de software do aplicativo, garantindo uma interface intuitiva que qualquer pessoa pode usar, mesmo sem conhecimento especializado.

Jibo Liu (engenheiro de soluções, projetista principal e desenvolvedor da invenção)
A solução é baseada na unidade de controle Climatix C600 da Siemens, que foi adaptada para novas aplicações. A conectividade em nuvem permite a manutenção remota. Um sistema integrado de ar fresco ajuda a reduzir o consumo de energia em até 20%. “Não inventamos nada completamente novo”, diz Liu. “O que fizemos foi combinar as tecnologias existentes da Siemens de uma nova maneira, permitindo-nos desenvolver uma solução totalmente nova em uma velocidade sem precedentes.”

Steven Brens (engenheiro de soluções, instalação e implantação em campo)
Esta invenção muda fundamentalmente a instalação de HVAC, tornando-a acessível a uma gama mais ampla de usuários. Ele elimina a necessidade de técnicos de campo especializados para programação e configuração, já que o aplicativo fornece uma configuração simplificada e pré-configurada. Já recebendo feedback positivo e se expandindo nos EUA, a inovação está crescendo em compatibilidade. Economicamente, abre novos mercados para a Siemens, alcançando pequenas e médias empresas e regiões emergentes, democratizando assim o acesso à tecnologia avançada.
“O aplicativo garante que os sistemas funcionem com eficiência desde o início”, diz Billa. “Sem configurações incorretas, sem desperdício de energia. Isso é bom para o meio ambiente — e bom para a carteira também.” Liu vê a invenção como parte de uma missão maior: “Meu trabalho se encaixa bem com a visão da Siemens de um mundo mais verde e habitável. Mesmo pequenas melhorias contam — se forem usadas em milhões de edifícios em todo o mundo.”

Sandeep Billa (Desenvolvedor de Software, implementação de aplicativo móvel)
Essa inovação demonstra como a digitalização pode simplificar processos, reduzir barreiras de entrada e tornar a tecnologia de construção moderna acessível a novos grupos-alvo, transformando o que antes era um nicho de mercado em uma realidade alcançável.
Jibo Liu, Steven Brens e Sandeep Billa | Inventores do Ano | Invenção excepcional