Hiperdepreciação: inovação digital e verde na Itália
Hiperdepreciação: incentivos fiscais para empresas italianas que investem em inovação digital e sustentabilidade, apoiando sua jornada de transformação.

Descubra o guia simplificado da hiperdepreciação, o incentivo que sucede ao Plano de Transição 4.0 e 5.0 e que agora foi publicado na Gazzetta ufficiale. Uma oportunidade única para acelerar a transição digital e ecológica das empresas italianas!
É hora de agir para se manter competitivo, mas primeiro é essencial entender quais informações estão disponíveis atualmente. Descubra como aproveitar ao máximo a Lei Orçamentária de 2026 para acessar o incentivo fiscal de “hiperdepreciação” por meio de informações simples e fáceis de seguir
Entre 1 de janeiro de 2026 e 30 de setembro de 2028, o governo italiano está disponibilizando um incentivo de hiperdepreciação para as empresas, incentivando-as a acelerar sua transformação digital e a reduzir seu impacto ambiental.
A hiperdepreciação é um incentivo fiscal que aumenta o valor reconhecido de um ativo em uma determinada porcentagem ao calcular a depreciação (para ativos comprados) e/ou parcelas de locação financeira (para ativos arrendados), reduzindo assim a base tributável à qual a empresa está sujeita.
O incentivo é destinado a empresas que:
O tamanho da empresa, a residência, a forma jurídica ou o regime tributário não afetam a elegibilidade.
As seguintes empresas não são elegíveis:
O aumento de custos relacionados a impostos se aplica exclusivamente a:
Esses ativos devem ser alocados em instalações de produção localizadas na Itália e devem estar interconectados ao sistema de gerenciamento de produção ou à rede de suprimentos da empresa.
Somente os seguintes componentes fotovoltaicos são elegíveis para hiperdepreciação:
Em ambos os casos, tanto os módulos quanto as células devem ser fabricados na União Europeia.
Faixa de investimento | Aumento no custo de compra/locação |
|---|---|
≤ 2,5 milhões | 180% |
> €2,5 milhões e ≤ €10 milhões | 100% |
> €10 milhões e ≤ €20 milhões | 50% |
O Anexo IV enumera os novos ativos tangíveis elegíveis para a dedução fiscal. As principais categorias incluem:
A categoria 1 do anexo IV inclui novos bens de equipamento utilizados para fins de produção. Os exemplos incluem:
Todos os ativos listados no Item 1 do Anexo IV devem atender a cinco requisitos obrigatórios:
Além dos cinco requisitos obrigatórios, os ativos da Categoria 1 devem atender a duas das três características a seguir:
A categoria 2 do Anexo IV inclui sistemas que estão interconectados com o sistema de gestão da fábrica e garantem a qualidade do produto ou do processo, como:
A categoria 3 do anexo IV inclui, por exemplo:
A categoria 4 do anexo IV abrange tecnologias avançadas para análise, armazenamento e transmissão de dados de alto valor. Isso inclui infraestruturas de hardware para:
Os ativos da categoria 4 do anexo IV devem:
• estar interconectado com os sistemas de informação da empresa;
• ser destinado à execução de aplicativos listados no Anexo V, ou ser usado para dar suporte a máquinas e dispositivos inteligentes, ou servir para garantir a interconexão e a comunicação entre os ativos incluídos em ambos os anexos.
O Anexo V lista as soluções de software elegíveis para a dedução fiscal. As principais categorias incluem:
Foi anunciado que a documentação relacionada aos ativos incluídos no investimento, juntamente com as certificações de interconexão necessárias, deve ser enviada para uma plataforma on-line gerenciada pelo GSE (Operador de Serviços de Energia). Informações adicionais sobre quaisquer comunicações periódicas a serem enviadas ao GSE serão fornecidas assim que o decreto interministerial for publicado.
Os investimentos em novos bens de capital enumerados nos Anexos IV e V devem ser realizados entre 1 de janeiro de 2026 e 30 de setembro de 2028. Durante esse período de incentivo, se a empresa vender o ativo ou realocá-lo para uma de suas instalações no exterior, deverá adquirir outro ativo no mesmo ano fiscal com desempenho tecnológico igual ou superior. Se o ativo substituto tiver um custo menor do que o original, o incentivo fiscal será ajustado adequadamente.
O incentivo de hiperdepreciação de 2026 pode ser combinado com outras medidas financiadas através de recursos nacionais ou europeus, desde que:
A despesa usada para calcular a hiperdepreciação corresponde ao valor de compra dos novos bens de capital, líquido de quaisquer outros incentivos recebidos
A Lei do Orçamento de 2026 estabelece que o cálculo do pré-pagamento fiscal de 2026 deve ser realizado sem considerar quaisquer incentivos fiscais introduzidos pela própria lei, incluindo a hiperdepreciação.
Saiba mais sobre a Lei Orçamentária de 2026 (Artigo 1, parágrafos 427-436) publicada na Gazzetta Ufficiale.