Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Começando com a otimização da produção

Saiba como nosso pacote Getting Started with Production Optimization para Industrial Edge pode ajudá-lo a obter transparência na eficácia geral de seu equipamento (OEE), automatizar processos e alcançar a eficiência ideal.

Por que otimizar a produção com o Industrial Edge?

Melhore o desempenho do seu chão de fábrica em até 30%

  • Obtenha insights sobre KPIs, como qualidade de produção e produtividade, com mais rapidez, substituindo os painéis do Excel criados manualmente por relatórios automatizados.
  • Identifique e maximize a eficiência do seu equipamento; Esse pacote de otimização de produção permite que você traga transparência à sua eletividade geral de equipamentos (OEE) imediatamente após a inicialização.

Benefícios do Industrial Edge

Um diagrama mostrando os benefícios da eficiência com ícones e texto.

Fácil instalação e configuração

Comece sem problemas com guias passo a passo. Implemente e conecte-se facilmente à sua rede OT para analisar dados e obter transparência na eficiência da máquina. Otimize suas operações hoje mesmo.

Um gráfico mostrando a eficiência do desempenho da linha com uma lupa e um ícone de pesquisa.

Dimensione sua produção

Gerencie de 3 a 5 máquinas com o Industrial Edge Virtual Device incluído, dependendo da quantidade de dados gerados. Se você tiver mais máquinas no chão de fábrica, poderá ampliar seus recursos com pacotes de dados adicionais.

Um diagrama mostrando os benefícios da confiança em um contexto de negócios, com foco na abordagem da Siemens.

OEE e transformação digital

Configurar a transparência do OEE com o Industrial Edge cria a base para sua transformação digital, abrindo oportunidades para mais casos de uso, como melhorar o gerenciamento de energia e reduzir o desperdício no chão de fábrica.

Características principais

Comece rapidamente

Esse pacote inclui o Industrial Edge Management Cloud (IEM Cloud), o cockpit de operação para quem quiser:

  • Comece com as operações, para provisionamento rápido e fácil instalação de aplicativos
  • Opere de forma robusta e segura com atualizações automatizadas

É baseado em uma assinatura anual de software baseada em licença para facilitar o planejamento e o Industrial Edge Management flexível.

A tela do tablet exibe uma interface escura com um ícone de carrinho de compras, um sinal de mais e vários ícones em forma de diamante, um dos quais é destacado por um cursor branco.

Insights de desempenho

Monitore, analise e otimize sua eficiência de produção com a solução de painel intuitiva do Performance Insight. A ferramenta:

  • Calcula KPIs essenciais, como OEE, MTTR e TEEP
  • Fornece widgets personalizáveis para visualização em tempo real das condições da máquina
  • Permite que você acompanhe o desempenho em várias linhas de produção e períodos
  • Fornece histogramas detalhados, análise de regressão e visualizações comparativas
Um tablet exibe um painel do Siemens Performance Insight com gráficos de várias linhas mostrando dados de “Armazenamento de condimentos”, “Visão geral dos condimentos” e “Visão geral dos condimentos”, com um pico destacado em um dos gráficos.

Notifier

Com o Notifier, você pode reduzir significativamente seus tempos de resposta e de inatividade. Receba notificações sobre o status da fábrica e troque mensagens push com colegas relevantes.

  • Conecte seu smartphone para receber notificações push imediatamente.
  • Monitore os dados da máquina e defina limites para acionar notificações com o editor de regras.
  • Planeje e coordene tarefas com a função de feedback do Notificador.
Um smartphone exibindo uma tela de “Visão geral” com alertas, avisos e notificações informativas é exibido ao lado de um smartwatch exibindo a hora e uma interface circular com vários ícones.

Mendix no Edge

Aplicativos personalizados para processos de produção ou de negócios podem ser desenvolvidos usando o Mendix, uma plataforma de baixo código. O sistema fornece componentes industriais pré-construídos e permite a configuração por meio do Mendix Marketplace. Interfaces de usuário e fluxos de trabalho podem ser montados usando elementos padrão. O Industrial Edge Plugin pode se integrar ao Mendix Studio Pro para uma implantação direta.

Configuração rápida do Industrial Edge

Acelere a instalação inicial do seu sistema Industrial Edge aplicando a ferramenta Industrial Edge Quick Setup. Ele pode ser acessado por meio do seu Industrial Edge Hub pessoal.

Vá para 'Baixar software' e acesse a Configuração rápida em 'Ferramentas de configuração inicial'. Ele o guiará rapidamente pela instalação deste pacote.

Uma ilustração digital mostra duas pessoas interagindo com máquinas industriais, uma segurando uma chave inglesa e a outra um laptop, ao lado de um grande smartphone exibindo gráficos, tudo para “Siemens Industrial Edge Quick Setup”. “

Começando com a otimização da produção

Este pacote de otimização de produção é powered by uma ferramenta de instalação. Ele pode ser acessado por meio da seção de download do Industrial Edge Hubs. Como utilizar o instalador e quais são os recursos para apoiar sua integração com o Industrial Edge estão descritos aqui: Tutoriais do Industrial Edge