Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wyznacz drogę do mądrzejszej przyszłości

Morgan State University, położony w sercu Baltimore, MD USA, jest na dobrej drodze do stania się inteligentniejszym, bardziej wydajnym kampusem miejskim - takim, który jest bardziej zrównoważony i odporny dla studentów, wykładowców i pracowników, a także większej społeczności.

Poprawa infrastruktury dla doskonałości operacyjnej

Dzięki 10-letniemu planowi strategicznemu „Transformation Morgan 2030: Leading the Future” Morgan State University (MSU) ma na celu znaczną transformację swojego kampusu, aby zapewnić studentom zdrowe, bezpieczne i bardziej odporne środowisko uczenia się.

Znaczne oszczędności kosztów

Inwestycje w infrastrukturę i modernizację poprzez cyfryzację pomagają uczynić Morgan Site University inteligentniejszym i bardziej energooszczędnym. Sama pierwsza z czterech faz transformacji gwarantuje oszczędności w wysokości około 10 milionów dolarów.

Doskonałość operacyjna

Wdrożenie mapy drogowej inteligentnego kampusu przekształci Morgan State University w wysokowydajny, bardziej zrównoważony kampus ze zdrowym, bezpiecznym i wygodnym środowiskiem życia i uczenia się.

Długoterminowy plan sukcesu instytucjonalnego

Morgan State University miał na celu uzyskanie statusu Carnegie R1, ale stanął przed wyzwaniami: zróżnicowana infrastruktura kampusu, różne systemy i odroczona konserwacja. Osiągnięcie tej wizji i jej finansowanie wydawało się przytłaczające.

Select...

Ściśle współpracując z Siemensem i Maryland Clean Energy Center, liderzy MSU stworzyli wizję i plan przekształcenia swojego kampusu poprzez ciężką pracę, partnerstwo i innowacje poprzez stopniowe podejście. Siemens Financial Services (SFS) dostarczył kapitał i pomógł MSU osiągnąć swoją wizję przy użyciu unikalnego podejścia, które obejmowało wykorzystanie federalnych dotacji finansowania, alternatywne finansowanie, finansowanie modernizacji obiektów i efektywność energetyczną poprzez oszczędności energii oraz przyspieszoną amortyzację w celu wdrożenia systemów energii odnawialnej.

Działania te przyniosą gwarantowane oszczędności w wysokości około 10 milionów dolarów w samej fazie pierwszej. Pod koniec czwartej fazy emisje gazów cieplarnianych w kampusie zostaną zmniejszone nawet o 65%, a cały kampus stanie się inteligentniejszy i znacznie bardziej wydajny.

Redukcja kosztów energii

Łącząc ekspercką wiedzę w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji energii, zarządzania energią, zarządzania budynkami i optymalizacji wydajności aktywów, usługi energetyczne i wydajności firmy Siemens pomogą uniwersytetowi Morgan State zaoszczędzić 1500 MWh energii elektrycznej, 3656 MWh gazu ziemnego i 1 905 ton metrycznych emisji gazów cieplarnianych rocznie. Przełoży się to na roczne oszczędności w wysokości 213 126 USD na kosztach energii i przyniesie 330.190 USD rabatów na media. Ponadto środki pozwolą na coroczne oszczędności w wysokości 55 000 USD na kosztach operacyjnych.

Inteligentne zarządzanie energią

Wdrożenie pulpitu zarządzania energią Building X i platformy analitycznej wraz z zarządzaniem budynkiem Desigo i oprogramowaniem SENTRON powermanager zintegruje 80 paneli terenowych i 475 sterowników jednostek. 7500 punktów danych w całym kampusie zostanie wykorzystanych do śledzenia wydajności energochłonnych urządzeń, poprawy efektywności energetycznej, a nawet obniżenia kosztów konserwacji.

Najnowocześniejsza ochrona przeciwpożarna

Ochrona przeciwpożarowa, która obejmuje wykrywanie, alarmowanie, ewakuację, gaszenie i zarządzanie zagrożeniami, jest istotną częścią infrastruktury uniwersytetu. Systemy muszą być aktualne, aby zapewnić niezawodne działanie w celu ochrony ludzi i majątku w przypadku pożaru. Dlatego droga uczelni do doskonałości operacyjnej obejmuje również testowanie i kontrolę wszystkich istniejących systemów i urządzeń, modernizacje 1698 urządzeń powiadamiających oraz instalację 17 nowych systemów alarmów przeciwpożarowych i 1595 nowych urządzeń.

Lepsze oświetlenie, mniejsze zapotrzebowanie na energię

Oświetlone czujniki zainstalowane wraz z urządzeniami oświetleniowymi LED znacznie zmniejszą zapotrzebowanie na energię w kampusie. Czujniki mierzą światło otoczenia, temperaturę, ruch wskazujący, że ludzie przebywają w pomieszczeniu oraz bieżące zużycie energii, umożliwiają kompleksową optymalizację wykorzystania przestrzeni i energii.

Maksymalne wykorzystanie danego budżetu

W czasach ograniczonych budżetów dla instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie jest jeszcze trudniejsze osiągnięcie ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych odroczona konserwacja jest kolejnym poważnym wyzwaniem dla wielu szkół wyższych i uniwersytetów. Starzejące się budynki wymagają renowacji, infrastruktury i HVAC, hydrauliki, systemów elektrycznych i modernizacji obwiedni budynków. Według APPA, stowarzyszenia specjalistów placówek edukacyjnych, zbiorowe zaległości

odroczone alimenty wynoszą 112 mld USD. Oprócz wykorzystania dostępnych funduszy federalnych, inne opcje finansowania mogą mieć kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu tych wyzwań.

Aby stać się liderami, którymi mają być, nasi studenci potrzebują zdrowego, bezpiecznego, bezpiecznego i odpornego otoczenia kampusu. Współpraca z Siemens w tworzeniu bardziej zrównoważonego środowiska uczenia się i nauczania dla naszej społeczności prowadzi nas w pozytywnym kierunku.
David Wilson, red. D., Prezydencie , Uniwersytet Stanowy Morgan