Skip to main content

Rozszerzona rzeczywistość w utrzymaniu ruchu

Dowiedz się, jak rozszerzona rzeczywistość (AR - Augmented Reality) usprawnia serwis maszyn i utrzymanie ruchu. Poznaj zastosowania technologii oraz możliwości rozwiązania SidiroAR od Siemensa. 

An automotive engineer is using an augmented reality tablet to inspect a car.

Jeszcze kilka lat temu skomplikowana awaria maszyny często oznaczała konieczność oczekiwania na przyjazd specjalisty. Dziś coraz więcej problemów można rozwiązać szybciej dzięki rozszerzonej rzeczywistości. Technologia AR (Augmented Reality) wspiera serwis i utrzymanie ruchu, łącząc techników pracujących przy maszynach z ekspertami znajdującymi się setki kilometrów dalej. 

Każda minuta przestoju oznacza wymierne koszty, dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej szukają rozwiązań pozwalających szybciej diagnozować usterki, usprawniać współpracę i zwiększać dostępność specjalistycznej wiedzy. Tymczasem doświadczeni eksperci nie zawsze znajdują się na miejscu – nierzadko obsługują zakłady w różnych lokalizacjach, a ich dojazd zajmuje wiele godzin lub nawet dni. 

Person wearing augmented reality headset interacting with virtual industrial robot arm in manufacturing setting

Dlatego coraz więcej firm produkcyjnych szuka sposobów na usprawnienie procesów serwisowych i skrócenie czasu reakcji. Jednym z narzędzi, które szybko zyskuje na znaczeniu, jest rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality, AR). 

Technologia ta staje się coraz bardziej popularnym praktycznym wsparciem dla działów utrzymania ruchu, umożliwiając szybszą diagnostykę, zdalną współpracę z ekspertami oraz bezpieczniejsze wykonywanie prac serwisowych. 

Czym jest rozszerzona rzeczywistość w przemyśle?

Technologia AR polega na nakładaniu cyfrowych informacji na obraz rzeczywistego świata. W praktyce oznacza to, że technik wykonujący przegląd lub naprawę maszyny może jednocześnie widzieć urządzenie oraz wyświetlane na nim instrukcje, schematy, oznaczenia czy wskazówki przekazywane przez zdalnego eksperta. 

W przeciwieństwie do wirtualnej rzeczywistości (VR), AR nie odcina użytkownika od otoczenia. Wręcz przeciwnie – wzbogaca rzeczywiste środowisko pracy o dodatkowe informacje, które pomagają szybciej podejmować właściwe decyzje. 

W przemyśle rozszerzona rzeczywistość znajduje zastosowanie m.in. podczas: 

  • diagnostyki maszyn,  
  • przeglądów okresowych,  
  • usuwania awarii,  
  • uruchamiania nowych urządzeń,  
  • szkoleń pracowników,  
  • zdalnego wsparcia serwisowego.  

Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest Sidiro AR z portfolio Siemensa, które wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość do zdalnego wsparcia prac serwisowych. 

A person is using augmented reality glasses to interact with a virtual interface while working on a project.

Jak działa AR podczas serwisu maszyn?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której technik utrzymania ruchu staje przed nietypową awarią. Zamiast opisywać problem przez telefon lub wysyłać zdjęcia, może połączyć się z ekspertem, który widzi dokładnie ten sam obraz. 

Dzięki AR ekspert może zdalnie: 

  • wskazywać konkretne elementy maszyny,  
  • zaznaczać miejsca wymagające sprawdzenia,  
  • przekazywać instrukcje krok po kroku,  
  • udostępniać dokumentację techniczną lub schematy,  
  • pomagać w diagnostyce bez konieczności przyjazdu do zakładu.  

Dzięki temu nawet bardziej skomplikowane prace mogą zostać wykonane szybciej i przy mniejszym ryzyku pomyłek. 

Jakie problemy utrzymania ruchu rozwiązuje AR?

W wielu zakładach produkcyjnych wyzwaniem nie jest już sam dostęp do technologii, ale dostęp do wiedzy. 

Coraz częściej przedsiębiorstwa mierzą się z: 

  • niedoborem wykwalifikowanych specjalistów,  
  • odejściem doświadczonych pracowników na emeryturę,  
  • rozproszonymi zakładami produkcyjnymi,  
  • rosnącymi kosztami delegacji i serwisu,  
  • presją na skracanie przestojów.  

Rozszerzona rzeczywistość pomaga ograniczyć wpływ tych problemów. Eksperci mogą wspierać kilka zakładów jednocześnie bez konieczności podróżowania, a mniej doświadczeni technicy zyskują dostęp do wiedzy dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna. 

Dla przedsiębiorstw oznacza to możliwość skrócenia czasu usuwania awarii (MTTR), lepszego wykorzystania kompetencji ekspertów oraz ograniczenia kosztów związanych z wyjazdami serwisowymi. 

Nie oznacza to, że każdą interwencję można przeprowadzić zdalnie. W wielu przypadkach jednak zdalne wsparcie pozwala uniknąć niepotrzebnych wizyt lub lepiej przygotować serwis do planowanej interwencji. 

A person is demonstrating augmented reality technology with a virtual object floating in the air.

Instrukcje krok po kroku w polu widzenia technika

Jedną z największych zalet technologii AR jest możliwość prezentowania informacji dokładnie tam, gdzie są potrzebne. 

Technik nie musi przerywać pracy, aby szukać dokumentacji na komputerze lub przeglądać papierowe instrukcje. Potrzebne informacje mogą być wyświetlane bezpośrednio podczas wykonywania czynności serwisowych. 

Mogą to być między innymi: 

  • procedury serwisowe,  
  • listy kontrolne,  
  • oznaczenia elementów,  
  • schematy elektryczne,  
  • instrukcje bezpieczeństwa.  

Takie rozwiązanie pomaga ograniczyć liczbę błędów i ułatwia wykonywanie bardziej złożonych zadań.  

Poznaj aplikację SIMATIC Unified AR

Ciekawym przykładem zastosowania technologii AR w procesie obsługi maszyn jest aplikacja mobilna SIMATIC Unified AR. Umożliwia ona nałożenie wizualizacji HMI przygotowanej w środowisku WinCC Unified bezpośrednio na widok maszyny lub urządzenia, korzystając z dedykowanej aplikacji dla systemu iOS lub Android. Dzięki temu tablet lub telefon może pełnić rolę mobilnego panela, wyświetlając wizualizację dostosowaną dla konkretnej maszyny po zeskanowaniu kodu QR. 

SidiroAR – praktyczne wsparcie serwisu i utrzymania ruchu

Jednym z rozwiązań wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość w przemyśle jest SidiroAR, dostępne w portfolio Siemensa. 

Platforma umożliwia zdalną współpracę ekspertów z technikami pracującymi bezpośrednio przy maszynach. Dzięki transmisji obrazu w czasie rzeczywistym oraz możliwości nanoszenia wskazówek na widoczny obraz użytkownicy mogą wspólnie diagnozować problemy i prowadzić działania serwisowe bez konieczności fizycznej obecności specjalisty w zakładzie. 

SidiroAR to aplikacja mobilna wykorzystująca rzeczywistość rozszerzoną do wspomagania projektowania, wymiarowania i produkcji rozdzielnic niskiego napięcia. Pozwala zwizualizować model 3D rozdzielnicy wraz z jej rzeczywistymi wymiarami w dowolnym miejscu i czasie, ułatwiając weryfikację poprawności projektu jeszcze przed rozpoczęciem montażu.

Podczas składania rozdzielnicy SidiroAR umożliwia sprawdzenie m.in. prowadzenia i sposobu gięcia szyn, rozmieszczenia aparatów, ich podłączenia do szyn zbiorczych oraz wymaganej głębokości z uwzględnieniem zamontowanych akcesoriów. Dzięki wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej możliwa jest szybka i dokładna weryfikacja zgodności wykonania rozdzielnicy z założeniami projektowymi.

SidiroAR

Zobacz rozdzielnicę jeszcze przed jej wykonaniem.
Wizualizuj model 3D w rzeczywistym otoczeniu, sprawdzaj wymiary, rozmieszczenie aparatów oraz prowadzenie szyn. SidiroAR pomaga zweryfikować projekt i ograniczyć ryzyko błędów podczas montażu i produkcji rozdzielnicy.

Aplikacja dostępna bezpłatnie na urządzenia z systemem Android i iOS.

Rozszerzona rzeczywistość standardem nowoczesnego utrzymania ruchu

Cyfryzacja produkcji obejmuje dziś nie tylko maszyny i systemy sterowania, ale również sposób wykonywania prac serwisowych. Technologia AR pozwala szybciej przekazywać wiedzę, usprawnia współpracę między specjalistami i pomaga ograniczać skutki awarii. 

Rozszerzona rzeczywistość staje się jednym z narzędzi wspierających transformację cyfrową przemysłu. W połączeniu z rozwiązaniami Siemensa pozwala usprawniać serwis, efektywniej wykorzystywać wiedzę ekspertów i zwiększać dostępność maszyn, co bezpośrednio przekłada się na ciągłość produkcji. 

Dla przedsiębiorstw oznacza to nie tylko nowoczesne narzędzie wspierające techników, ale przede wszystkim możliwość zwiększenia dostępności maszyn, poprawy efektywności serwisu i budowania bardziej odpornej organizacji.

A person wearing a virtual reality headset is standing in a room with a blue wall and a white ceiling.