Skip to main content

TARUS: Maszyna do przyspieszania i transformacja cyfrowa

Dzięki wizjonerskiemu myśleniu i pomysłowości, TARUS pozostaje liderem w dziedzinie rozwiązań dla studiów projektowania samochodów. Aby utrzymać dominującą pozycję na rynku i sprostać rosnącym wymaganiom klientów, właściciele TARUS, bracia Dave i Doug Greig, musieli udoskonalić i zwiększyć możliwości swoich frezarek do gliny.

Wspieranie liderów TARUS poprzez innowacje

. Wynalazki i innowacje to siła napędowa rodzinnej firmy TARUS, jedynego amerykańskiego producenta frezarek do gliny do projektowania pojazdów. W 1984 roku firma z siedzibą w Sterling Heights w stanie Michigan całkowicie odmieniła branżę motoryzacyjną, prezentując światu swój wynalazek – frezarkę do gliny

. TARUS później wdrożył innowacyjny, rewolucyjny system sterowania maszyną SINUMERIK ONE firmy Siemens. Dzięki pełnym możliwościom frezowania i skanowania do tworzenia projektów pojazdów koncepcyjnych, ta przełomowa frezarka CNC nadała ton – i wysoko postawiła poprzeczkę – dla TARUS, który do dziś wyznacza kierunek dla swoich liderów.

Decyzja o zastosowaniu platformy SINUMERIK ONE firmy Siemens wyznaczyła nowy kierunek rozwoju dla TARUS, który jest zgodny z reputacją firmy jako lidera w dziedzinie innowacji i toruje drogę do kolejnych innowacji w nadchodzących latach.

Dwóch mężczyzn, Brad Kleinow i Dave Greig, stoją obok siebie, uśmiechając się i patrząc w kamerę.

Osiąganie sukcesu w samokontroli

. Założona w 1969 roku w garażu patriarchy rodziny Douglasa J. Greiga w Warren w stanie Michigan, firma TARUS ugruntowała swoją reputację jako innowator w latach 70. XX wieku.
TARUS zbudował elementy sterowania i maszyny z pierwszymi funkcjami, które wkrótce przejęli inni. W 1980 roku TARUS wprowadził na rynek własne sterowanie CNC. Rok później wypuścił maszynę nowej generacji ze sterowaniem wyposażonym w pierwszy graficzny interfejs użytkownika. Nazwana TPI 8100 CNC, maszyna ta miała grafikę 3D i obsługiwała szybkie frezowanie konturowe dla producentów form i matryc, a także inne zaawansowane technologicznie opcje.

Wyposażone w to wewnętrzne, pożądane sterowanie i jego następców, maszyny budowane przez TARUS były szybkie, płynnie działające, dokładne i niezawodne. Klienci pokochali wygląd interfejsu oraz niezawodne, powtarzalne wyniki maszyny. W 1984 roku firmy TARUS i General Motors połączyły siły, aby opracować przenośną frezarkę do gliny – pierwszą na świecie specjalnie zaprojektowaną przemysłową frezarkę do gliny. Frezarka do gliny firmy TARUS szybko stała się standardem w branży motoryzacyjnej. Maszyny te frezują glinę, gęstą piankę i poliuretan w celu projektowania i modele weryfikacji powierzchni dla przyszłych projektów pojazdów.

Wraz z kolejnymi sukcesami, TARUS przez kolejne dekady był światowym liderem w dziedzinie rozwiązań dla studiów projektowych samochodów. Wraz z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego i włączeniem pojazdów elektrycznych do produkcji i rosnącą konkurencją, TARUS wykonał kolejny krok naprzód. W celu dalszego udoskonalenia możliwości wiodącego w branży graficznego interfejsu użytkownika, TARUS wdrożył sterowanie SINUMERIK ONE, łącząc niezawodność i wydajność z funkcjonalnością i łatwością obsługi CNC swojej frezarki do gliny.

„SINUMERIK ONE pojawił się we właściwym momencie” – powiedział Dave Grieg. „Chcieliśmy wprowadzić zmianę, która zapewniłaby większą wydajność, a jednocześnie pozwoliłaby nam zachować graficzny interfejs użytkownika zaprojektowany z myślą o modelarzach z gliny. To daje nam przewagę. Dzięki sterowaniu Siemens w naszych maszynach, modelarze mogą tworzyć nowe, unikalne rozwiązania z gliny.

Znalezienie innego sprzętu

Czas był kluczowy dla partnerstwa TARUS–Siemens. Scott Doyle z Electro-Matic, zaufanego dostawcy rozwiązań i partnera technologicznego TARUS, znał potrzeby swojego klienta.

„Dokładne zrozumienie działania TARUS i jego doskonałego sterowania ruchem – wiele z tego, co robił TARUS, idealnie wpisywało się w wizję Siemens” – powiedział Doyle, wiceprezes ds. sprzedaży OEM w Electro-Matic.„To był doskonała okazja”.

Doyle zapoznał Douga i Dave’a z technologią Siemens, zapewniając, że wielotechnologiczny SINUMERIK ONE może zwiększyć wydajność maszyn TARUS, zachowując jednocześnie fundamentalny graficzny interfejs użytkownika firmy.

Klienci korzystający z frezarki do gliny TARUS do produkcji swoich modeli pojazdów naturalnej wielkości są „zachwyceni” – dodał Dave. „Jest solidna, działa znacznie szybciej, sprawniej i ciszej. Maszyny pracują stabilnie i bez żadnych awarii".

Scott Doyle, wiceprezes ds. sprzedaży OEM w firmie Electro-Matic Products, przedstawił TAURUS firmie Siemens.
Wzięliśmy pakiet SINUMERIK ONE, wdrożyliśmy go i dostosowaliśmy do naszego interfejsu. Teraz mamy niezwykle wydajny system sterowania maszyną CNC z naszym interfejsem użytkownika, który jest uwielbiany przez klientów, a do tego bardzo łatwy w obsłudze.
Doug Grieg, Współzałożyciel, TARUS Products, Inc.

Zwiększenie wydajności produkcji

TARUS and its customers are now realizing benefits across the production cycle, from machine setup and customization to machine performance and throughput.

Most important to Dave, Doug and their customers is the familiar look and feel of the TARUS control. This was their biggest concern and biggest question when adapting TARUS machines to SINUMERIK ONE. The process took about one year, involving collaboration between Siemens and TARUS staff, and the results are unrivaled in the industry, Doug said.

“Nobody has the user interface like we have with the reliability of SINUMERIK ONE. That’s the secret sauce,” he said. “Because we already wrote our own software for our own control, we were able to make these two things work together for our customers’ benefit.”

Users experience the trust and familiarity of the TARUS interface, but with superior machine performance. Surface quality, precise cuts, cycle times and reliability are critical to TARUS and its customers as they mill the clay into future vehicle models. In fact, it is the precision of the cutting tools that produce desired surface finishes and eliminate time-consuming hand sculpting.

Dave said customers who use TARUS machines as an extension of their own design sculpting teams are indeed achieving a higher-quality surface that rarely requires smoothing by hand.

A clay mill with a smooth cutting path for efficient clay processing.

The 5-axis kinematics capabilities of the SINUMERIK ONE control enable fluid and highly precise high-speed cutting paths

Our machines cut so precisely now that they don’t have to refine it; it’s saving them valuable time.
Dave Greig, CEO, TARUS

Faster cycle times

“In processing power alone, SINUMERIK ONE is 30% faster,” said Chris Grimm, OEM sales account manager at Siemens. Testifying to that claim, Doyle has seen the results first-hand with TARUS’s internal machines. “Their throughput has increased tremendously,” he said.

Customers are saving even more time during the design and milling phase of the car models, as the TARUS software enables changes on the fly.

Doug explains: “With our software, customers have a choice. They can mill a car model, and if they want a small change, they can sculpt it by hand, then measure it. They can scan it with their scanning system, then they can mill it on the other side of the model. Or they can send it back to their CAD system so that they’ve archived the change. Sometimes, they decide to make the change with the machine.

They talk to the designer or 3D modeler, and that person makes a change to the program, and then they go back and mill it. There’s a lot of give and take with clay modeling. Our controls allow this to happen.”

Doug also emphasized reliability as an important customer benefit. Reliability means less downtime, which increases output, he said, calling the SINUMERIK ONE “one of the most reliable in the world.”

“The SINUMERIK ONE greatly improved reliability compared to our previous solution. Reliability translates into increased productivity for the customer, decreased warranty costs for TARUS and greater confidence when selling these machines to new and existing customers.”

SINUMERIK ONE is particularly helpful during machine setup and deployment, Doug said. Using a process he calls “cloning,” the TARUS team can program one machine and replicate it across multiple machines.

“We take the settings from one machine and put them on the next machine, turn it on, and it works,” he said. “Every machine acts just the same as the one we just built.”

Siemens Machine Tool Systems account manager Chris Grimm with Tarus CEO Dave Greig

Ensuring a productive future

Although Dave and Doug are focused on the here and now, ensuring immediate results internally and for their customers, they are also thinking long-term. That’s another reason the brothers felt comfortable switching from an in-house control.

As a relatively new innovation built upon a legacy of success, Siemens will support SINUMERIK ONE for many decades to come. TARUS and its customers will have no issues obtaining new parts or customer service—from both Electro-Matic and Siemens.

“The availability of replacement parts for years to come—that’s a big deal,” Doug said. “When the parts come in, we know they’re going to work. They’re plug-and-play—and Siemens maintains the supply chain too.”

Customer support is a collaborative effort between Electro-Matic and Siemens. Electro-Matic has in-house application engineers who can visit TARUS and provide product support up to a certain level of complexity before bringing in the support of the local Siemens application engineer, Doyle said.

Collaborative partners Scott Doyle, Brian McMinn, Dave Greig, Brad Kleinow, and Chris Grimm.<br/>

As a pilot customer, TARUS was one of the first U.S. machine builders to take advantage of the power and capabilities of SINUMERIK ONE. That gave the company a jump-start on the market—and it has kept its foot on the gas ever since.

“Our competitors don’t have anything like this,” Doug said.

“If you compare our machines, bone to bone, to any other thing out there, it’s not even close. Everyone else is making what we made 30 years ago,” Dave added. “That’s the difference.”

As beneficial as the switch to SINUMERIK ONE has been for TARUS, there’s room for more growth. The control package has features and options TARUS has only begun to explore, and options that are particularly well-suited for other markets such as aerospace. Doug has already thought about expanding into manufacturing CNC machines for customers that make parts for the aerospace industry.

No matter the market, features of SINUMERIK ONE such as the digital twin can play a part. The digital twin is a virtual representation of a physical machine or process used to understand and predict the physical counterpart’s performance characteristics. Digital twins are used throughout the life cycle to simulate, predict, and optimize the product and production system before investing in physical prototypes and assets.

“Leveraging the digital twin and running parts virtually first before you actually put them on the machine so they can get accurate quotes for how long it might take for end-customers to do a mold or a die is a powerful option,” said Brian McMinn, business segment manager of Machine Tool Systems at Siemens. “Training benefits from the digital twin as well. TARUS can train customers virtually before the machine even arrives at their location.”

The possibilities are appealing to Doug, especially in how TARUS supports its customers. “100% remote monitoring and repair of the machine is 100% possible,” he said.

Knowing TARUS wants the control to be one of the differentiators for its machines, McMinn sees software efficiencies on the horizon that can help improve production.
“TARUS is always looking at different features, different software licenses or compile cycles to get more productivity out of the control,” he said.
The reliability of SINUMERIK ONE frees up TARUS team members to implement improvements and customer-requested advancements since they don’t have to worry about the technology driving the machine’s performance.

“Now TARUS is freed up to develop other features that are more interesting and more relevant for our customers,” Doug said. “Like enhancing the graphical user interface or optimizing the CAM system that programs the user interface.”

For now, though, Doug knows the decision he and his brother made years ago is paying off today for TARUS and its customers.

“Just as dynamic new car designs are imagined and realized, TARUS and Siemens are re-imagining and innovating machines, controls and processes that help bring visions to reality,” he said. “This is truly an exciting time for manufacturing.”

Rozpocznij swoją podróż