Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Obraz z bliska mikrotworzyw sztucznych unoszących się w wodzie, podkreślający zanieczyszczenie środowiska.

Rośliny to nowy plastik: mikroplastik nie jest mikroproblemem

Według PlantSwitch: rozwiązaniem do zwalczania zanieczyszczenia mikroplastikiem są rośliny.

KWIECIEŃ 2024

Według Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH)mikrotworzywa sztuczne (MP) można znaleźć wszędzie w środowisku, w tym w powietrzu, którym oddychamy, żywności, którą jemy i wody, którą pijemy. Naukowcy odkryli cząsteczki mikroplastiku w rzekach i jeziorach na odległych wyspach, chmurach nad górą Fuji i śniegu na Antarktydzie, podkreślając ich wszechobecną obecność na całym świecie.

Ale czym one są? Jakie są te mikrouciążliwości, które stwarzają makroproblem?

MP są klasyfikowane jako fragmenty sztucznego, długołańcuchowego materiału polimerowego (tworzywa sztucznego), które są mniejsze niż pięć milimetrów długości — wielkość tylko jednego ziarna ryżu. Ich długowieczność trwa tysiące lat, kiedy posłowie tworzą się jako mniejsze fragmenty i odrywają się od większych kawałków. Może się to zdarzyć podczas rozwoju produktów komercyjnych lub podczas degradacji produktów z tworzyw sztucznych, takich jak opony, butelki na wodę i pakowanie produktów kosmetycznych.

Czasami MP są celowo produkowane jako granulki żywiczne i ponownie wykorzystywane do produkcji różnych przedmiotów, takich jak jednorazowe sztućce, zabawki, okulary przeciwsłoneczne, a nawet meble. Pomimo wysiłków zmierzających do recyklingu tych przedmiotów, MP są nadal spożywane przez zwierzęta i ludzi w alarmującym tempie.

Średnio ludzie spożywają przybliżony odpowiednik a Wartość karty kredytowej z tworzywa sztucznego co tydzień — około 5 gramów. Pomyśl o tym:

A photograph of plastic waste floating in the ocean, highlighting the issue of pollution.

Plastikowa torba z najbliższego supermarketu wylatuje przez okno samochodu na autostradzie, łapie duże powietrze i dociera do Zatoki Meksykańskiej. Tutaj z czasem rozpada się na mniejsze kawałki i jest zjadany przez lokalną społeczność czerwonego snappera.

Decydujesz się zabrać rodzinę na pyszny posiłek do lokalnej restauracji, aby uczcić urodziny i zgadnij, co jest wymienione jako „haczyk dnia”? Tak, ten czerwony snapper.

Posłów można również znaleźć w woda pitna i może mieć poważny wpływ na zdrowie ludzkie. Naukowcy wierzą że po spożyciu MP mogą powodować stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, dysfunkcję narządów, zaburzenia metaboliczne, odpowiedź immunologiczną i neurotoksyczność... żeby wymienić tylko kilka.

Jak to powstrzymać? Według Dilliona Baxtera, dyrektora generalnego i współzałożyciela PlantSwitch, rozwiązaniem są rośliny.

W PlantSwitch naszą misją jest zastąpienie wszystkich jednorazowych tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej roślinami” — powiedział Baxter. „Przetwarzamy pozostałości rolnicze, takie jak łuski ryżu i słoma pszenicy, w żywicę roślinną, która może być używana do produkcji prawie wszystkich rodzajów produktów z tworzyw sztucznych.

PlantSwitch, który otworzył zakład produkcyjny w USA, współpracuje z lokalnymi gospodarstwami, aby przekształcić pozostałości rolne w granulki kompostowalne. Ta bioplastyczna żywica jest następnie używana przez producentów do produkcji wszystkiego, od przyborów do jedzenia, pojemników na kosmetyki, szczoteczek do zębów i strąków kawy.

Korzystając z zastrzeżonej technologii, PlantSwitch znalazł sposób na stworzenie taniego materiału na bazie biologicznej, o właściwościach przypominających tradycyjne tworzywa sztuczne, który można kompostować na podwórku. „To była długa droga, aby tu dotrzeć”, powiedział Baxter, „ale byliśmy w stanie współpracować z partnerami technologicznymi, finansowymi i rozwojowymi, którzy pomogli nam stworzyć produkt, który jest naprawdę zrównoważony i z którego jesteśmy dumni”.

Rozpoczęli produkcję komercyjną od komercyjnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 50 000 stóp kwadratowych o wydajności 25 000 ton rocznie. Ekosystem Siemens odegrał kluczową rolę w uruchomieniu ich pierwszej witryny:

Usługi finansowe firmy Siemens (SFS) wsparty linią kredytową w wysokości 5 milionów dolarów na zakup sprzętu dla nowego zakładu, w tym szlifierki, systemu przenośników i wytłaczarki.

Siemens Digital Industries (DI) pomógł uruchomić nowy obiekt, a także współpracować bezpośrednio z PlantSwitch, aby zapewnić, że wszystkie urządzenia mają specyfikację Siemens i usługi części zamiennych.

Inteligentna infrastruktura Siemens (SI) pomógł znaleźć alternatywę dla rozdzielnic po tym, jak PlantSwitch doświadczył opóźnień w dostarczaniu zasilania do nowego obiektu.

„Zespół Siemens był niezwykle cennym partnerem pomagającym nam budować przyszłość tworzyw sztucznych. Rozpoczęliśmy naszą współpracę w krytycznym punkcie zwrotnym dla PlantSwitch i są one głównym powodem naszego sukcesu. Zapewniły wsparcie w różnych celach i wykazali się wysokim poziomem wiedzy w każdej kategorii” — powiedział Baxter z partnerstwa PlantSwitch z Siemensem.

Ponieważ PlantSwitch przyspieszył produkcję, ich celem jest wykorzystanie setek preparatów do konkurowania na każdym rynku. Zawarli kontrakty z klientami z różnych sektorów, w tym gastronomii, gastronomii i handlu detalicznego. Ich niezwykły rozwój doprowadził do powstania nowej fabryki w Azji, strategicznie zaprojektowanej, aby zaspokoić rosnący globalny popyt.

Aby uzyskać więcej informacji na temat PlantSwitch, odwiedź ich stronę internetową.

Aby uzyskać informacje na temat firmy Siemens, odwiedź USA.Siemens.com.

A close-up of microplastics floating in water, highlighting the environmental issue of plastic pollution.

Rozpocznij swoją podróż