Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Inwestowanie w technologię w czasach transformacji

Znalezienie właściwej równowagi między ekologią a gospodarką

STYCZEŃ 2025

Dynamiczne otoczenie gospodarcze i polityczne stało się nową normą dla większości sektorów. Firmy produkcyjne i producenci maszyn stają w obliczu stale zmieniających się wymagań, nieprzewidywalnych sytuacji dostaw i ogromnej presji kosztowej, przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości i spełnianiu rosnących wymagań regulacyjnych.

To nie tylko uczucie, liczby opowiadają historię: Według Deloitte, na przykład tempo wzrostu rok do roku w USA spowolniło z 41,3% we wrześniu 2023 r. do 20,5% we wrześniu 2024 r. Patrząc w przyszłość do 2025 r., producenci stają w obliczu coraz trudniejszych warunków biznesowych ze względu na wyższe koszty i utrzymującą się zmienność rynku.

Pomijając warunki rynkowe, istnieje rosnąca presja, aby stać się bardziej zrównoważonym - dekarbonizować, poprawić efektywność energetyczną i zwiększyć obieg. A sektor przemysłowy nie jest bardzo wysokim poziomem w tej dziedzinie: W 2022, stanowiło jedną czwartą globalnych emisji CO2 związanych z energią. Aby dostosować się do scenariusza NZE, konieczne jest zmniejszenie całkowitych bezpośrednich emisji z przemysłu o prawie 25% do 2030 r.

Pomimo tych wyzwań firmy nadal chętnie inwestują w nowoczesne technologie — od automatyzacji i cyfryzacji po infrastrukturę — w celu poprawy wydajności i przyszłej konkurencyjności. Here trzy sprawdzone sposoby zrównoważenia tych inwestycji z rozwagą finansową:

A person is standing in front of a white wall, wearing a black shirt and a black hat.

Podnieś się, nie eliminuj

Jedną z obiecujących opcji w czasach transformacji jest modernizacja sprzętu zamiast kupowania nowych maszyn. Inwestowanie w nowe maszyny i sprzęt może przynieść wysoką cenę i kosztowne przestoje. Z drugiej strony modernizacja jest skutecznym i zrównoważonym sposobem integracji najnowszych technologii z istniejącym sprzętem. Finansowanie modernizacji opcje są doskonale dostosowane do potrzeb konstruktorów maszyn i ułatwiają modernizację. W jednym z przykładów tego podejścia Siemens Financial Services (SFS) wspierał firmę FCN-Basaltwerke, która pilnie potrzebowała modernizacji linii produkcyjnej palisady. Dostosowana do indywidualnych potrzeb oferta modernizacji i okres finansowania wynoszący 72 miesiące pozwoliły firmie FCN-Basaltwerke wydłużyć żywotność maszyny o 30 lat. FCN skorzystało ze zwiększonej produktywności oraz znacznych oszczędności czasu i kosztów w porównaniu z zakupem nowej maszyny. W ten sposób modernizacja oszczędza przepływy pieniężne i wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zainwestuj już dziś, rozliczaj się później

Producenci maszyn potrzebują technologii i sprzętu do produkcji swoich maszyn. Ich nabycie wiąże się z wysokimi kosztami, a zwrot z inwestycji jest opóźniony z powodu długich harmonogramów projektu. Aby uniknąć wąskich gardeł płynności, złagodzić przepływy pieniężne i wypełnić luki w płatnościach, Extended Payment Terms (EPT) Siemens Extended Payment Terms (EPT) można stosować bez wpływu na istniejące linie kredytowe. Pozwala to firmom zachować elastyczność finansową również w czasach transformacji, jak to właśnie Opcja „kup teraz, zapłać później”, na przykład, pozwala na przedłużenie terminów płatności do 180 dni.

Szwedzki producent maszyn TechTribe stanął przed wyzwaniem budowy i dostarczania maszyn dla klienta. Umowa pod klucz wymagała dużej inwentaryzacji komponentów, łączącej zasoby. Dzięki Siemens EPT TechTribe był w stanie zakupić komponenty od Siemens, zapewnić krótkie terminy dostaw i skutecznie zarządzać przepływem gotówki.Klient TechTribe, PulPac, producent produktów na bazie włókien, które zastępują tworzywa sztuczne, również czerpie ogromne korzyści: maszyny TechTribe są nie tylko bardziej opłacalne, są również bardziej zrównoważone, oszczędzają prawie 100% na wodzie, zużywają znacznie mniej energii i zmniejszają emisję CO2 nawet o 80% w porównaniu z podobnymi produktami.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.
A building with a tower and a clock on the side of the tower.

Pomyśl dalej — budynki się opłacają

Inwestycje w czasach transformacji oznaczają spojrzenie na cały obraz: firmy przemysłowe mogą wyjść poza tradycyjne inwestycje produkcyjne, aby odblokować nowy potencjał: swoją infrastrukturę. Czy wiesz, że nieruchomości zazwyczaj stanowią drugi co do wielkości czynnik kosztowy w P&L, a koszty operacyjne stanowią 80% kosztów budowy? Sama energia stanowi 40% tych kosztów.
Również Here modernizacja może zmienić grę. Wspólnie z Siemens Smart Infrastructure (SI) firma SFS opracowała dekarbonizację jako usługę. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na modernizację budynków bez początkowej inwestycji kapitałowej. Model jest prosty — miesięczne koszty pokrywane są przez gwarantowane oszczędności energii, nigdy nie przekraczające dotychczasowych kosztów operacyjnych. Umożliwia to strategiczną modernizację infrastruktury przy jednoczesnym zachowaniu kapitału na podstawowe inicjatywy biznesowe.

Niemiecka firma przemysłowa Stoba demonstruje sukces tego podejścia: dzięki wdrożeniu nowej technologii Siemens SI, w tym nowych systemów kontroli ciepła i mocy oraz akumulatorów, osiągnęli roczne oszczędności energii w wysokości miliona euro i zmniejszyli zużycie gazu ziemnego o połowę — a wszystko to chroniąc budżet inwestycyjny (uzyskaj więcej informacji).

Nawet w czasach dynamicznych rynków firmy przemysłowe nie muszą wybierać między stabilnością finansową a zrównoważonym rozwojem. Współpracując z ekspertem ds. Finansowania, który łączy wiedzę finansową i technologiczną, firmy mogą zapewnić finansowanie najnowocześniejszych technologii, jednocześnie napędzając innowacje i zachowując odpowiedzialność za środowisko. Ta synergia umożliwia firmom branżowym osiągnięcie celów wzrostu w sposób zrównoważony i odporny.

Wywiad z Madlenem Junkerem i Thomasem Geiselbrechtem na targach Hannover Messe 2025

Zapoznaj się z ekspertami od naszych partnerów ds. rozwiązań finansowych dla Siemens Digital Industries i Siemens Smart Infrastructure Madlen Junker i Thomas Geiselbrecht, którzy rozmawiali o tym, jak wypełnić lukę między zrównoważonym rozwojem a dynamiką rynku, umożliwiając samodzielne finansowanie wzrostu na targach Hannover Messe 2025.