Redaktørens merknad: På Klimauke NYC 2025Over 800 arrangementer finner sted over Manhattan og Brooklyn. De har alle en ting til felles: bygningene de forekommer i. Byggedrift og styring av innendørs forhold er et sentralt element i bærekraftssamtalen. Digitalisering, pluss riktig type teknologi i bygningsområdet, kan direkte drive bærekraftsmål. Siemens tilbyr en tilnærming til bærekraft for bygningsinteressenter gjennom flere verktøy i Building X-plattformen.
En klimastatistikk som ikke har endret seg er det faktum at omtrent 40 prosent av de globale energiutslippene produseres av bygninger. Dette reiser spørsmålet: Hvordan endrer vi dette? Det er her digitaliseringen kommer inn. Et hovedmål hos Siemens er å støtte bygningsinteressenter med digital teknologi når de tar de viktigste beslutningene som er nødvendige for å bevege seg mot smartere, mer tilpasningsdyktige, robuste og mer bærekraftige bygninger.
Og med 80 prosent av bygningens livssykluskostnader som oppstår i driftsfasen, er det en stor mulighet til å redusere energiforbruket og utgiftene betydelig og raskt. Byggeinteressenter - hovedsakelig eiere og operatører - kan utnytte smartbyggingsdata for å drive bærekraft.
Å få mest mulig ut av disse dataene krever digitalisering. Når digitalisering kombineres med Siemens Building X-funksjoner, er resultatet større effektivitet som sparer penger. For å drive verdi til bunnlinjen, får den rådende teknologien også bærekraftpåvirkninger knyttet til energi, klima og ressursbruk. Dette er i hovedsak forretningssaken for å forfølge forbedringer av bygningens bærekraft.
Building X-teknologien vår passer rett inn i den forretningssaken fordi den er «systemagnostisk» - bygningsoperatører kan legge applikasjonene våre på toppen av sitt etablerte styringssystem, noe som gir en seriøst effektiv ettermontering. Dette kan være en game changer for brownfields og eldre strukturer som ønsker å forfølge effektivitet og besparelser system for system, når de utvikler en bærekraftsstrategi.
Det er fire viktige elementer for å drive bygningens bærekraft: Optimalisering av energiforbruket. Handler etter en dekarboniseringsstrategi. Opprette smarte bygninger som er i stand til prediktivt vedlikehold. Og planlegging gjennom digital tvillingteknologi.
Optimalisering av energiforbruket er det nye konkurransefortrinnet
Forbedringer av energieffektivitet i bygninger er den raskeste, mest kostnadseffektive og miljøvennlige måten å utvide energiforsyningen på, styre energibruken og redusere miljøpåvirkningen. Bruk av mindre energi = generere færre utslipp = mer bærekraftig drift. Building X Energy Manager-appen muliggjør datadrevne beslutninger, strømlinjeformet bærekraftrapportering, og overvåking av potensielle ineffektivitet.
- Ta datadrevne beslutninger med nøyaktige bærekraftsdata:
Å kunne få tilgang til forbruks- og utslippsdata i sanntid for en hel bygningsportefølje muliggjør enkel sammenligning av energiforbruk og relatert CO2- og vannforbruk mellom bygninger over tid. Energy Manager-appen gir også brukerne mulighet til å iverksette korrigerende tiltak for å forhindre overskridelser av energibudsjettet, noe som igjen holder bærekraftsplanene på sporet. - Effektivisering av bærekraftprestasjonsrapporter og presentasjoner:
Den automatiserte datafangsten til Energy Manager gir raskere bærekraftsrapportering og kostnadsrapportering, slik at bygningsoperatører raskt kan lage ad-hoc-rapporter — fokusert på bestemte steder, beregninger og tidsperioder — for interne og eksterne interessenter. - Oppdage ineffektivitet på tvers av bygningsporteføljen:
Appen kan raskt oppdage avvik og uvanlig oppførsel på tvers av en eller flere bygninger, slik at operatører kan handle tidlig for å forhindre budsjettoverskridelser. De kan også veksle mellom å overvåke forbruk og kostnader over tid og mellom forskjellige bygninger. Appens heatmap-dashbord kan fokusere på forbruksmønsteret til en bestemt bygning, velge metriske grupper (oppvarming, vann), forbruksgrad (høy/lav) og tidslinjer.
Start en strategi for avkarbonisering med Sustainability Manager
Sustainability Manager er et verktøy som brukes til å utvikle en skreddersydd driftsplan som kan oppfylle netto null- og dekarboniseringsmål. Gjennom verktøyet kan energioptimaliserings- og forbedringsarbeid spores, måles og vises for å demonstrere målbar innvirkning, noe som gir data for ytterligere å avgrense driftsplanen for å oppfylle bærekraftsmålene. Dette skjer gjennom en prosess med vurdering, planlegging, styring og overvåking.
- Vurdering av bygningsporteføljens ytelse:
Gjennom appen kan operatører fange bruksdata fra bygningsporteføljen direkte fra strømregninger, inkludert energiforbruk og kostnader, karbonutslipp, avfall, vann og forsyningskontrakter. Ved hjelp av dashbord som kan tilpasses, kan operatører deretter finne praktisk, handlingsbar innsikt for å planlegge bærekraftsmål. - Sette mål og planlegge handlinger:
Verktøyet gir dashbord for lansering og styring av bærekraftsprosjekter, slik at bygningsoperatører kan spore fremgang mot dekarbonisering, og overholdelse av lokale og statlige lover. Å ha muligheten til å vurdere alle ytelsesdata på ett sted, overvåke suksessen til byggeprosjekter, motta varsler og forenkle rapportering og kommunikasjon driver flere effektivitetsgevinster som fører til kostnadsbesparelser. - Administrer og overvåk dekarboniseringsarbeidet:
Byggeoperatører kan enkelt starte og administrere bærekraftsinitiativer med denne appen fordi den gjør det mulig for dem å sentralt spore bærekraftsfremgang, få tilgang til ytelsesdata, vurdere planeffektivitet, motta øyeblikkelige varsler og effektivisere rapportering og kommunikasjon, og skape driftseffektivitet som også gir besparelser.
Å få mest mulig ut av disse dataene krever digitalisering. Når digitalisering kombineres med Siemens Building X-funksjoner, er resultatet større effektivitet som sparer penger. For å drive verdi til bunnlinjen, får den rådende teknologien også bærekrafteffekter knyttet til energi, klima og ressursbruk. Dette er i hovedsak forretningssaken for å forfølge bygningens bærekraft.
Prediktivt vedlikehold kan løse forstyrrelser før de oppstår
Smarte bygninger kan gjøre direkte bruk av prediktivt vedlikehold for å drive bærekraft. Med bruk av sensorer og dataanalyse kan prediktiv vedlikeholdsteknologi optimalisere bygningsutstyrsytelsen slik at den kjører effektivt, slik at operatørene kan oppdage problemer tidlig og fikse utstyr før det går i stykker. Dette bidrar til slutt til å minimere behovet for utstyrsoppgraderinger, og sparer både driftskostnader og nedetid for leietakere, samtidig som beboernes komfort opprettholdes og miljøskadelige søl eller lekkasjer unngås. Dette betyr også å redusere det daglige vedlikeholdet av utstyr, og dermed redusere energien og materialene som trengs for rutinemessig vedlikehold, noe som reduserer kostnadene ytterligere. Alt dette kan gjøres med vår Operations Manager-app i Building X, som muliggjør sanntidsovervåking, historisk dataanalyse, og sanntids operasjonelle varsler.
- Gjennomføre sanntidsovervåking og drift:
Byggeoperatører kan bruke aggregerte driftsdata og sanntidsoppdateringer av tilkoblede områder og utstyr for å skape et bilde av forventet optimal ytelse. I appen oppdateres datapunktverdiene på farten og kommandoer behandles umiddelbart, ned til kontrollnivået for bygningsautomatisering. Dette øker forretningskontinuiteten gjennom raskere responstid på funksjonsfeil og redusert nedetid på utstyret. - Feilsøking gjennom historisk dataanalyse:
Appen logger og lagrer automatisk verdier og hendelser på alle sporede datapunkter, og skaper en komplett datalogg som er avbildet i interaktive diagrammer for operatører å analysere over forskjellige tidsperioder. Dette kan brukes til å se etter uregelmessigheter i utstyrets ytelse, svingninger i energibruk og byggeforhold. - Øyeblikkelige systemvarsler for operasjonell respons:
Operations Manager kan varsle driftspersonell via e-post og tekstmelding om funksjonsfeil i bygningssystemer før noe påvirker leietakernes komfort. Når de er i appen, kan operatørene veldig raskt se det aktuelle utstyret, se på datahistorikken for å feilsøke grunnårsaker og raskt gjøre systemendringer for å forbedre driften.
Building X® Lifecycle Twin muliggjør virtuell optimalisering av driften
Digital tvillingteknologi gjør det mulig for brukere å lage forskjellige scenarier og planlegge deretter. Kanskje bygningsoperatører ønsker å maksimere belegget. Kanskje de må planlegge for neste 100-års flom. Eller kanskje de vil finne ut hvordan de kan drive fottrafikk mer effektivt under en stor messe. Byggeoperatører kan gjøre det med en digital tvilling.
Building X Lifecycle Twin er en digital tvillingprogramvare som skaper, vedlikeholder og visualiserer digitale tvillinger for bygninger og infrastruktur basert på bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Som en del av Siemens Xcelerator-porteføljen muliggjør denne digitale tvillingen digital transformasjon av bygninger ved å utnytte design- og konstruksjonsdata gjennom hele livssyklusen. Brukere kan lage virtuelle kopier av bygninger, og fange hver detalj fra gulv til tak. Denne dynamiske og interaktive digitale tvillingen lar operatører utforske, modellere og analysere bygningsinformasjon og optimalisere driften på nye måter for å støtte prosjektlevering, bedre beslutningstaking og produktlivssyklus.
- Sømløs prosjektlevering:
Å lage digitale tvillinger innebærer å overvinne utfordringen med å miste informasjon mellom hvert livssyklusstadium. Building X Lifecycle Twin muliggjør smidig informasjonsoverføring mellom interessenter, og sikrer samsvar med retningslinjene for BIM-informasjonshåndtering gjennom integrert data- og dokumenthåndtering. - Bedre beslutningstaking:
Vår Building X-plattform genererer data som kan brukes til økt gjennomsiktighet i grunnlaget for en digital tvilling. Ved å lage en enkelt glassvisning muliggjør den informerte beslutningstaking gjennom hele bygningens livssyklus. Den brukervennlige BIM-viseren forenkler grunnårsaksanalyse ved å hjelpe teknisk personale med å forstå komplekse byggesystemer og lokalisere berørte eiendeler og komponenter. - Forlenget levetid for eiendeler:
Vår bygningsspesifikke digitale tvilling støtter forebyggende vedlikehold, planlegging og tilgang til livssyklusdata for å forlenge ressursens levetid. Det hjelper også med å overholde forskrifter og koder ved å legge til rette for planlegging og gjennomføring av inspeksjonsaktiviteter i og rundt bygningen.
Til sammen gir alle disse mulighetene mye større effektivitet og en større reduksjon i energiforbruket. Mindre forbruk øker lønnsomheten. Slike dynamiske kontroller støtter også miljøjusteringer i sanntid, noe som gjør innendørsrom mer egnet for mennesker, og blir en annen driver for lønnsomhet. Når folk er lykkeligere og mer komfortable, er de mer produktive. Mer etterspørsel etter tid i bygningen fører til større leietakertilfredshet og større inntekter fra høyere leiepriser som gir større lønnsomhet.
Digitalisering ligger bak drivkraften til effektivitet og lønnsomhet, og de digitale verktøyene i Building X støtter direkte forretningssaken for stadig større bærekraft.
Publisert: 19. september 2025; Oppdatert: 23. september 2025