Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Met de University of East London verder gaan dan Net Zero

De campus koolstofarm maken en de volgende generatie leiders op het gebied van duurzaamheid ontwikkelen.

Een strategisch partnerschap met Siemens dat de weg vrijmaakt voor netto-nul in 2030

De routekaart voor netto-nul, ontwikkeld in samenwerking met Siemens, zet de University of East London (UEL) op het goede spoor om haar ambitieuze doelstelling te bereiken. Alleen al in het eerste jaar van haar uitgebreide nieuwe netto-nulstrategie heeft de instelling haar CO2-uitstoot met 470 ton verminderd. Nu deze mijlpaal is bereikt, gaat de aandacht nu uit naar duurzame energieopwekking, naast de lopende initiatieven om groen talent op te leiden.

-1000 ton

Tot 1.000 ton minder CO₂ jaarlijks

​

​

+£500.000

Een besparing van meer dan £500.000 op energiekosten per jaar

​

​

2030

De campus in 2030 netto nul is het doel

​

​

Minder verbruik

De installatie van 11.000 LED-verlichtingsarmaturen op de UEL-campussen en 35 upgrades van de gebouwbeheersystemen (BMS) hebben onmiddellijk de operationele kosten verlaagd en de CO2-uitstoot van UEL met 10 procent verlaagd.

Duurzame energieopwekking

Een infrastructuur van duurzame energietechnologieoplossingen, waaronder hernieuwbare opwekking door fotovoltaïsche panelen op campussen, zal helpen om het energieverbruik van UEL koolstofarm te maken.

Duurzame onderneming

De oprichting van een innovatiehub door UEL, ondersteund door Siemens, zal lokale start-ups op het gebied van groene energie toegang geven tot co-working spaces en tot wervingsmogelijkheden voor UEL-studenten.

Duurzame mobiliteit

De uitgebreide routekaart van UEL naar nul omvat een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De beschikbaarheid van aantrekkelijke oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op de campus draagt verder bij aan de decarbonisatie van de gebouwen van de universiteit.

Levend lab

Siemens ondersteunt UEL bij de oprichting van een Living Lab dat realtime gegevens levert voor onderwijs en onderzoek. De gegevens worden opgeslagen op het Siemens-platform en zullen ook beschikbaar zijn voor partners van UEL op locaties overal ter wereld.

De talentpijplijn uitbreiden

Naast mentorschap en stages zal Siemens ook samenwerken met UEL om duurzaamheid in het curriculum te integreren, zodat er een sterke pijplijn van talent is met de vaardigheden die nodig zijn om groene kwesties nu en in de toekomst aan te pakken.

Twee werknemers in veiligheidsapparatuur die toezicht houden op het gebouwbeheersysteem van de University of East London.

Aanzienlijke energiebesparingen in een mum van tijd

Van gebouwbeheer tot energieverbruik, de eerste stap op UEL's netto-nultraject, dat begon in 2021, was om te begrijpen hoe de campus werkt — hoe ruimtes worden gebruikt en waar energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd. De eerste praktische maatregelen van het project, gericht op het verminderen van het energieverbruik, bestonden uit de installatie van LED-verlichting in alle gebouwen en de aansluiting van 35 gebouwen op een Building X-gebouwbeheersysteem. Deze maatregelen alleen al resulteerden in een vermindering van 10% van de CO2-uitstoot tussen 2021/22 en 2022/23.

Op weg naar een koolstofvrije economie

In de tweede fase implementeert Siemens technologieën op de campussen van de universiteit om het energieverbruik koolstofarm te maken. Dit omvat:

  • De installatie van ongeveer 2 MV fotovoltaïsche zonne-energie (PV) zal naar verwachting jaarlijks 1,2 GWh koolstofvrije elektriciteit opwekken. De UEL schat dat 90% van die elektriciteit in het hele gebouw zal worden gebruikt en dat de resterende 10% naar het National Grid zal worden geëxporteerd.
  • 27 elektrische oplaadpunten op de Docklands Campus van de universiteit.
Zonnepanelen op het dak van de University of East London.
Twee studenten van de Universiteit van Oost-Londen praten op University Square.

Praktische ervaring voor duurzaamheidsexperts van de volgende generatie

Siemens en de University of East London zien het als hun verantwoordelijkheid om meer te doen met netto-nul dan alleen de CO2-uitstoot verminderen. Daarom wordt de routekaart ondersteund door een programma van activiteiten op de campus en de gemeenschap dat is ontworpen om de volgende generatie te betrekken en te inspireren. Het project plaatst studenten in het centrum van de transformatie door groene leermogelijkheden te verbeteren door toegang te krijgen tot lokale, groene energiebedrijven, en een cultuur waarbij de digitalisering centraal staat door de uitrol van intelligente, op IoT gebaseerde technologie.

Echt partnerschap en samenwerking zijn de sleutel tot dit succes, en dat gaat verder dan decarbonisatie. De totstandbrenging van een netto-nuleconomie hangt ook af van de ontwikkeling van het juiste talent voor de toekomst, en we stellen de gegevens van ons werk beschikbaar voor studenten om hun studies te onderbouwen en hen de kennis en vaardigheden bij te brengen die het VK nodig heeft.
Simon Burgess, Hoofd verkoop bij Siemens in het VK en Ierland, Siemens

De routekaart naar netto nul

De samenwerking met Siemens biedt studenten toegang tot ervaring in de sector en de nieuwste slimme technologie, evenals mogelijkheden om mentorschappen en stages te volgen.

UEL bevindt zich in een echt stedelijke omgeving, midden in het hart van de gemeenschap in Oost-Londen. Geflankeerd door de rivier de Theems en London City Airport is er beperkte ruimte voor technologie voor hernieuwbare opwekking en geen groene ruimte om naar uit te breiden. Met deze unieke reeks uitdagingen in het achterhoofd en de nadruk op het bevorderen van groene vaardigheden, hebben de partners verschillende aandachtsgebieden geïdentificeerd die cruciaal zijn voor het succes van de transformatie. Zichtbaarheid van netto-nulactiviteit, blootstelling aan innovatieve technische expertise en mogelijkheden om samen te werken met het Siemens-team tonen de talloze groene carrières die UEL-studenten ter beschikking staan.

Onze langdurige samenwerking met Siemens staat centraal in ons streven om een nationale leider op het gebied van decarbonisatie te worden en een wereldwijde blauwdruk te bieden voor stedelijke duurzaamheid.
Amanda Broderick, Vicekanselier en president, Universiteit van Oost-Londen
Iemand staat voor een Siemens-logo, draagt een blauw shirt en houdt een Siemens-product in de hand.

Community en samenwerking in de energietransitie

Zowel Siemens als de University of East London zijn van mening dat samenwerking tussen gemeenschappen essentieel is om de groene economie in de omgeving te stimuleren. Als leiders op het gebied van technologie en wetenschap zal het partnerschap tot doel hebben een verschil te maken in de lokale gemeenschap door manieren te onderzoeken om energieprojecten op lokale schaal te introduceren en door de gemeenschap naar de campus uit te nodigen om meer te weten te komen over de lopende werkzaamheden.

UEL zal dienen als blauwdruk voor stedelijke universiteiten over de hele wereld om koolstofarm te worden, en zal hun studenten inspireren om de mogelijkheden van de groene economie te verkennen en de essentiële vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de energietransitie te ondersteunen.