Skip to main content
SMART FABRIEK

De woningbouw revolutioneren, powered by Siemens

Door: Mikael Hedberg, oprichter en CEO van ADMARES

Noot van de redactie: Deze gastpost van Mikael Hedberg, gebaseerd op zijn recente optreden op de Optimistic Outlook-podcast, benadrukt hoe de technologieën van Siemens de mogelijkheden van onze klanten veranderen om innovatie te stimuleren en hun bedrijfstakken volledig te veranderen.

De mensheid heeft te maken met een wereldwijd huisvestingsprobleem: volgens de VN hebben 1,6 miljard mensen wereldwijd geen betaalbare huisvesting, en dit zou kunnen oplopen tot 3 miljard in 2030. Niets is echt effectief om de kloof te dichten.

Uiteindelijk kunnen tijd, kosten en kwaliteit van de woningbouw moeilijk te controleren zijn. Bovendien zijn projecten sterk blootgesteld aan externe risico's, zoals het weer, die niet kunnen worden beheerd.

Mijn achtergrond ligt in de scheepsbouw, die teruggaat tot het begin van de jaren negentig. Eén ding dat de scheepsbouw me heeft geleerd, is hoe ik de productie op afstand kan maximaliseren met modulaire oplossingen die voor assemblage aan een scheepswerf kunnen worden geleverd. Schepen zijn net drijvende steden, en de industrie heeft al vroeg geleerd hoe ze complexiteit kunnen industrialiseren tegen concurrerende kosten.

Tien jaar geleden, toen ik een nieuw bedrijf oprichtte, genaamd ADMARES, en overstapte naar wereldwijde bouwprojecten op het land, merkte ik al snel een groot contrast op met de scheepsbouw: de bouw is gefragmenteerd, met talloze spelers bij elk project. Het meeste werk wordt met de hand gedaan, waarbij wordt vertrouwd op geschoold bouwpersoneel dat soms moeilijk te controleren is op kwaliteit en beschikbaarheid. Bovendien blijven de bouwkosten stijgen.

Deze factoren hebben de missie van ADMARES bepaald: de bouwplaats volledig elimineren door woningen te produceren door middel van fabrieksproductie en onze toewijding aan digitalisering. Ons doel is om de beschikbaarheid van woningen en de woonervaring te verbeteren, niet alleen om de manier waarop huizen worden gebouwd te veranderen. Mijn bedrijf heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van technologie die dit mogelijk maakt, zodat het enige dat ter plaatse wordt gebouwd het fundament van het gebouw is.

De doorbraak: neem 22,5 minuten de tijd per gebouweenheid

Toen ik ADMARES begon te bedenken, besefte ik dat het grote probleem in de bouw is dat het de laatste industrie is die dingen met de hand bouwt. Met de hand bouwen vereist geschoolde bouwvakkers, en toch wordt de sector geconfronteerd met een voortdurende afname van dat aantal geschoolde arbeidskrachten. Jongeren gaan niet naar de bouw terwijl alle geschoolde mensen met pensioen gaan. Dit enorme tekort aan arbeidskrachten in de bouw en tegelijkertijd de behoefte aan meer betaalbare woningen, zorgt ervoor dat de bouwkosten voortdurend stijgen.

De eerste grote stap voor ADMARES was het ontwerpen van een fabriek voor de productie van modulaire huizen, maar toen ik het bedrijf voor het eerst organiseerde, bestond de expertise voor dergelijke productie niet in de bouwsector. Automatisering en robotisering maakten geen deel uit van het DNA van die sector. In 2018 wendde ADMARES zich tot Porsche Consulting, ontwerpers van 's werelds meest geavanceerde scheepswerf in Duitsland, die cruiseschepen volledig binnenshuis op een assemblagelijn produceerden, om ons te helpen bij het ontwerpen van het eerste smart-fabriek-concept voor woningbouw.

In 2019 hielp MHP, een bedrijf van Porsche, ons bij het bouwen van de digitaliseringsarchitectuur in onze fabriek, en vervolgens introduceerden we verschillende Siemens-technologieën. In 2022 had ADMARES een strategisch partnerschap getekend met Siemens, en in 2023 had ADMARES alle 26 productielijnen en logistieke systemen in de fabriek geïnstalleerd, een geautomatiseerde, groene smart fabriek die de eerste digitale markt was.

The breakthrough: Take time of 22.5 minutes per building unit

As I began to conceive of ADMARES, I realized that the big problem in construction is that it's the last industry building things by hand. Building by hand requires skilled construction labor, and yet the industry faces a continuous decrease in that skilled labor. Young people are not going into construction while all the skilled people are retiring. This massive shortage of construction labor at the same time we need more affordable homes continually drives up the cost of construction.

The first big step for ADMARES was to design a factory to produce modular homes, but at the time I was first organizing the company, the expertise for such production did not exist in the construction industry. Automation and robotization were not part of that industry’s DNA. In 2018 ADMARES turned to Porsche Consulting, designers of the world’s most advanced shipyard in Germany, producing cruise ships entirely indoors on an assembly line, to help us design the first smart-factory concept for home building.

In 2019, MHP–A Porsche Company helped us build the digitalization architecture in our factory, and we then introduced various Siemens technologies. By 2022, ADMARES had signed a strategic partnership with Siemens, and by 2023, ADMARES had all 26 production lines and logistics systems set up within the factory—a digital-first, automated, greenfield smart factory, making ADMARES a Digital Enterprise.

A building roof structure on black has dark gray roofing, framing, colored pipes, gray ducts, windows, and boxes.

Siemens enables detailed Digital Twin visualizations of homes, including HVAC systems, so that ADMARES can design and validate modular house parts before any production occurs.

A quantum leap: How a small company can scale through digitalization and Industrial AI

The standard software used in today’s construction industry is not detailed enough to generate the data and designs required for automated, robotized production. In deploying all three Siemens technologies at once—automation solutions, Digital Twins, and industrial AI—ADMARES has achieved what I call a “quantum leap,” because in essence we have moved through both the Industrial Revolution and the AI revolution at the same time.

These three technologies have enabled ADMARES to turn affordable homes into products instead of construction projects. By moving from project-based construction to product-based manufacturing and combining our product technology with Siemens solutions we can now industrialize, productize, and digitize home production, achieving new levels of efficiency, precision, and innovation.

This automation brings a major advantage: our production can be deployed anywhere in the world, immediately delivering cost and scalability advantages. In our smart factory, all skilled tasks—welding, cutting, clamping, tiling, carpentry, and more—are performed by 141 robots across the 26 production lines. The modular homes are created using assembly line operators who can be trained in a matter of days, an approach requiring 95-percent fewer workers than traditional construction sites. The result: faster, safer, more efficient homebuilding resulting in high-quality, low-cost homes at scale using local raw materials and local labor, without the need for skilled construction workers or the traditional construction site that is typically full of uncontrollable variables and noise pollution.

Overhead view of a two-level floor plan shows bedrooms, bathrooms, kitchen, dining table, seating, refrigerator and sofa.

From a compact 65m² starter home to a spacious 450m² multi-bedroom family residence, Admares offers fully finished, modular homes built with premium materials and delivered at scale.

By moving from project-based construction to product-based manufacturing and combining our product technology with Siemens solutions we can now industrialize, productize, and digitize home production, achieving new levels of efficiency, precision, and innovation.
Mikael Hedberg, Founder and CEO, ADMARES

And we’re bringing these technologies to the next level. This is a very powerful tool if we need to change the product or the production. For example, if we change the home to have four windows instead of three windows, we know in a fraction of second what the cost implication is. We also know if the change will affect productivity; i.e., do we have enough capacity in the window factory to produce a fourth window without causing a bottleneck? It’s mind-blowing what we can do with the tech.

As Eryn Devola, Head of Sustainability, Siemens Digital Industries, has said, “The work that ADMARES is doing is a compelling example of how Siemens technology enables entirely new business models to emerge. . .This is the kind of industry reinvention Siemens Xcelerator was designed to make possible.”

The future is now: Digitally connected, sustainable smart homes

And Siemens tech doesn’t stop there: Because we produce homes just like products in a factory, we can integrate our smart-home software and sensors directly during manufacturing. This represents another major leap forward, as today’s homes are typically not digitally connected, so we lack complete data on how they operate, what they consume, or if there are operational problems.

The ADMARES Smart Home platform is powered by Industrial Edge from Siemens that is installed in each home. Through this system, we monitor energy and water consumption, detect leaks, track air quality, and connect all appliances, HVAC systems, and lighting to a single, user-friendly platform that can be controlled via smartphone or in-home touchscreens.

One of the biggest remaining opportunities for digitization is our homes. Given that we spend more than 50 percent of our time inside them, this is a critical space to understand and optimize. Because we produce homes as manufactured products, we can finally realize this potential. Massive amounts of operational data can now be collected, providing unprecedented insights that enable continuous improvements in home quality, efficiency, and performance worldwide.

White trailers carrying solar-panel-covered loads are on intersecting multi-lane roads among brick buildings and trees.

Shifting the entire home building process to the factory relies on industrial automation, digital planning and modular series production.

The construction industry, which consumes around 40 percent of the world’s raw materials along with significant amounts of water and energy, is also one of the largest producers of CO₂ emissions. But our approach at ADMARES can transform it into an advanced manufacturing process with a dramatically lower environmental footprint. Our factory is using solar energy for production, reducing CO₂ emissions by 75 percent compared to traditional construction. Producing components to exact specifications in the factory also generates 80-percent less waste compared to traditional construction methods, because with simulations by Digital Twin there is little-to-no waste of materials.

In addition, traditional transportation needs are cut by more than 95 percent, as fully assembled homes are delivered directly on site rather than requiring numerous small daily deliveries. The necessary raw materials for production are consolidated and optimized before reaching the factory, further minimizing environmental impact and inefficiencies.

Sometimes we need to think outside the box: take an old-fashioned industry and bring it up to the digital level and the tools available through AI. We’re soon going to be doing this in Australia, as ADMARES is creating our first Australian smart factory in South-East Queensland, where we’re investing hundreds of millions and generating potentially 3,200 new jobs. We’ll put all our digital-twin and automation technology in motion here, as we continue to search for ways to innovate with productized home building for greater impact on affordable housing.

Published: January 29, 2026

A person uses a keyboard and mouse at a workstation; a monitor displays a design visualization.

Simulation plays a key role for Admares, especially in balancing cycle times, logistics and layout decisions.