Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Hugo Beck: Machineontwerp met Digital Twin

Hoe kunnen verpakkingen toekomstbestendiger worden zonder aan snelheid of flexibiliteit in te boeten? De Zwabische machinebouwer Hugo Beck vond het antwoord met innovatief denken, de juiste partners en de Digital Twin, een grondstofbesparende machine die producten verpakt in papier, batchgrootte 1.

Snellere machineontwikkeling dankzij een holistische methode

De verpakkingsmachines van Hugo Beck zijn net zo uniek als de eisen van de klanten, maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Dankzij oplossingen van Siemens kan Hugo Beck een holistische benadering volgen om innovatieve machineconcepten sneller te implementeren. In dit geval betekent innovatie niet alleen maximale prestaties, maar ook energie- en hulpbronnenefficiëntie om duurzaamheid te stimuleren.

Vier mannen staan voor een verpakkingsmachine van Hugo Beck

Een slimme machine die producten verpakt op basis van hun grootte

De machines van Hugo Beck zijn net zo uniek als de eisen van de klanten, maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Dankzij oplossingen van Siemens kan Hugo Beck een holistische benadering volgen om innovatieve machineconcepten sneller te implementeren. Innovatie betekent hier niet alleen maximale prestaties, maar ook energie- en hulpbronnenefficiëntie om de duurzaamheid te verbeteren. De Zwabische machinebouwer heeft zulke positieve ervaringen met het Siemens-portfolio dat hij er in de toekomst nog meer op zal vertrouwen.

In samenwerking met Siemens hebben de ingenieurs van Hugo Beck de papieren e-com fit ontwikkeld en met succes gelanceerd: een duurzame verpakkingsmachine voor e-commerce en postorder die recyclebaar papier gebruikt in plaats van plastic en de verpakking aanpast aan de afmetingen van elk product in plaats van te vertrouwen op standaardformaten.

Belangrijkste voordelen

50% Kortere inbedrijfstellingstijd

Dankzij de Digital Twin kon de inbedrijfstellingstijd voor de papieren e-com fit met ongeveer 50 procent worden verkort in vergelijking met de tijd die gewoonlijk nodig is.

10% Minder verpakkingsvolume

Dankzij de flexibele papierbreedte is het verpakkingsformaat geoptimaliseerd voor het product.

30% Minder verpakkingsmateriaal

In vergelijking met eerdere verpakkingsmachines gebruikt de papieren e-com fit meer dan 30 procent minder verpakkingsmateriaal.

De nieuwe Siemens-tools, bijvoorbeeld hulpmiddelen voor simulaties, die natuurlijk ook de digital twin omvat, geven ons toegang tot geheel nieuwe werelden en mogelijkheden, waaronder samenwerking met klanten. Of het nu gaat om een verkoopgesprek, voor training, onderhoud of algemene configuratie, met de digital twin zit u altijd goed.
Timo Kollmann, Managing Director Sales, Hugo Beck Machinebouw

Sneller maximale prestaties en kwaliteit bereiken

Bij Hugo Beck speelt de Digital Twin een steeds grotere rol: ten eerste op het gebied van ontwikkeling, omdat er minder echte prototypes nodig zijn en dankzij simulaties betere resultaten kunnen worden behaald in een kortere periode, en ten tweede op het gebied van verkoop omdat een virtuele tegenhanger kan worden gebruikt om klanten vooraf alle kenmerken van hun machines te demonstreren.

De langdurige samenwerking van Hugo Beck met Siemens heeft zijn vruchten afgeworpen bij de ontwikkeling van de papieren e-com fit. Dankzij de SIMATIC S7‑1500 T CPU, SIMATIC MICRO-DRIVE drives, SIMATIC HMI Unified Comfort Panels en de engineering met TIA Portal konden de ingenieurs van Hugo Beck een machine ontwikkelen met geoptimaliseerde prestaties en kwaliteit en een vermindering van het energieverbruik met 15 tot 20 procent.

Hugo Beck en Siemens waren niet de enigen die nauw samenwerkten bij de ontwikkeling van de papieren e-com-fitmachine met als doel optimaal aan de eisen van de klant te voldoen. Leveranciers van papier, touw, naaimachines en lijm maakten ook deel uit van het partnerecosysteem en deelden de nodige kennis met elkaar.

Ik ben dankbaar, zou ik zeggen, dat Siemens bij Hugo Beck ook zijn deuren voor ons heeft geopend. Door samen te werken en onze krachten te bundelen om samen iets te ontwikkelen, hebben we momenteel een ruime voorsprong op de concurrentie in onze sector.
Curt-Jürgen Raiser, Managing Director Ontwikkeling en Productie, Hugo Beck Machinebouw
Vrouw met een VR-headset voor een groene Infinity Loop-afbeelding.

Een combinatie van de echte en digitale wereld

In het 'The Impact' Digital Enterprise Experience Center (DEX) op de F80-locatie van Siemens in Erlangen, Duitsland, kunt u uit de eerste hand de papieren e-com-fitmachine ervaren die we samen met Hugo Beck hebben ontwikkeld. U kunt het pad volgen van het concept tot de Digital Twin, de inbedrijfstelling en natuurlijk de bediening van de echte machine, en ontdekken hoe het koppelen van de echte en digitale wereld de ontwikkeling en implementatie ondersteunde.