Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Sustainability

Hoe Siemens omgaat met biodiversiteit

Het gaat niet alleen om de adembenemende landschappen of de diverse soorten, maar ook om de tastbare diensten die deze ecosystemen leveren: de schone lucht die door de bossen filtert, het zuivere water dat uit rivieren stroomt en de vruchtbare gronden die de landbouw ondersteunen.

Deze essentiële diensten ondersteunen niet alleen ons leven, maar ondersteunen ook onze industrieën. Industriële activiteiten verstoren dit delicate evenwicht echter vaak, wat bijdraagt aan de alarmerende afname van de biodiversiteit. Bij Siemens erkennen we de noodzaak om biodiversiteit te bevorderen als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. EEN alomvattend biodiversiteitsconcept voor onze campus in Erlangen en het levendige ecosysteem van Siemensstadt-plein, levert blauwdrukken voor de locaties van Siemens in de toekomst. Tegelijkertijd richten onze bestaande locaties zich al actief op de uitvoering van maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit, wat heeft geresulteerd in talloze vuurtorenprojecten in alle regio's.

biodiversity-manchester-uk

Manchester, Verenigd Koninkrijk

Siemens UK blijft doorgaan met het bevorderen van lopende maatregelen voor biodiversiteit. Met de aanleg van een nieuwe weg en om de vermindering van de groene ruimte te compenseren, zijn we van plan meer bomen, wilde bloemen en andere onderhoudsarme planten te introduceren om het herstel van de biodiversiteit ter plaatse te ondersteunen. Een vijver ter plaatse is gepland voor restauratie, wat onze focus op natuurlijke habitats versterkt. Op onze site worden twee soorten bijen ondersteund, waarbij voortdurend wordt gecommuniceerd om de betrokkenheid van mensen bij de bijenteelt te stimuleren. Daarnaast zijn er insectenhotels geïnstalleerd die gemaakt zijn van gerecyclede houten pallets, aangevuld met zitplekken buiten om de interactie met de natuur te bevorderen. Vooruitkijkend bereidt onze site zich voor op de lancering van een biodiversiteitstracker. Dit initiatief zal op twee locaties tablets gebruiken om insecten, onkruid en andere indicatoren van ecologische gezondheid te monitoren. Een belangrijk doel is om overwoekerd onkruid te vervangen door inheemse planten zoals wilde bloemen, waardoor de ecologische waarde van het gebied verder wordt verhoogd.

Karlsruhe, Duitsland

Op onze locatie in Karlsruhe hebben een reeks biodiversiteitsmaatregelen de site omgevormd tot een levendige leefomgeving die zowel de natuur als de mensen ondersteunt. Om kwetsbare ecosystemen te beschermen, worden schapen en ezels gebruikt als natuurlijke grasmaaiers. Hun begrazing helpt om leefgebieden te behouden voor insecten en kleine dieren die anders zouden worden verstoord door mechanisch maaien. Verschillende traditionele gazons zijn omgebouwd tot weiden met wilde bloemen, waardoor kleurrijke reservaten voor bestuivers zijn gecreëerd en de plaatselijke biodiversiteit is verrijkt. Daarnaast zijn stenen muren, palen van dood hout en terpen geïntegreerd om insecten en hagedissen onderdak te bieden. De site herbergt ook een eigen bijenkolonie, wat bijdraagt aan de bestuiving en een praktisch voorbeeld is van ecologisch rentmeesterschap. Voor werknemers zorgen snackhoeken met frambozen- en bramenstruiken voor een aangename verbinding met de natuur tijdens de werkdag. Om het lokale vogelleven te ondersteunen, zijn nestkasten voor zangvogels geïnstalleerd, waardoor het terrein een gastvrij toevluchtsoord is geworden voor gevederde vrienden.

Karlsruhe, Duitsland
schoon water

Caïro, Egypte

In samenwerking met Heel Nijl, 19 toegewijde Siemens-mensen uit verschillende bedrijfseenheden en functies hebben zich verenigd om een tastbare impact te hebben door maar liefst twee ton plastic afval uit de Nijl te verwijderen, waardoor het lokale ecosysteem kan gedijen. Dit initiatief bevorderde ook oplossingen die door de gemeenschap werden aangestuurd. Lokale vissers integreren natuurbehoud nu in hun dagelijkse routine door actief deel te nemen aan de inzameling van plastic. Ondertussen worden afgedankte kunststoffen door getalenteerde vrouwen in de gemeenschap op creatieve wijze hergebruikt in handgemaakte goederen, waardoor afval wordt omgezet in kansen. De dag op het eiland Qursaya bestond ook uit een interactieve sessie over milieubewustzijn, waarin ons inzicht in plasticvervuiling werd verdiept en inspirerende persoonlijke actie werd ondernomen. Het was een krachtige herinnering aan onze gedeelde verantwoordelijkheid om de belangrijkste waterbron van Egypte te beschermen die de lokale biodiversiteit ondersteunt.