Skip to main content
Case study: Building X

Volle vaart vooruit voor de klimaatroutekaart van Stuttgart

Stuttgart streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn, tien jaar eerder dan vereist op grond van de Duitse federale klimaatveranderingswet. Om dit doel te bereiken implementeert het gemeentelijke nutsbedrijf Stadtwerke Stuttgart samen met Siemens een duurzaamheidsconcept, te beginnen met een eigen hoofdkantoor.

De "Stuttgart Way" - klimaatneutraal tegen 2035

Waarom hebben we deze moeilijke route gekozen als er een eenvoudiger pad beschikbaar is? Klimaatneutraal in 2045, dat is de wettelijke vereiste. Maar Stadtwerke Stuttgart heeft besloten om dit te doen op de "Stuttgart Way" om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn.

Gemeentelijke nutsbedrijven en hun uitdagingen op weg naar klimaatneutraliteit

Gemeentelijke nutsbedrijven zijn de motor voor de energietransitie. Als algemene dienstverlener voor belangrijke sectoren zoals energie, vervoer en gebouwen kunnen ze een rolmodel zijn in het stimuleren van de energietransitie. Om de klimaatdoelstelling van de stad Stuttgart te halen, moet jaarlijks 3,6 megaton CO2-equivalenten worden bespaard: een enorme uitdaging voor de Stadtwerke Stuttgart Group.

Technologisch partnerschap met Stadtwerke Stuttgart

De Stadtwerke Stuttgart-groep stelt concrete maatregelen vast om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken en voert samen met Siemens in het kader van een technologisch partnerschap een alomvattend duurzaamheidsconcept door. Producten, oplossingen en diensten worden gebruikt in een breed scala aan projecten op het gebied van efficiëntie, energie en woonwijken. Het open en interoperabele bedrijfsplatform van Siemens Xcelerator vormt de basis voor toepassingen die meerdere gebouwen omvatten. Hoe ziet dat er concreet uit? Siemens levert de sensoren en de software. We werken samen met de energie-experts van Stadtwerke Stuttgart om energie- en verwarmingsconcepten te ontwikkelen die op basis van de resulterende gegevens en functionaliteiten in klantsystemen kunnen worden geïntegreerd.

Modulair portfolio, oplossingen op maat

Stylized blue and white graphic design with letter 'S' centered among abstract geometric shapes and flowing lines.
Select...

Building X

Building X is a suite of AI-driven and open-platform applications for building management. It eliminates complexity, reduces data silos, and improves building performance.

Building X offers the following advantages for the building in Kesselstrasse:

360° Viewer: Photorealistic image as a digital twin. The 360° Viewer provides a continuous overview by displaying a virtual 3D environment.

Energy Manager: The energy consumption, costs and CO2 emissions of the building are recorded and analyzed so that optimization measures can be defined at an early stage.

Operations Manager: For monitoring a wide range of building installations and applications – in real time and from a single location. This makes it possible to respond to faults faster, thus minimizing downtimes and improving business continuity.

Lifecycle Twin: Serves a central data hub. It provides end-to-end visibility and comprehensive management for technical building services and all of the building’s assets, as well as efficient work order management in a virtual environment.

Three building illustrations that represent the layers of Building X: connecting, digitalizing and acting.
"Dankzij de gecombineerde expertise van Siemens op het gebied van gebouwbeheer en onze ervaring in de energiesector kunnen wij oplossingen creëren oplossingen die ons niet alleen helpen onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen te halen, maar die ons ook helpen andere organisaties te ondersteunen bij hun energietransitie."
Peter Drausnigg, Technisch algemeen directeur, Stadtwerke Stuttgart

New headquarters to become a sustainability showcase

The conversion and modernization of an existing building at Kesselstrasse 23 in Stuttgart can be seen as the reference and starting point of the technology partnership.

A golden retriever puppy sits on grass, looking up with bright eyes and a curious expression.

A person is standing in front of a large window, looking out at a city skyline.

De eerste concrete maatregel is de modernisering van het toekomstige hoofdkantoor van de Stadtwerke Stuttgart Group. Hun nieuwe huis moet een toonbeeld worden van duurzaamheid en moderne werkmethoden. Daartoe wordt het kantorencomplex, inclusief het magazijn en de werkplaatsen aan de Kesselstrasse 23, omgebouwd en uitgebreid volgens een holistisch duurzaamheidsconcept. Dit omvat onder andere het gebruik van hernieuwbare energie en efficiënte energiemonitoring. De door Siemens geleverde technologie voldoet aan de huidige criteria van digitalisering en duurzaamheid, en omvat automatisering van nieuwe gebouwen en ruimten, beveiligingstechnologie en softwaretoepassingen. Bovendien biedt het software-as-a-service-model Stadtwerke Stuttgart geavanceerde technologie op basis van vereisten die flexibel kan worden aangepast in de loop van het project.

Bij de opening: (van links) Peter Drausnigg, algemeen directeur van Stadtwerke Stuttgart en Carsten Koch, hoofd Solutions and Service Business bij Siemens Smart Infrastructure in Stuttgart (beeldbron: Stadtwerke Stuttgart/Moritz Tewes).

Reduction of energy consumption

  • Reduction of energy consumption through intelligent control technology
  • Comprehensive efficiency projects
  • Solutions for optimal waste heat recovery
  • Energy rehabilitation

Onsite generation of renewable energies

  • Solutions for energy self-sufficiency
  • Energy storage systems and green charging
  • Optimized emergency power supply and UPS concepts
  • Renewable hydrogen solutions

The journey continues...

As well as integrated parking and visitor management, further joint measures are being planned as part of the technology partnership:

  • Innovation day: Innovative topics about the future will be discussed and solutions based on state-of-the-art technologies, such as virtual reality, artificial intelligence and building twin, will be discussed
  • Sustainability workshop: The jointly implemented projects will be evaluated to identify potential optimizations
  • Showrooms: The design of a section of the new showroom at Kesselstrasse 23 is already in full swing. In the showroom, you can see and experience the interplay of technology and consulting expertise on both the producer and the consumer side in a variety of showcases
Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.

At the opening: (from left) Carsten Koch, Siemens, Peter Drausnigg, Stadtwerke Stuttgart, Simon Pfau, Siemens, Thomas Fuhrmann, Stadtwerke Stuttgart (Image source: Stadtwerke Stuttgart / Moritz Tewes)

Podcast: Siemens & Stadtwerke Stuttgart

In the episode you will learn how we implement smart energy management for water, electricity, and mobility.

Gerelateerde inhoud