Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Uitvinders van het jaar 2025

Robots omzetten in precisiegereedschap

De winnaars van de Open Innovation Award van dit jaar hebben een hybride aandrijving ontwikkeld die de flexibiliteit van industriële robots combineert met de precisie van gereedschapsmachines.

Hoe een hybride schijf een nieuwe definitie geeft
industriële robotica

Robots zijn de alleskunners van de moderne maakindustrie — totdat ze te maken krijgen met massief staal of complexe freesbanen. Dan begint de grote beving. Want wat industriële robots standaard aan flexibiliteit bieden, hebben een gebrek aan stijfheid. Dit is precies waar een gezamenlijke ontwikkeling van Siemens en het Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials (IFAM) in Stade van pas komt: een nieuwe hybride aandrijving die robots letterlijk nieuwe kracht geeft — zonder aan precisie in te boeten.

De ontwikkeling heeft Stephan Hansen en Tobias Hamann van Fraunhofer IFAM en Sven Tauchmann en David Bitterolf van Siemens dit jaar de Inventor of the Year Award opgeleverd in de categorie „Open Innovatie”.

Vier gedachten, één idee

Maak kennis met het team achter de nieuwe hybride aandrijftechnologie voor robots.

Uitvinders van het jaar 2025 - Sven Tauchmann

Sven Tauchmann

Siemens Digital Industries Motion Control, Veiligheids- en gebruikerstechnologie

Uitvinders van het jaar 2025 - David Bitterolf

David Bitterolf

Siemens Digital Industries Motion Control, Mechatronic Support

Uitvinders van het jaar 2025 - Stephan Hansen

Stephan Hansen

Fraunhofer IFAM Stade, Automatiserings- en productietechnologie

Uitvinders van het jaar 2025 - Tobias Hamann

Tobias Hamann

Fraunhofer IFAM Stade, Automatiserings- en productietechnologie

Samenwerken is een overwinning voor precisie

Het concept is gebaseerd op de combinatie van twee fundamenteel verschillende soorten aandrijvingen: directe aandrijvingen werken met hoge precisie en snelheid, maar zouden te zwaar en te duur worden als ze als enige aandrijving zouden worden gebruikt. Indirecte schijven zijn robuust en krachtig, maar minder gevoelig. Door beide systemen op intelligente wijze te combineren in één enkele aandrijflijn, hybride aandrijving is gemaakt dat het beste van beide biedt. Het resultaat is een robot die zelfs bij hoge voedingssnelheden stabiel en trillingsarm blijft — en zo de precisie van klassieke werktuigmachines benadert.

Het was de gezamenlijke expertise van de vier onderzoekers uit de industrie en de wetenschap die deze innovatie mogelijk heeft gemaakt. Hansen en Hamann zorgden voor de wetenschappelijke basis en de besturingslogica, maar Tauchmann en Bitterolf hebben jarenlange industriële en toepassingskennis op het gebied van robotica bijgedragen. Siemens en Fraunhofer hebben al lange tijd een vertrouwend partnerschap, waarbij ze samenwerken aan gezamenlijke projecten, waarvan sommige door de overheid worden gefinancierd.

Zo kunnen beide partijen hun krachten bundelen: „We hebben ook een goede chemie op persoonlijk vlak, waardoor we een werkomgeving creëren waarin we nieuwe ideeën snel kunnen uitproberen en implementeren”, legt Tauchmann uit.

Een team van technici werkt aan een robot met hybride aandrijvingen, die er een precisiegereedschap van maken.

David Bitterolf legt een idee uit aan zijn mede-uitvinders.

Uiteindelijk wordt de robot een soort Zwitsers zakmes voor de productie — afhankelijk van de taak kan hij printen, frezen of repareren.
David Bitterolf, Mechatronic Support, Siemens Digital Industries Motion Control

Eén robot, twee processen

Met deze uitvinding kan een robot zowel additief (materiaal toevoegen) als subtractief (materiaal verwijderen) werken — met andere woorden, we kunnen harde materialen zoals staal in 3D printen en frezen binnen één systeem. Een component wordt laag voor laag gemaakt en vervolgens vakkundig opnieuw afgewerkt zonder dat de machines opnieuw hoeven te worden vastgeklemd of vervangen.

Uiteindelijk wordt de robot een soort Zwitsers zakmes voor de productie — afhankelijk van de taak kan hij printen, frezen of repareren”, legt David Bitterolf uit. Dit bespaart niet alleen tijd, energie en kosten, maar ook ruimte bij de productie. Tegelijkertijd worden processen flexibeler en duurzamer — een belangrijke stap in de richting van hulpbronnenefficiënte productiesystemen.

Van lab tot toepassing

De innovatie heeft de onderzoeksfase allang achter zich gelaten en wordt al getest in eerste proefprojecten met industriële partners. Het belangrijkste doel is om aan te tonen dat robots met de nieuwe aandrijving zelfs bij veeleisende bewerkingstaken betrouwbaar paden kunnen volgen.

Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor kleine en middelgrote ondernemingen: door compactere, efficiëntere productiecellen kunnen processen worden heroverwogen of kunnen onbenutte automatiseringspotentieel worden ontsloten. Een voorbeeld is de unificatie van additieve en subtractieve processen binnen een enkele robotcel.

Portret van de uitvinders van het jaar 2025

Wat drijft de ontwikkelaars

„Problemen van klanten uit het echte leven zijn de beste inspiratie voor nieuwe ideeën”, zegt Bitterolf. Voor Tauchmann is teamgeest cruciaal. „Als u goed coördineert op het veld, scoort u de beste doelpunten.”

Hansen waardeert vooral de combinatie van onderzoek doen en jong talent stimuleren: „Jonge collega's gedurende meerdere jaren begeleiden en samen resultaten boeken is ongelooflijk motiverend.” En voor Hamann vervult de prijs een kinderdroom: „Uitvinder is geen beroep waarvoor u zich kunt aanmelden. Dat is een eigenschap die u met trots kunt verdienen en dragen”, legt hij uit.

Uitvinder is geen beroep waarvoor u zich kunt aanmelden. Het is een eigenschap die u met trots kunt verdienen en dragen.
Tobias Hamann, Automatisering en productietechniek, Fraunhofer IFAM Stade

Vooruitkijkend

De nieuwe aandrijfarchitectuur biedt baanbrekende mogelijkheden op het gebied van de asbesturing van robots. De partners zijn momenteel bezig het algoritme te optimaliseren en te onderzoeken hoe het hybride principe kan worden overgedragen naar andere machineklassen. Het doel is een nieuwe generatie industriële robots die maximale baannauwkeurigheid combineren met precisie, veelzijdigheid en duurzaamheid in frees- en toepassingsprocessen — een voorbeeld van hoe nauwe samenwerking tussen onderzoek en industrie technologische grenzen verlegt.

Bekijk het in actie

De SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) is de meest nauwkeurige bewerkingsrobot ter wereld. MTR combineert een revolutionair aandrijfconcept met geavanceerde SINUMERIK-bewegingsbesturing, waardoor u zowel werktuigmachines als robots kunt bedienen via één enkele interface.

Innovatie bij Siemens

Ontdek hoe onderzoek, technologie en wereldwijde partnerschappen ons helpen de toekomst vorm te geven en het dagelijkse leven te transformeren.

Uitvinders van het jaar

Ontmoet meer winnaars van dit jaar en ontdek de ideeën achter hun bekroonde innovaties.