Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Ģeneratīvs dizains

Ģeneratīvais dizains inženierzinātnēs nodrošina dizaina sadarbību ar mākslīgo intelektu. Datoru algoritmi izpēta virkni iespējamo dizaina risinājumu, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem un ierobežojumiem, lai radītu potenciālu dizainu jauniem produktiem vai pašreizējā produktu dizaina uzlabojumus.

Kas ir ģeneratīvs dizains?

Augstā līmenī ģeneratīvais dizains ir salīdzinoši vienkāršs. Tā ir CAD ģeneratīvo inženierijas lietojumprogrammu spēja, kas autonomi ģenerē vairākas dizaina alternatīvas, ņemot vērā noteiktu ierobežojumu skaitu. To var izdarīt bez inženiera norādījumiem vai mijiedarbības, atbrīvojot viņus citiem uzdevumiem. Kad tas ir pabeigts, inženieri var izvēlēties, kurus dizainus viņi vēlas izpētīt pilnīgāk. Kopumā tas paātrina projektēšanas procesu bez detalizētas inženiera uzmanības.

Ģeneratīvs dizains datorizēta projektēšana (CAD) ir novatoriska pieeja, kas ietver algoritmu un mākslīgā intelekta (AI) izmantošanu, lai ģenerētu vairākas dizaina iespējas, pamatojoties uz noteiktiem parametriem un ierobežojumiem. Tas ļauj dizaineriem un inženieriem izpētīt plašu potenciālo risinājumu klāstu un optimizēt dizainu dažādiem mērķiem, piemēram, svara samazināšanai, materiālu efektivitātei, izmaksu samazināšanai un veiktspējas uzlabošanai. Generatīvais dizains CAD ir īpaši vērtīgs sarežģītiem inženiertehniskajiem izaicinājumiem, kur tradicionālās projektēšanas metodes var ierobežot laiks, resursi vai cilvēku radošums. Izmantojot skaitļošanas jaudu un ģeneratīvās inženierijas algoritmus, ģeneratīvais dizains dod dizaineriem iespēju radīt optimizētus, novatoriskus risinājumus, kas pārsniedz robežas tam, kas ir iespējams produktu projektēšanā un inženierijā.

CAD ģeneratīvās inženierijas galvenās iezīmes

Algoritmiskā optimizācija ģeneratīvajā dizainā:

Ģeneratīvā dizaina algoritmi analizē ievades parametrus, piemēram, funkcionālās prasības, materiālu īpašības, ražošanas ierobežojumus un veiktspējas kritērijus, lai radītu dizaina risinājumus.

Iteratīva izpēte ģeneratīvā dizainā:

Dizaineri var ātri un efektīvi izpētīt daudzas dizaina alternatīvas. Ģeneratīvie dizaina rīki parasti ģenerē daudzas dizaina iespējas, kuras pēc tam var novērtēt, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem.

Sarežģīta ģeometrija ģeneratīvajā dizainā:

Ģeneratīvais dizains bieži rada sarežģītas ģeometriskas formas un struktūras, kuras var būt grūti iedomāties manuāli. Šie dizaini var pilnībā izmantot progresīvu ražošanas metožu, piemēram, piedevu ražošanas (3D drukāšanas) potenciālu.

Multidisciplināra optimizācija ģeneratīvajā dizainā:

Ģeneratīvais dizains var optimizēt dizainu vairākās disciplīnās, piemēram, struktūras analīzē, šķidruma dinamikā, siltuma pārvaldībā un elektromagnētiskajās simulācijās, lai sasniegtu optimālu veiktspēju dažādos kritērijos.

Cilvēks cilpā ģeneratīvā dizainā:

Lai gan ģeneratīvā dizaina algoritmi automatizē dizaina alternatīvu izveidi, cilvēku dizaineriem ir izšķiroša loma dizaina prasību noteikšanā, ģenerēto iespēju novērtēšanā un galīgā dizaina pilnveidošanā.

Projektēšanas telpas izpēte ģeneratīvajā dizainā:

Ģeneratīvais dizains ļauj dizaineriem izpētīt visu dizaina telpu, atklājot novatoriskus risinājumus, kas, iespējams, nav ņemti vērā, izmantojot tradicionālās dizaina metodes.

Parametriskā modelēšana ģeneratīvajā dizainā:

Ģeneratīvā projektēšana bieži izmanto parametriskās modelēšanas metodes, kurās tiek definēti un manipulēti ar projektēšanas parametriem, lai virzītu dizaina alternatīvu ģenerēšanu.

Ģeneratīvs dizains un topoloģijas optimizācija

Ģeneratīvais dizains atbalsta galvenās iespējas, piemēram, topoloģijas optimizāciju konstrukcijas simulācijas veikšanai un slodzes svara noņemšanai no tukšas vietas materiālos. Siemens NX 12 ir vienīgā ģeneratīvā dizaina programmatūra, kas iestrādā topoloģijas optimizāciju powered by nodrošina konverģenta modelēšanas tehnoloģija, kas nodrošina vienotas 3D modelēšanas iespējas Facet un B-rep datu kombinācijām. Tā rezultātā tiek iegūti vieglāki komponenti, nezaudējot dizaina nodomu vai integritāti.

Inženieru pilnvarošana ar ģeneratīvu dizainu un šķautņu modelēšanu

Ģeneratīvs dizains ir CAD inženierijas programmatūra funkcija, kurā dizainers sadarbojas ar mākslīgā intelekta algoritmiem, lai ģenerētu un novērtētu simtiem potenciālo dizaina produktu idejai. Ģeneratīvā dizaina process sākas ar projekta mērķu un ierobežojumu noteikšanu. Tie ietver, bet ne tikai, dizaina parametrus, piemēram:

  • produkta izmērs vai ģeometriskie izmēri
  • pieļaujamās slodzes un ekspluatācijas apstākļi
  • mērķa svars
  • materiāli
  • ražošanas metodes
  • izmaksas par vienību

Saistītie produkti: NX CAD

Multiple design options generated from a generative design process.

Izprotiet ieguvumus

Izmantojot ģeneratīvo dizainu, inženieri var izveidot un simulēt tūkstošiem dizainu (no kuriem daudzus viņi, iespējams, nav iedomājušies paši) nelielā laika daļā, kas tas parasti būtu vajadzīgs. Ģeneratīvā dizaina process var dot ļoti pielāgotas sarežģītas formas kā labākos risinājumus

Dizaina optimizācija ģeneratīvajā dizainā

Ģeneratīvie dizaina algoritmi pēta daudzas dizaina iespējas, pamatojoties uz definētiem parametriem, piemēram, materiālu, ražošanas metodi, veiktspējas prasībām, kā rezultātā tiek iegūti vieglāki, spēcīgāki vai efektīvāki nekā tradicionālie dizaini

Pārvaldiet sarežģītību ar ģeneratīvo dizainu

Ģeneratīvais dizains var tikt galā ar sarežģītām ģeometrijām, kuras cilvēka dizainerim var būt grūti vai neiespējami iedomāties. Tas ļauj izveidot sarežģītas, organiskas formas, kas optimizētas īpašām funkcijām

Ģeneratīvs dizains nodrošina laika un izmaksu ietaupījumu

Automatizējot projektēšanas procesu, ģeneratīvais dizains var ievērojami samazināt laiku, kas nepieciešams vairāku dizaina alternatīvu ģenerēšanai. Šī efektivitāte nozīmē izmaksu ietaupījumu, it īpaši gadījumos, kad dizaina iterācija ir bieža

Papildu priekšrocības, ko sniedz ģeneratīvā dizaina rīki CAD

  • Inovācijas un radošums: Ģeneratīvs dizains var iedvesmot jaunus dizaina risinājumus, pētot netradicionālas formas un konfigurācijas, kuras cilvēku dizaineri varētu neņemt vērā. Tas veicina inovācijas un paver jaunas iespējas produktu izstrādē.
  • Veiktspējas uzlabošana: Ar šo metodi ģenerētie modeļi bieži tiek pielāgoti konkrētiem veiktspējas kritērijiem, piemēram, konstrukcijas izturībai, aerodinamikai, siltuma izkliedēšanai utt. Tā rezultātā produkti darbojas labāk reālos apstākļos.
  • Sustainability: Ģeneratīvs dizains var radīt ilgtspējīgāku dizainu, optimizējot materiālu izmantošanu un samazinot atkritumu daudzumu. Radot vieglākas, efektīvākas struktūras, tas samazina ražošanas un transportēšanas ietekmi uz vidi.
  • Pielāgošana: Ģeneratīvs dizains var viegli apmierināt pielāgošanas prasības. Pielāgojot ievades parametrus, dizaineri var ģenerēt dizainus, kas pielāgoti individuālajām vēlmēm vai konkrētiem lietošanas gadījumiem.
  • Iteratīvs uzlabojums: Ģeneratīvs dizains atvieglo ātru atkārtošanos un uzlabošanu. Dizaineri var ātri novērtēt vairākas dizaina alternatīvas, precizēt savus kritērijus un ģenerēt jaunas iterācijas, līdz atrod optimālo risinājumu.

Izmēģiniet bezmaksas programmatūru

Sieviete, kas sēž pie rakstāmgalda ar skatu uz mežu. Viņas rokas atrodas uz klēpjdatora tastatūras.

NX X programmatūras izmēģinājums

Izstrādāts visu pieredzes līmeņu produktu dizaineriem, NX X CAD nodrošina nepārspējamu jaudu. Izmantojiet visas NX jaudīgās funkcijas un funkcionalitāti ar mākoņa priekšrocībām pat tad, ja nav interneta savienojuma.

Uzziniet vairāk

Ģeneratīvais dizains dod dizaineriem iespēju radīt optimizētus, novatoriskus risinājumus, kas pārsniedz robežas tam, kas ir iespējams produktu projektēšanā un inženierijā.

Skatīties

Siemens NX software ietver iespējas, kas nodrošina daudznozaru komandas pieeju patērētāju produktu dizainam, kas ievieš dizainu, prototipu veidošanu, plānošanu un validāciju vienā digitālajā darbtelpā.

Lasīt

Izgatavojiet organisku, samazinātas masas ģeometrisku risinājumu konkrētam materiālam, kas optimizēts noteiktā telpā, ņemot vērā pieļaujamās slodzes un ierobežojumus.

Izpētīt

Hall Designs piedāvā projektēšanas, stiprināšanas un reversās inženierijas pakalpojumus autosporta nozarei, pārvēršot idejas un paraugus ražošanai gatavos CAD formātos. Uzziniet, kā tie samazina produktu pārskatīšanas laiku par 20 līdz 25 procentiem.