Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
Opcenter X Intosite를 컴퓨터 화면에 놓고 책상에 있는 사람이에요.
제조 시스템 통합

Opcenter X 인토사이트

Opcenter X Intosite는 직관적인 3D 시각화 플랫폼을 통해 사람, 프로세스, 데이터를 연결하여 제조 운영을 혁신하는 클라우드 기반 디지털 트윈 솔루션이에요.실시간 협업이 가능하고 전 세계 위치의 공장 정보에 원활하게 액세스할 수 있어요.

왜 Opcenter X를 인투사이트냐고요?

스마트 팩토리에는 첨단 기술만 필요한 것이 아니에요. 사람, 프로세스, 데이터를 효과적으로 연결하는 솔루션이 필요해요.Opcenter X Intosite는 공장을 대화형 시각적 데이터 기반 환경으로 전환하여 제조 운영을 직관적인 시각적 경험으로 바꾸는 강력한 디지털 트윈 플랫폼을 제공하면서 필수적인 다리 역할을 해요.혁신적인 3D 시각화 기능은 2D와 3D 레이아웃을 IT, PLM, IIoT, MES 등 다양한 시스템의 실시간 제조 정보와 완벽하게 통합하여 팀에 통합된 운영 뷰를 제공해요.이 통합을 통해 팀은 시설을 가상으로 탐색하고, 언제 어디서나 중요한 데이터에 액세스하고, 전 세계에서 원활하게 협업할 수 있어요.제조 정보를 공장의 시각적 컨텍스트에 통합함으로써 복잡한 생산 데이터에 직관적으로 액세스하고 더 깊이 이해할 수 있어요.

글로벌 제조 과제

분산된 팀 전반의 글로벌화된 운영

멀티 사이트 제조 관리는 어려워요.일관되지 않은 데이터, 다양한 절차, 커뮤니케이션 격차로 인해 비효율성이 발생하고 의사 결정이 느려지고 생산 네트워크 전반의 가시성이 제한돼요.

레거시 시스템에 갇힌 데이터 사일로들

연결이 끊긴 레거시 시스템에서 제조 데이터가 단편화되면 운영 투명성이 제한되고 통찰력이 느려져요.이러한 소스를 통합하는 것은 복잡하고 시간도 많이 걸리고 비용도 많이 들기 때문에 변화에 빠르게 대응하기가 더 어려워요.

실시간 협업의 어려움들

팀이 분산되면 실시간 협업이 더 어려워져요.플랫폼과 시각적 컨텍스트를 공유하지 않으면 의사소통이 느려져 문제 해결이 지연되고 생산성이 떨어지며 의사 결정의 효율성이 떨어집니다.

Opcenter X 인토사이트 이점

클라우드 기반 구현

실시간 데이터 인사이트를 통해 확신을 갖고 정보에 입각한 결정을 내리세요.Opcenter X Intosite는 중요한 제조 정보에 즉시 액세스할 수 있게 해주어 팀이 운영상의 문제에 빠르고 정확하게 대응할 수 있도록 도와줘요.

중앙 집중식 데이터

Opcenter X Intosite로 운영을 혁신하세요.여러 데이터 소스를 하나의 직관적인 플랫폼으로 통합하여 필수 데이터를 간편하게 유지하면서 정보 검색과 분석에 드는 시간을 줄여요.

간소화된 워크플로우

팀이 공동의 목표를 향해 조율할 수 있도록 혼란을 최소화하고 워크플로를 간소화하세요.팀은 공유 정보를 통해 더 동기화된 작업 환경을 위해 조정을 유지하면서 핵심 책임에 집중할 수 있어요.

Opcenter X 인토사이트의 포괄적인 기능

가상 공장 견학부터 실시간 데이터 통합에 이르기까지 Opcenter X Intosite는 네 가지 강력한 기능을 통해 글로벌 팀과 시스템을 연결하여 제조 운영을 통합해요.이러한 역량은 물리적 세계와 가상 세계 사이의 격차를 해소하는 실용적인 솔루션을 제공하고 고객에게 즉시 사용할 수 있는 도구를 제공하면서 스마트 제조를 현실로 만들어 줘요.

Select...

공장 시각화

대화형 3D 표현과 실제 이미지를 결합한 몰입형 디지털 경험을 통해 제조 시설을 탐색하세요.Opcenter X IntoSite는 고해상도 2D 레이아웃 (JPG, PNG) 을 대화형 3D 모델 (JT, 콜라다, GLB) 및 몰입도 높은 360° 파노라마 뷰와 레이저 스캔, CAD 내보내기 (예: NX), 360° 카메라 캡처에 통합하여 포괄적인 공장 시각화를 지원해요.이렇게 다양한 형식을 유연하게 지원하므로 생산 환경을 사실적이고 탐색 가능한 디지털 방식으로 표현하고 공장에 생명을 불어넣는 가상 투어 경험을 제공해요.

Screen showing Opcenter X Intosite factory visualization.

Opcenter X Intosite를 통한 공장 디지털화로 가는 단계별 경로

기존 공장을 디지털화하는 것은 복잡한 도전이에요. 특히 어디서부터 시작해야 할지 확실치 않을 때는 말이죠.Intosite는 제조업체가 전체 공장 라이프사이클에 걸쳐 고급 디지털화를 할 수 있도록 하는 실용적이고 단계별 접근 방식을 제공해요.다음 7단계는 각각 플랜트의 특정 요구와 성숙도에 따라 독립적으로 어떤 순서로든 구현할 수 있어요.

Diagram showing steps to factory digitalization with Opcenter X Intosite.

공장 시각화

공장을 가상으로 표현하면서 디지털 여정을 시작하세요.Intosite는 2D 레이아웃과 표준 카메라로 캡처한 360° 이미지를 사용해서 시설의 인터랙티브 모델을 만들어요.팀, 공급업체, 방문자를 위한 시각적 협업 플랫폼이 되어 의사소통과 일상 운영을 개선해요.

상황별 정보 액세스

관련 컨텍스트로 디지털 팩토리를 강화하세요.문서, 교육 자료, 안전 지침 또는 실시간 데이터를 특정 영역, 기계 또는 방에 직접 연결하여 가상 환경에서 클릭 한 번으로 액세스할 수 있어요.

팩토리 리얼리티 캡쳐

공장을 있는 그대로 캡처하세요.레이저 스캐닝과 사진 측량 같은 첨단 기술은 정밀한 3D 포인트 클라우드를 생성하여 몰입형 내비게이션, 정확한 측정, 계획과 엔지니어링의 사실적인 토대를 가능하게 해요.

IIoT 연결

디지털 팩토리에 생명을 불어넣으세요.압력, 유량, 온도 같은 실시간 센서 데이터가 공장 모델에서 직접 시각화돼요.통합된 상태 표시기와 라이브 이벤트는 예측 유지 보수, 성능 모니터링 등을 지원해요.

라인 플래닝

제조 엔지니어링 데이터에 연결해요.Teamcenter의 장비 명세서 (BOE) 를 통합하여 Intosite는 생산 라인에 대한 구조화된 가시성을 제공하여 효율적인 레이아웃 설계와 리소스 계획을 강화해요.

프로세스 및 시뮬레이션

물리적 자산을 디지털 워크플로우에 맞춰요.Intosite는 BOP (Bill of Process) 를 연결하여 시각적 공장 모델 내에서 생산 단계의 시뮬레이션 및 검증을 지원하여 팀이 실제 실행에 대비할 수 있도록 도와줍니다.

운영 계획

계획과 실행 사이의 순환이 끊어져요.Opcenter, Valor MES 같은 제조 실행 시스템과 통합하면 디지털 팩토리 환경에서 실시간 모니터링, 제어, 최적화가 가능해요.

이 7단계가 합쳐지면 엔지니어링, 계획, 운영과 실제 공장 데이터를 매끄럽게 이어줄 수 있어요.Intosite와 함께라면 디지털 혁신은 구조화되고 확장 가능한 여정이 되어 모든 단계에서 가치를 전달해요.

지멘스 헬시니어스

생산 현장에서의 실시간 디지털 트윈 협업

Siemens Healthineers는 Opcenter X Intosite를 사용하여 실시간 디지털 트윈 데이터를 몰입형 3D 환경으로 가져와 투명성을 개선하고 반응 시간을 단축하며 고급 생산 운영 전반에서 더 직관적인 협업을 가능하게 해요.

Case Study

Integrating real-time Digital Twin collaboration in production to improve decision making and operational efficiency

회사:Siemens Healthineers

업종:의료 및 제약

위치:Forchheim, Germany

Siemens Software:Opcenter X Intosite

관련 리소스들

Opcenter에 대한 지식을 넓히세요

고객 지원

Siemens는 Opcenter와 우리의 모든 제품에 대해 세계적 수준의 고객 지원을 제공해요.

Opcenter 블로그

블로그에서 Opcenter 소프트웨어의 최신 뉴스와 하이라이트를 확인하세요.

Opcenter 커뮤니티

대화에 참여하거나 모든 Opcenter 소프트웨어 질문에 대한 답변을 얻으세요.