Skip to main content
실제 적용 사례

전력 품질 분석 및 관리

전력 품질 문제는 IT 장비에 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. Siemens 솔루션은 고급 분석을 사용하여 이상 현상을 실시간으로 측정, 분석 및 감지함으로써 장애를 방지하고 다운타임을 줄이며 안정적이고 중단 없는 운영을 보장하십시오.

과제

전력 품질은 데이터 센터 가동 시간에서 종종 간과되는 요소입니다. 대형 빌딩의 경우 재생 에너지가 그리드 변동성을 높이고, 현장 발전으로 인해 배전 구조가 더욱 복잡해집니다. 열악한 전력 품질은 장비 고장과 막대한 비용 손실을 초래하는 다운타임의 원인이 됩니다.

솔루션

EMS 또는 BMS 시스템에 직접 통합된 전력 품질 모니터링은 장애를 예측하는 데 도움이 됩니다. 전력 품질 계측기는 이상 징후를 감지하고 이 데이터를 에너지 관리 시스템으로 전송하여 선제적인 조치를 가능하게 하십시오.

SENTRON Powermanager를 사용하여 네트워크 전반의 전압, 고조파, 플리커 및 과도 현상을 측정함으로써 가동 시간을 보호하십시오. 데이터를 분석하여 에너지 품질이 요구 표준을 충족하는지 확인하고 신뢰성을 높이십시오. 전압 변동이나 고조파를 조기에 감지하여 고비용의 고장을 방지하십시오. 지속적인 모니터링과 실시간 알림을 통해 장애 관리에 신속하게 대응하십시오. 또한 운영에 영향을 미치기 전에 문제를 예방하는 고급 분석 기능을 통해 경쟁력을 유지하십시오.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

측정

배전 네트워크의 다양한 지점에 전력 품질 측정기를 배치하여 전압, 고조파, 플리커 및 과도 현상과 같은 임계 파라미터를 측정하십시오.

분석

수집된 데이터를 평가하여 전기 에너지 품질이 허용 표준을 충족하는지 판단하십시오.

식별

표준과의 편차를 감지하여 전압 변동이나 고조파와 같은 잠재적인 문제를 식별하십시오.

Improve energy efficiency​

Reducing harmonic distortion and other disturbancesminimizes energy losses and improves the overallefficiency of electrical equipment.​

Increase transparency

An integrated BMS and EPMS delivers visibility into electrical, cooling, and environmental performance, enabling operators to correlate disturbances, run analytics, detect anomalies faster, and manage infrastructure holistically.

How to get started

Whether you’re building a new data center or modernizing an existing one, Siemens provides the expertise, software, hardware, and services to manage and analyze power quality issues in your network.

Graphic of two people, one holding a laptop

Consult with experts

Discuss operational goals, uptime targets, and key performance indicators with experts such as Siemens PTI consultants. Identify where power quality measurements are required, such as grid infeed, automatic transfer switches, UPS systems, distribution units, cooling systems, and server racks.

Graphic of a man with his back to us

Plan and design your solution

Define the power quality monitoring architecture and determine optimal placement of measurement devices. Ensure the design supports relevant standards, redundancy requirements, and open communication protocols such as IEC 61850 or Modbus TCP.

Graphic of a man in a hardhat holding a drill

Deploy and scale your solution

Install power quality instruments such as SICAM Q100/Q200 at critical points in the power distribution network to capture parameters including harmonics, voltage sags and swells, transients, and frequency variations.

Graphic of a man sitting at a computer screen

Monitor, analyze and report

Use SENTRON Powermanager with the PQ Advisor module to visualize power quality data, analyze disturbances, and create reports based on EN 50160. Dashboards support real-time event tracking, ITIC diagrams, and harmonic analysis. Integration with Desigo CC combines EPMS and BMS data.

Case Study

Power quality recorders connected to the BMS

Company: Greenergy Data Centers

Location: Estonia

Siemens solutions: Integrated BMS-EPMS, power quality, white space cooling optimization (WSCO), low voltage power distribution

With their own 110 kV substation feeding power directly from the grid, Greenergy Data Centers implemented an integrated BMS–EPMS platform to monitor their power quality across HV/MV, LV, UPS, and third-party devices. The EPMS is connected to the network provided by their customers, and it all communicates with the BMS system.

Siemens provided not only the necessary hardware and software, but also the technical solution consulting throughout the project. Learn more!