지멘스 파이낸셜 인사이트 센터
금융 서비스가 오늘날의 다양하고 디지털 중심적인 시장에서 변화를 주도하는 방법에 대한 새로운 트렌드, 독창적인 관점 및 최첨단 연구.
데이터 센터의 지속적인 확산은 끝이 보이지 않습니다.예를 들어 Statista는 데이터 센터 기술에 대한 지속적인 투자가 2027년까지 전 세계 데이터 센터 총 수익이 4천억 달러를 넘어설 것으로 예측합니다.클라우드의 본거지이자 데이터가 저장 및 처리되는 장소로서 디지털 시대에 조직의 핵심 인프라로 점점 더 부각되고 있기 때문입니다.점점 더 많은 서비스가 온라인으로 이동함에 따라 기업은 성능 향상과 지연 시간 감소를 위해 데이터 센터를 활용하고 있습니다.
Infralogic에 따르면 데이터 센터 거래로 이미 많은 부채가 증가했으며, 2016년에서 2022년 (10월 기준) 사이에 560억 유로가 모금되었으며, 이는 대부분 향후 몇 년 동안 리파이낸싱이 이루어질 것입니다.데이터센터의 지속적인 성장에 자금을 지원하려면 해당 프로젝트에 수반되는 특정 요구 사항에 맞는 추가 은행 부채 및 금융 솔루션이 필요합니다.지멘스의 파이낸싱 부서인 지멘스 파이낸셜 서비스 (SFS) 는 심층적인 기술 전문 지식을 활용하고 고객과의 긴밀한 협력을 통해 이러한 야망을 실현할 수 있습니다.
이 분야의 자금 조달 사례 중 하나는 하이퍼스케일 데이터 센터 캠퍼스를 운영하는 선도적인 글로벌 제공업체이자 운영자인 Vantage Data Centers와의 협력입니다.최근 SFS는 Vantage Data Centers가 독일 오펜바흐 암 마인에 개장할 예정인 16MW 규모의 그린필드 데이터 센터의 자금 조달에 참여했습니다.시설 건설은 이미 시작되었으며 2026년까지 완공될 것으로 예상됩니다.일단 가동되면 이 시설은 라인-마인 지역에서 늘어나는 클라우드 서비스 수요를 충족하기 위한 중요한 인프라를 제공할 것이며, 이 시설에서 발생하는 폐열은 현지 에너지 공급업체에게 제공되어 잘 활용될 수 있도록 할 것입니다.
이 프로젝트는 Siemens와 Vantage의 강력한 기존 관계를 기반으로 합니다. Vantage는 2020년 20억 달러의 투자 파이프라인을 통해 EMEA 시장에 진출했을 때 SFS가 공동 자금을 조달하는 두 개의 개별 포트폴리오 파이낸싱 구조를 사용하여 유럽 은행 시장에 접근하여 취리히, 베를린, 프랑크푸르트의 그린필드 프로젝트에 자금을 지원했습니다.
지멘스 파이낸셜 서비스 덕분에 모든 적합한 파트너들이 한자리에 모였습니다.이는 시장 수요의 변화에 따라 엄청난 성장 잠재력을 제공합니다.
지멘스는 이번 대출 제공을 통해 Vantage Data Centers와의 파트너십을 순수한 고객/공급업체 관계보다 더 높은 수준으로 끌어올리고 있습니다.Siemens는 Vantage 성장 계획에 대한 헌신과 믿음을 보여주고 있으며, 함께 데이터센터 산업의 지속 가능성을 높이는 방법에 대한 비전을 공유하고 있습니다.
최근의 또 다른 예로는 SFS가 아이슬란드, 스웨덴, 핀란드 전역에서 지속 가능하고 비용 효율적이며 확장 가능한 코로케이션 및 고성능 컴퓨팅 서비스를 제공하는 선도적인 범노르딕 데이터 센터 서비스 회사인 ATNorth와 함께 진행하고 있는 프로젝트가 있습니다.SFS의 지원을 통해 회사는 총 전력 용량을 북유럽 전역으로 115MW 이상으로 확장할 수 있었으며, 이제 SFS 파이낸싱을 통해 Advania AB로부터 핀란드에 있는 두 개의 추가 데이터 센터 시설을 인수할 수 있게 되었습니다.ATNorth는 데이터 센터의 재생 에너지 사용 및 열 재사용과 순환 경제 원칙을 지원하기 위해 최선을 다하고 있기 때문에 이번 인수를 통해 이 지역에서 지속 가능한 데이터 센터 입지가 넓어졌습니다.
ATNorth는 전 세계 여러 고객 부문에서 가장 까다로운 IT 워크로드를 지원합니다.당사는 고객이 가장 선호하는 파트너가 되고 넷 제로 (net zero) 로의 여정을 지원하기 위해 노력하면서 매력적인 전력 역학과 매우 경쟁력 있는 총 소유 비용을 갖춘 시장에서 사업장을 개발할 것입니다.동급 최고의 지속 가능성 자격 증명을 유지하는 것은 여전히 가치 창출 계획의 핵심입니다.
마찬가지로 폴란드의 데이터센터 운영자인 Atman은 2023년 1월에 시설에서 소비하는 에너지의 100% 를 재생 가능 에너지로 상쇄하겠다고 약속하면서 파이낸싱이 어떻게 지속 가능한 방식으로 디지털 혁신을 가능하게 할 수 있는지 더욱 입증하고 있습니다.SFS의 도움으로 회사는 폴란드에서의 발전을 위해 13억 5천만 PLN (약 3억 4,500만 달러) 을 모금했습니다.Atman이 에너지 효율성 및 기업 지속 가능성 요구 사항을 충족하도록 요구하는 이 대출은 대부분 바르샤바 인근에 회사의 WAW-3 DC 캠퍼스를 개발하는 데 사용될 것입니다.완공되면 이 데이터 센터는 36개 데이터 홀에 걸쳐 총 코로케이션 면적이 거의 19,000제곱미터 (204,515평방피트) 에 달하는 건물 3채를 수용할 수 있게 되며 43MW의 용량을 제공합니다. 이는 50,000대의 서버를 수용할 수 있는 양입니다.
6개 주요 금융 기관이 Atman에 제공한 지원은 폴란드에서 데이터 센터 개발을 위해 받은 최대 규모의 신디케이트 대출입니다.회사의 우수한 상태는 국내외 금융 기관으로부터 대출 형태로 인정받았으며, 이를 통해 Atman은 폴란드 및 CEE 지역의 선도적인 데이터 센터 업체로 더욱 역동적으로 발전할 수 있을 것입니다.
이러한 사례는 시작에 불과합니다. 유럽 데이터 센터 시장 전체가 향후 6년 동안 매출이 60% 증가하는 등 엄청난 성장 위기에 처해 있습니다. 유럽에서 데이터 센터를 가장 많이 보유한 국가로는 독일이 선두를 달리고 있습니다.데이터 센터의 중요성이 계속 커짐에 따라 적절한 파이낸싱 솔루션의 중요성도 커집니다.SFS는 이 역동적인 부문에 대한 투자를 지원할 수 있는 이상적인 파트너입니다.또한 데이터 센터가 소비하는 에너지에 비추어 볼 때 Vantage와 같은 그린필드 파이낸싱 성공 사례는 이러한 프로젝트가 지속 가능한 방식으로 수행될 수 있음을 보여줍니다.
업적과업계 및 금융 노하우의 고유한 조합을 갖춘 SFS는 데이터 센터와 같이 복잡하고 자본 집약적인 프로젝트를 상용화하여 디지털 혁신을 주도하는 신기술 및 향후 기술을 지원할 수 있는 최적의 위치에 있습니다.

금융 서비스가 오늘날의 다양하고 디지털 중심적인 시장에서 변화를 주도하는 방법에 대한 새로운 트렌드, 독창적인 관점 및 최첨단 연구.