Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

폐수 처리 플랜트의 자원 효율성

물은 우리의 가장 중요한 천연자원이에요. 깨끗한 물이 없으면 질병이 특히 빨리 퍼진다는 건 분명해요.폐수 처리장은 이 자원을 보호하는 데 중요한 기여를 할 뿐만 아니라 지속 가능성 향상의 열쇠이기도 해요.

자원 효율성부터 기후 중립까지.

씻기, 양치질, 음주 등 누구에게나 깨끗한 물이 필요해요. 이 지구에 더 많이 살수록 수요도 높아져요.기후 변화, 도시화, 환경 오염 증가가 상황을 악화시키고 있어요.이 최고의 자원에 대한 보호가 점점 더 시급해지고 있어요.폐수 처리장이 여기서 중요한 기여를 해요.폐수를 처리해서 우리 바다로 다시 배출할 뿐만 아니라 에너지 저장 시설, 유연한 에너지 소비자 및 발전기 역할도 해서 에너지 전환과 지속 가능한 물 관리에 중요한 기여를 해요.

슬러지에서 메탄을 추출하기 위한 소화탑들

뉘른베르크가 그 길을 선도하고 있어요: 폐수 처리장의 자원 효율성

지속 가능한 폐수 처리와 에너지 공급은 특히 도시에서 점점 더 중요해지고 있어요.뉘른베르크에서도 그래요.프랑코니아 대도시는 자체적으로 원대한 목표를 세웠어요. 2035년까지 시 정부가 기후 중립이 되는 거예요.도시 정수와 환경분석 뉘른베르크 (SUN) 가 여기서 중요한 역할을 해요. 대규모 폐수 처리장이 두 개 있어서 단일 소비량이자 최대 전기 생산국이에요.따라서 자원 효율성이라는 주제는 더 큰 지속 가능성을 달성하는 데 중요한 요소예요.여기서 중요한 역할을 하는 폐수 처리 플랜트 1이 있어요. 이 플랜트는 처리된 물이 페그니츠 강으로 방류되기 전에 50만 명 이상의 대도시 주민으로부터 나오는 대부분의 폐수를 기계적, 생물학적, 화학적으로 정교하게 정화해요.마티아스 게르메로스는 35미터 높이의 소화탑 다섯 개 중 한 곳의 옥상에서 멋진 경치를 볼 수 있어요.근데 그게 그가 여기 자주 오는 이유가 아니에요.Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 의 에너지 매니저인 마티아스 게르메로스는 도시 배수 및 환경 분석 구역의 시설 에너지 소비를 최적화하는 일을 맡았어요. 하수 처리장의 소화탑은 여기서 중요한 요소예요.

최대 에너지 생산국이자 최대 에너지 소비국이에요

타워에서 처리되는 소화 슬러지에서 폐수 처리장에서 메탄을 추출하는데, 메탄을 추출하는데, 메탄을 총 네 개의 열병합발전소에서 전기와 열로 변환해요.브리타 월셀름은 이것이 SUN이 지속 가능성 향상에 기여하고 있는 많은 조치 중 하나라고 설명합니다.뉘른베르크 시 환경 보건 책임자인 그녀는 SUN의 첫 번째 공장 관리자이기도 해요. “뉘른베르크 시의회가 뉘른베르크 시 행정을 2035년까지 기후 중립으로 하기로 결정했어요.”Germeroth에 따르면 SUN은 이 과정에서 두 가지 역할을 해요. “우리 하수망이 1,500 킬로미터가 넘어서 폐수 처리장에 있는 우리한테 폐수를 수송하고 100개 이상의 옥외 구조물을 가지고 있어요.대규모 폐수 처리장 두 곳을 두고 인구 130만 명 이상을 처리해서 단일 소비량 1위인 동시에 전기 생산량도 가장 많아요.그게 진짜 매력적이에요.”

마티아스 게르메로스하고 한 청년이 함께 태블릿을 보고 있고 컨트롤 패널 앞에 서 있어요
에너지 비용 상승으로 인해 우리는 당연히 프로세스를 최대한 최적화하는 데 관심이 많아요.
볼커 나흐트만, 테크니컬 플랜트 매니저, 도시 정화 및 환경 분석 뉘른베르그
볼커 나흐트만의 얼굴 사진이에요

상호 연결된 물질과 에너지 흐름을 가시화하기

“자원 투명성을 통해서만 자원을 효율적이고 유연하게 사용할 수 있어요.” 뉘른베르크 슈타텐트베세룽과 환경분석의 기술 플랜트 매니저인 볼커 나흐트만이 설명해요.이를 위해 에너지 관리 시스템이 휘발유, 천연가스, 디젤 소비량, 전기 소비량, 난방 및 냉방 소비량을 기록해요.발전 측면에서는 발전된 열과 냉기에서 생산된 전기, 하수 가스, 비상 발전기의 화석 연료, 태양광 발전 에너지원으로 분류한 전기가 균형에 포함돼요.게르메로스의 말에 따르면 이 시스템을 통해 SUN은 소비와 발전량을 분석하여 개선 잠재력을 활용할 수 있어요. “이제 이전에는 발견되지 않았던 에너지 효율성 잠재력을 보여줄 기회가 생겼어요.”

정말 놀라운 사실은 100% 자체 생산 에너지로 폐수 처리장 1에 부분적으로 공급할 수 있다는 거였어요.
마티아스 게르메로스, Energy Manager, 도시 정화 및 환경 분석 뉘른베르그
마티아스 게르메로스의 얼굴 사진이에요

기후하고 균형에 좋아요

이에 대한 기술적 기반을 SUN이 Siemens와 함께 구현했어요. SIMATIC Energy Manager Pro는 에너지 소비와 자재 흐름을 투명하게 만들고 운영 수준과 다양한 회사 부서를 모두 지원하고 자동 보고 및 모니터링 기능을 통해 SUN 전체를 지원해요.이를 위해 시스템은 약 500 에너지 미터뿐만 아니라 프로세스 및 빌딩 제어 시스템으로부터 최대 800개의 데이터 포인트를 기록해요.게르메로스의 경우 이러한 유연성이 이 솔루션의 큰 강점 중 하나예요. “SIMATIC Energy Manager Pro를 사용하면 엄청난 양의 데이터를 묶어서 관리 건물, 실험실, 냉각 발전, 냉각 소비량, 압축 공기 및 슬러지 양, 충전량, 하수 가스량, 차량 차량 등 엄청난 양의 데이터를 한데 모을 수 있어요.정말 놀라운 사실은 폐수 처리장 1에 100% 자체 생산 에너지가 공급되는 단계가 이미 많다는 거예요.”Volker Nachtmann은 이렇게 덧붙입니다. “에너지 비용 상승으로 인해 우리는 당연히 프로세스 최적화에 관심이 많아요.”이러한 고려 사항 중 하나는 시에 있는 두 개의 대규모 폐수 처리장을 합병하는 것이에요. 에너지 관리 시스템도 이에 대한 중요한 핵심 수치를 제공할 수 있어요.

자원 효율성은 기후와 자연 보호예요

에너지 효율성, 사내 발전 증대, 재생 가능 에너지원 확대 - 마티아스 게르메로스에게 이러한 목표는 단순한 주요 수치 그 이상이에요.소화탑에서 그는 뉘른베르크에서 퓌르트로 흐르는 페그니츠 강도 내려다보고 있어요.레드니츠 강, 레그니츠 강과 함께 이곳은 귀중한 자연 지역이에요. 밀집된 도시화 지역에서는 휴양지, 물 공급원, 자연 에어컨 시스템이에요.하지만 기온 상승과 불규칙한 강우로 인해 강에 문제가 생겼어요.따라서 기후 보호 없이는 자연 보호가 불가능해요. 그리고 이를 위해서는 에너지 사용의 효율성을 높여야 해요.따라서 브리타 월헬름은 분명한 입장을 내놓았어요. “에너지 관리는 유용하고 필수 불가결하며 생각보다 쉬워요.제가 사용하지 않는 킬로와트시가 최고예요.메시지: 그냥 시작하세요.”

모니터와 책상이 여러 개 있고 벽에 큰 대시보드가 있는 제어실이에요.
슬러지에서 메탄을 추출하기 위한 소화탑들

슬러지에서 메탄을 추출하기 위한 소화탑들

뉘른베르크 시립과학과 환경분석 (SUN) 은 운영을 통해 뉘른베르크 대도시 지역의 환경을 보호하고 삶의 질을 유지하는 데 결정적 기여를 해요.SUN은 뉘른베르크의 폐수를 모으고 정화하는 역할을 할 뿐만 아니라 페그니츠, 레드니츠, 레그니츠 강의 수질도 모니터링해요.또한 물, 공기, 토양 영역의 환경 오염을 측정하고 평가해요.