Siemens는 스위스 최대 빌딩 건설 프로젝트에 30,000개 이상의 제품과 솔루션을 공급해요.
취리히 공항의 더 서클 (The Circle at Zurich Airport) 은 다양한 산업 분야의 기업들이 한데 모일 뿐만 아니라 국제적인 매력을 지닌 회의 및 회의 센터이기도 해요. 부분적으로는 Siemens의 전문 지식을 포함한 지속 가능한 건설 덕분이에요.
더 서클 정문 유리 외관 앞에 서서 올려다보면 마치 거대한 배 앞에 서 있는 것 같은 기분이 들어요.거대한 정면이 수직이 아니라 공항 앞 하늘을 향해 18도 각도로 솟아 있어 터미널의 곡률과 일치해요.주변에는 북적이는 분위기가 있어요. 버스, 트램, 자동차, 보행자들이 단지 앞으로 이동해요.평상시에는 매일 15만 명이 공항을 방문하는데 그 중 절반만 실제로 비행기를 타요.다른 애들은 다른 데서 시간을 보낸대요. 더 서클.
시대를 앞서갔어요: 표준으로서의 지속 가능성
하지만 지역구가 새로운 기준을 세우는 건 외부뿐만이 아니에요.내부는 지속 가능성이 인상적이에요.뛰어난 방음 기능 외에도 유리 캐비티 외관이 높은 에너지 효율을 보장하기 때문이에요.유리창 사이에서 가열되는 공기를 추출해서 온도를 조절할 수 있고 쾌적한 실내 기후를 만들 수 있어요.건물에서 나오는 따뜻한 공기가 땅으로 흘러 들어가서 따뜻해져요.빗물은 화장실에 사용되고 태양광 시스템은 지붕에 설치돼요.컴팩트한 구조 덕분에 복합 단지는 사용 가능한 공간에 비해 상대적으로 적은 지면 면적도 필요해요.빌딩 파크는 마이너지 인증이에요 그리고 만나요 미국 그린 빌딩 위원회의 LEED® 플래티넘 스탠다드예요.따라서 이 거대한 프로젝트는 전적으로 지속 가능성에 초점을 맞추고 있으며 2050년까지 CO2 배출량을 거의 0에 가깝게 줄이겠다는 취리히 공항 AG의 목표와도 일치해요.Siemens Switzeris는 건물 및 에너지 기술 부문에서 제품과 솔루션으로 중요한 역할을 하며 더 서클의 지속 가능성에 기여해요.
완전 자동화된 빌딩하고 효율적인 에너지 기술이에요
Siemens Switzeris는 빌딩 자동화용 필드 디바이스, 전기 및 에너지 부문 제품, The Circle에 음성 경보 시스템을 공급할 수 있었으며, 따라서 전체론적 솔루션으로 빌딩 단지의 인증된 에너지 표준에 적극적으로 기여했어요.30,000개 이상의 Siemens 제품과 시스템이 설치되어 모든 방의 건강한 기후를 보장해요. 모듈식으로 설계되고 에너지 효율에 최적화되어 있어요.이는 건물의 미래뿐만 아니라 건물 운영자에게도 최대한의 유연성과 보안을 제공해요.
프로젝트가 복잡하기 때문에 원활한 협력이 필요했어요.수많은 이해 관계자들의 조율과 빡빡한 일정이 가장 큰 어려움이었어요.2020년 11월부터 프로젝트를 대중이 이용할 수 있으려면 관련된 모든 당사자가 힘을 모아야 했어요. 그리고 효과가 있었어요.