Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

테크노쇼츠: 퀵 헬프

산업 자동화 전문가를 위해 디자인된, 실용적인 지침과 빠른 솔루션을 제공하는 비디오 시리즈예요.

Siemens 전문가들이 Siemens 제품 및 소프트웨어에 대해 가장 자주 묻는 기술적 질문에 종합적인 답변을 제공해요.간결하고 접근하기 쉬운 형식으로 제공되는 Tech Shorts: Quick Help는 경험 많은 자동화 엔지니어와 야심찬 자동화 엔지니어 모두에게 유용한 지원을 제공해요.

빠른 도움

접근 가능한 양식

역량

영상

테크노소티; 신속 지원

카테고리별 에피소드들

Eigen Engineering Agent: 이 솔루션을 어떻게 그리고 어떤 용도로 사용할 수 있나요?

인공 지능 솔루션은 산업 자동화에 성공적으로 사용돼요.Eigen 엔지니어링 에이전트 덕분에 이제 TIA Portal에서 이 기술을 사용할 수 있어요.이 디지털 에이전트는 엔지니어들이 효율성을 높이고, 반복 작업의 부담을 줄이고, AI 기반 자동화를 일상 워크플로에 통합하도록 도와줘요.“Technoszorty: Quick Help”를 보고 우리의 새로운 솔루션을 어디에 어떻게 적용할 수 있는지, 그리고 자동화 엔지니어의 일상 업무의 효율성을 어떻게 향상시키는지 알아보세요.

에피소드 1: 토마스 호플러 — 기술 지원 팀 매니저

SIMATIC PDM: SITRANS 기기에 원격으로 액세스하는 데 어떻게 사용해요?

SITRANS는 프로세스 산업을 위한 첨단 측정 장치 및 계측 제품군이에요.이 솔루션의 주요 특징은 장치 구성 및 진단에 원격으로 액세스할 수 있다는 거예요.SIMATIC PDM 소프트웨어가 이를 용이하게 해줘서 프로세스 중단 없이 현장에 설치된 SITRANS 장치에 직접 연결할 수 있어요.원격 액세스를 설정하는 방법을 배우고 도구의 가장 흥미로운 기능을 알아보려면 “Technoszorty”를 보세요.

에피소드 2: 마이클 올렌더 — 기술 지원 전문가

SIWAREX WP351: 합법적인 거래 규모로 프로젝트를 구성하는 방법은 뭐예요?

정확하고 믿을 수 있는 저울과 계량 시스템, 특히 상업용 저울은 공정 산업에 있는 많은 생산 라인의 중요한 구성요소예요.이 인증된 측정 장치는 고정밀 계량을 위해 설계됐어요.SIWAREX 계량 모듈은 조립을 위한 훌륭한 토대를 제공해요.“Technoszorty: Quick Help”를 시청하여 SIOS와 Siemens 솔루션에서 사용 가능한 컨트롤러, HMI 패널, 계량 모듈을 포함한 기성 설계를 사용하여 이러한 시스템을 적절하게 구성하여 산업용 스케일이 규정을 준수하면서 안정적으로 작동하도록 하는 방법을 알아보세요.

에피소드 3: 야로스와프 시에미아노프스키, 측정 장비와 계량 시스템 전문가예요

Industrial Edge Management: 시스템 시작 및 구성 방법은?

Siemens Industrial Edge는 산업 시설에서의 일상 작업을 간소화하도록 설계된 디지털 엣지 컴퓨팅 플랫폼이에요.애플리케이션을 통합하고 운영 시스템과 정보 시스템 간의 데이터 교환을 촉진하며 중앙 집중식 장치 관리를 가능하게 하여 제조업체가 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 효과적으로 도와줘요.이 #Technoszorty 간편 도움말 동영상을 보고 산업용 엣지 관리 시스템을 시작 및 구성하고 인더스트리얼 엣지 플랫폼을 시작하는 방법을 배워보세요.

에피소드 4: 보이치에흐 바츠코프스키, 선임 기술 지원 엔지니어

TIA 시뮬레이션 클라우드: 이 툴로 어떻게 시작해요?

시뮬레이션 도구는 산업 자동화에 점점 더 많이 사용되고 있어요.가상 환경에서 솔루션을 설계, 테스트, 최적화할 수 있어 물리적 프로토타입을 만들 필요가 없어요.TIA 시뮬레이션 클라우드는 TIA Portal, S7-PLCSIM 어드밴스드, SIMIT를 통합하는 시뮬레이션 플랫폼이에요. S7-PLCSIM클라우드에서 작동하기 때문에 실행하는 데 특별한 하드웨어가 필요하지 않아요.“Technoszorty: Quick Help” 비디오를 보고 이 도구가 누구를 위한 것인지, 어떤 응용 프로그램에 적합한지, 어떻게 시작해야 하는지 알아보세요.

에피소드 5: 마리우스 와시코비치, 디지털화 솔루션 전문가

SIMATIC 유니파이드 에어: HMI 패널에 로그인하는 방법이에요?

HMI 패널은 사용자와 기계, 시스템 또는 특정 기술 프로세스 간의 최적의 통신을 용이하게 하는 핵심 산업 장치예요.SIMATIC Unified Air 앱을 사용하면 사용자가 암호, RFID 카드 또는 인터넷 연결 없이 로그인할 수 있어요.로그인은 블루투스 기술에 의존해요. 생체 인식으로 사용자 신원이 확인돼요.전체 시스템이 안전하고 암호화된 통신을 활용하여 오프라인에서 작동해요.이 흥미롭고 편리한 솔루션을 자세히 보려면 “테크노조르티: 퀵 헬프”를 봐요!

에피소드 6: 모니카 리스, 선임 기술 지원 엔지니어

S7-1200/1500 컨트롤러를 사용한 이더넷/IP 통신

SIMATIC S7-1200 및 S7-1500 컨트롤러의 이더넷/IP 프로토콜은 공개 사용자 통신 표준을 준수하는 기능 블록을 사용하여 구현돼요.배포는 두 소프트웨어 라이브러리에서 지원돼요. 이더넷/IP 스캐너 라이브러리는 SIMATIC 컨트롤러를 마스터 장치로 사용하는 데 필요한 기능 블록을 제공해요.두 번째 도서관이에요. 이더넷/IP 어댑터, SIMATIC 컨트롤러와 이더넷/IP 프로토콜을 지원하는 다른 마스터 PLC 간의 통신을 가능하게 해요. 시계 테크노샷 이더넷/IP 지원 장치와 Siemens SIMATIC S7 시리즈 컨트롤러 간의 통신을 빠르고 쉽게 설정하는 방법을 배우기 위해서예요.

애덤 코찬스키, 기술 지원 엔지니어

HMI와 PROFINET I/O — 통신이 안 될 때 어떻게 해야 돼요?

HMI 패널과 PROFINET I/O 장치는 현대 기계와 장비의 기본 구성 요소 중 하나예요.수년간 시장에서 활동하면서 주요 산업 솔루션 중에서도 굳건한 입지를 다져왔어요.자동화 엔지니어들에게는 잘 알려져 있지만 때때로 의사 소통 부족 같은 예상치 못한 문제가 발생할 수 있어요. 흥미롭게도 이것은 보통 실패의 결과가 아니라 구성 단계의 사소한 실수나 실수가 원인이에요.시계 테크노샷 이러한 디바이스와 관련된 가장 일반적인 문제를 살펴보고 효과적으로 해결하는 방법을 배우기 위해서요.

토마스 호플러, 선임 기술 지원 엔지니어

로고!8 — 완전한 초보자 가이드

로고!프로그래머블 릴레이가 8개가 광범위한 자동화 프로젝트에 사용돼요.기본 제어 및 규제 작업에 빠르고 간단하며 컴팩트한 솔루션이 필요한 모든 곳에서 탁월한 선택이에요.따라서 소형 독립형 산업용 기계나 건물의 편안함과 안전성 개선을 목표로 하는 솔루션 같은 용도에 이상적이에요. 시계 테크노샷 LOGO! 쉽게 구성하는 방법을 배우려면요!8 그리고 구현 중에 발생할 수 있는 잠재적 문제를 효과적으로 처리해요.

마르신 스자우코프스키, 기술 지원 엔지니어

TIA Portal의 테크놀로지 오브젝트

기계 동작을 제어하는 것은 자동화 엔지니어에게 중대한 도전일 수 있어요.하지만 기술 개체를 사용하면 이 작업을 빠르고 쉽게 수행할 수 있어요. 기술 개체는 SIMATIC 컨트롤러에서 사용할 수 있는 특수 프로그램 블록이에요.속도 제어, 축 위치 지정, 모션 동기화 같은 모션 제어 작업을 수행하는 데 사용돼요.하드웨어 구성, 제어 기능, 진단을 통합하여 모션 컨트롤 애플리케이션 개발을 크게 단순화해요. 시계 테크노샷 SINAMICS S210 드라이브 시스템의 포지셔닝 축 기술 객체를 TIA Portal 환경에서 단계별로 구성하는 방법을 배우기 위해서요.

보이치에흐 바츠코프스키, 선임 기술 지원 엔지니어

자동화 라이선스 매니저의 라이선스 관리

현대 산업 자동화에서는 소프트웨어가 중요한 역할을 해요.따라서 적절한 라이선스 관리가 중요하게 고려돼요.이 작업을 더 쉽게 하기 위해 Siemens는 전용 도구를 개발했어요. 자동화 라이선스 매니저.주로 TIA Portal 제품군, STEP 7, WinCC 및 기타 산업 자동화 도구에 사용되는 Siemens 소프트웨어 라이선스 관리를 위한 플랫폼이에요.도구는 사용 중인 소프트웨어를 명확하게 보여줘요. 시계 테크노샷 이 도구의 기능을 살펴보고 라이선스가 만료되거나 사라져도 예상치 못한 순간에 당황하지 않는지 확인하기 위해서요.

토마스 워니악, 선임 기술 지원 엔지니어

가상 어시스턴트 및 기타 기술 지원 받는 방법들

Siemens가 출시했어요 포털을 보세요 플랫폼—새 버전이에요. 지멘스 인더스트리 온라인 지원 웹사이트.관련 기술 지원과 함께 Siemens 제품 및 서비스에 액세스할 수 있는 단일 장소를 제공해요. 지원은 다른 도구를 통해 제공돼요. 가상 어시스턴트, 연중무휴 실시간 지원을 제공해요.즉, 문의가 많으면 기술 지원팀의 응답을 기다릴 필요 없이 즉시 답변을 받을 수 있어요.더 복잡한 문제의 경우 기술 지원팀에 직접 연락할 수 있어요. 보기 테크노샷 새 플랫폼을 살펴보고 Siemens Poland에서 제공하는 기술 지원 옵션에 대해 자세히 알아보려면 말이죠.

다니엘 쿠차스키, 기술 지원 엔지니어

MFCT 소프트웨어하고 웹 서버를 사용하여 SIWAREX 계량 모듈을 어떻게 쉽게 구성할 수 있나요?

다음과 같은 프로세스의 높은 정밀도 보장 계량, 측정, 투약 적절한 장비를 사용해야 해요.좋은 예가 있어요 SIWAREX 계량 모듈.

다양한 센서 유형에 사용할 수 있고 매끄럽게 통합돼요 SIMATIC 디바이스들 그리고 그 TIA 포털 플랫폼.그들은 에서 널리 사용돼요. 프로세스 산업.

시계 테크노 쇼츠 SIWAREX 계량 모듈을 사용하여 쉽게 구성하는 방법을 배우려면 MFCT 소프트웨어 그리고 통합 웹 서버.

야로스와프 시에미아노프스키, 측정 기기 및 계량 시스템 전문가

토크 제한 기능으로 작동하도록 서보 드라이브를 효율적으로 구성하려면 어떻게 해야 하나요?

높은 정밀도와 높은 성능은 서보 드라이브 광범위한 용도에 적합해요.흥미로운 사용 예는 모터 작동을 다음과 같이 수행해야 하는 구현에 사용돼요. 토크 제한.

하지만 그런 작업을 위해 장치를 구성할 때는 다음과 같은 여러 요소를 고려해야 해요. 기본 토크 제한값 또는 컨트롤러가 관련 파라미터를 모니터링해야 하는지 여부 포지셔닝 퀄리티.이런 이유로 작업이 때때로 상당히 어려울 수 있어요.

시계 테크노 쇼츠 토크 제한으로 작동하도록 서보 드라이브를 쉽게 구성하는 방법을 배우려면요. TIA 포털 그리고 그 MC_토크 리미팅 그리고 MC_토크레인지 기능 블록.

애덤 스테치, 선임 기술 지원 엔지니어

설계된 애플리케이션을 위한 24V DC UPS와 배터리를 선택할 때 고려해야 할 사항은 뭐예요?

보장 제어 캐비닛용 안정적인 전원 공급 장치 1차 전원 장애 발생 시 중요한 작업이에요.필요한 백업 시간에 따라 최대 몇 시간 동안 전력 연속성을 제공할 수 있는 여러 솔루션을 사용할 수 있어요. 시계 테크노 쇼츠 최적으로 선택하는 방법을 배우려면 24V DC UPS 및 배터리 당신의 애플리케이션뿐만 아니라 안정적인 작동과 적절한 백업 시간을 보장하기 위해 UPS를 구성할 때 고려할 사항도 마찬가지예요.

모니카 리스, 유명 엔지니어 겸 기술 전문가

WinCC Unified PC Runtime 응용 프로그램은 어떻게 효과적이고 안전하게 구현될 수 있을까요? 그리고 예기치 않은 상황에 대한 “백도어”를 어떻게 닫을 수 있을까요?

컴퓨터 기반 시각화 시스템을 시운전할 때는 시스템이 제대로 작동하는지 확인하는 것이 중요해요 믿을 수 있게 그리고 지속적인 감독 필요 없이.하지만 오랫동안 문제 없이 실행되던 응용 프로그램이 갑자기 작동을 멈추는 경우가 있어요.

이런 문제 중 상당수는 피할 수 있어요. 핵심은 커미셔닝 단계에서 신중하게 계획된 구성.

시계 테크노 쇼츠 효과적이고 안전하게 배포하는 방법을 배우기 위해서요. WinCC 통합 PC 런타임 애플리케이션그리고 예상치 못한 잠재적 문제를 방지하기 위해 “격차를 좁히는” 방법을 알아봐요.

애덤 코찬스키, 기술 지원 엔지니어

Cennik 10.0 애플리케이션은 어떤 특징과 기능을 제공하나요?

프로젝트 구현에 필요한 구성 요소 목록을 만드는 것은 매우 중요한 작업이에요.하지만 큰 프로젝트에서는 실수를 하기 쉬워요.이런 상황을 피하려면 프로세스를 단순화하고 부분적으로라도 자동화하는 것이 좋겠어요.

저희 덕분에 가능해요 가격표 10.0이에요 애플리케이션.이를 통해 현재 Siemens 포트폴리오에서 필요한 구성 요소를 빠르고 효율적으로 선택할 수 있어요.

시계 테크노 쇼츠 Price List 10.0과 사용자가 사용할 수 있는 모든 특징에 대해 자세히 알아보려면.

다니엘 쿠차스키, 기술 지원 엔지니어

표준 드라이브는 언제 사용해야 하고 언제 서보 드라이브를 선택하는 것이 좋을까요?

자동화 프로젝트에 적합한 드라이브를 선택하는 것은 어려울 수 있어요.많은 부분이 응용 프로그램 유형하고 장치가 사용될 작동 특성에 따라 달라져요.게다가 단일 시스템에서는 연속 동작이 필요한지 순차 동작이 필요한지에 따라 여러 종류의 드라이브를 사용할 수 있어요.

그러면 표준 드라이브는 언제 사용하고 언제 서보 드라이브를 선택하는 것이 좋을까요?

시계 테크노 쇼츠 답을 찾고 특정 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션이 무엇인지, 그리고 주어진 작업에 가장 적합한 드라이브를 쉽게 선택하는 방법을 배우기 위해서요.

데미안 비에차섹, 드라이브 테크놀로지 프로모터, 바르토즈 토치코, 영업 개발 전문가

문의

질문 있으세요?보고 싶은 비디오가 없으세요?알려주세요!