Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

경쟁 우위는 공장 현장에서부터 시작돼요

유럽 자동차 산업은 생산 차량과 공장 운영 방식 모두를 변화시키는 변화를 겪고 있어요.2025년에 유럽연합에서 1260만 대의 승용차가 제조됐는데, 그 중 전기차와 하이브리드 모델이 거의 40% 를 차지했어요.

유럽 자동차 부문 혁신

지멘스 오토모티브 컨퍼런스 - 폴란드 2026 - 에디션

생산 구조의 변화로 인해 제조 공장은 신제품과 진화하는 시장에 맞게 프로세스, 기술, 기술을 조정해야 해요.이런 환경에서 공장의 경쟁력은 유연성, 신기술 채택 속도, 노동자의 전문성에 의해 점점 더 정의되고 있어요.

Siemens Automotive Conference 2026에서 산업, 기술, 학계 대표들이 모여 인공 지능, 디지털 트윈, 자동화, 데이터를 활용하여 유럽 자동차 산업의 경쟁 우위를 구축하는 방법에 대해 논의했어요.

Siemens 오토모티브 컨퍼런스 2026에는 자동차 부문 40개 이상의 회사를 대표하는 100명 이상의 참가자가 모였어요.이틀 동안 업계 대표들과 전문가들이 공장 현장에서 이미 사용 중인 기술의 잠재력을 최대한 활용하여 경쟁력을 높이고 시설을 현대화하고 미래 성장 계획을 세우는 방법을 모색했어요.주요 토론 주제로는 인공 지능, 로봇화, 디지털 트윈, 사이버 보안 등이 있어요.

반복되는 주제가 이 솔루션들의 실제 적용이었어요.결정적인 경쟁 우위는 무엇보다도 테스트에서 전체 구현으로 효율적으로 전환하여 자동화, 소프트웨어, 데이터 및 AI를 기존 프로세스에 통합하는 동시에 인력을 새로운 작업 방식에 맞게 준비시킬 수 있는 시설에서 얻을 수 있어요.

자동차 부문은 더 큰 유연성이 필요해요

의제 항목 중 하나가 유럽 자동차 부문의 미래에 초점을 맞춘 업계 리더들 간의 토론이었어요.업계는 현재 상당한 비용과 투자 압박을 받으며 운영되고 있어요.생산 모델, 기술, 가치 사슬이 진화하는 동안 새 프로젝트와 생산 현장을 놓고 경쟁이 계속되고 있어요.결과적으로 제조 공장의 경쟁력은 더 이상 비용으로만 정의할 수 없어요.

“오늘날 유럽 자동차 부문은 더 이상 비용만으로 경쟁력이 결정되지 않기 때문에 주로 더 큰 유연성과 탄력성이 필요해요.시장 변화나 공급망의 혼란에 신속하게 대응하는 것도 마찬가지로 중요해요. 바로 여기서 기술이 작용해요.” Siemens Poland의 CEO인 마치에이 지엘린스키 (Maciej Zieliń) 가 말했습니다.

지멘스 오토모티브 컨퍼런스 - 폴란드 2026 - 퓨처 토크

작업을 중단하지 않고 변환할 수 있어요.

이러한 변화의 가장 큰 과제 중 하나는 생산 중인 시설을 현대화하는 거예요.생산 연속성을 보장하면서 새로운 솔루션을 기존 인프라에 통합하고 규모를 늘려야 해요.

브르제슈니아에 있는 폭스바겐 포즈난 공장은 지금 전기 폭스바겐 크래프터 생산을 위해 확장하면서 큰 변화를 겪고 있어요.생산이 계속되는 동안 작업이 진행되기 때문에 정확한 계획과 새로운 인프라를 기존 운영 체제와 통합해야 해요.이러한 변화를 계획하고 테스트하는 데 디지털 기술의 역할이 점점 더 커지고 있어요.브로츠와프 ZF CV Systems Poland의 공장 매니저인 Sebastian Gałka가 언급한 것처럼, “디지털 트윈”을 사용하면 실제 프로세스를 실제로 변경하기 전에 다양한 구성 요소, 파라미터 또는 구성을 평가할 수 있어요.부품이나 공급업체가 변경되면 물리적 실험의 필요성을 줄이고 중단 위험을 최소화하고 구현에 필요한 시간을 단축하는 등 많은 시나리오를 모델 내에서 평가할 수 있어요.

신기술이 배포되는 속도도 변하고 있어요.한때 개발하고 구현하는 데 몇 년이 걸렸던 솔루션이 이제는 훨씬 더 빠르게 테스트에서 실제 적용으로 옮겨야 해요.

“과거에는 혁신을 구현하는 데 몇 년이 걸렸지만 요즘은 단시간에 이루어져요.이것이 바로 사람과 지속적인 학습에 대한 준비가 핵심인 이유예요.” 폴란드 메르세데스-벤츠 매뉴팩처링 생산 및 유지 보수 책임자인 Paweławski가 말했습니다.

기술은 또한 기술을 변화시키죠.

지멘스 오토모티브 컨퍼런스 - 폴란드 2026 - 토론

변화의 속도가 빨라진다는 것은 팀의 역량도 기술과 함께 진화해야 한다는 뜻이에요.엔지니어, 자동화 전문가, 생산 직원, 유지 보수 담당자, IT 전문가들이 점점 더 다양한 분야의 교차점에서 일하고 있어요.기술 숙련도, 변화에 대한 개방성, 유연성, 지속적인 학습 역량이 점점 강조되고 있어요.

“지식만으로는 이제 충분하지 않아요.디지털화와 인공 지능은 우리 일상의 일부가 됐어요. 그래서 현대의 팀에는 기술적 전문성과 소프트 스킬이 모두 필요해요.개방성, 유연성, 빠르게 변화하는 세상을 헤쳐나가는 능력이 점점 더 중요해지고 있어요.” 오토매텍의 CEO인 안나 콜로드지에치크가 덧붙였어요.

폭스바겐 포즈난 자동화 기술 부서 매니저인 로버트 부바가 특정 프로세스를 매일 사용하는 사람들을 변경 관리 프로세스에 참여시키는 것이 중요하다고 강조했어요.그들의 경험은 새 솔루션을 설계하고 테스트하는 동안 매우 중요해요.동시에 새로운 도구로 작업하는 데 필요한 역량을 개발하는 것이 필수예요.

AGH 과학기술대학교 프로세스 자동화과의 Ireneusz Dominik 교수가 산업계와 학계 간의 협력의 중요성을 지적했어요.대학은 실제 산업 문제, 기술, 프로세스를 접할 수 있어야 하는 반면, 기업은 미래 엔지니어의 역량을 구축하고 인재들이 취업하기 훨씬 전에 시작할 수 있어야 해요.

폴란드는 제조업 그 이상을 목표로 삼을 수 있어요.

유럽 자동차 산업의 변화는 폴란드의 미래 역할에 대한 의문을 제기해요.수년 동안 경쟁력 있는 인건비가 이 나라에 투자를 유치하는 주요 요인이었어요.하지만 오늘날에는 전문가의 전문성, 생산 품질, 기술 접근성, 복잡한 프로젝트를 수행할 수 있는 역량이 점점 더 중요해지고 있어요.

Maciej Zieliń ski에 따르면 폴란드는 제조업체, 공급업체, 통합업체, 엔지니어링 회사로 구성된 기존 생태계를 활용하여 엔지니어링, 연구, 기술 개발에 초점을 맞춘 프로젝트를 유치해야 해요.이렇게 하면 폴란드가 가치 사슬의 더 발전된 단계에 더 많이 참여할 수 있을 거예요.

시장에서는 이미 이런 트렌드를 볼 수 있어요.ZF의 폴란드 시설은 제조와 R&D 역량, 설계, 테스트, 검증을 결합하는 동시에 ADAS (첨단 운전자 지원 시스템) 같은 솔루션을 개발해요.비슷해요, 야보르에 있는 폴란드 메르세데스-벤츠 매뉴팩처링 공장도 엔진 생산에서 배터리 제조로, 그리고 최근에는 전기 이동성과 관련된 새로운 분야로 범위를 확장했어요.

지금과 같은 지정학적 환경에서 현지 공급망과 파트너십의 중요성도 커지고 있어요.“로컬 콘텐츠”의 수준이 높을수록 생산 탄력성이 강화되고 운영 중단에 더 효과적으로 대응할 수 있어요.게다가 자동차 부문에서 쌓은 전문 지식을 이중 용도 (민간 및 방위) 부문을 포함한 다른 산업에도 적용할 수 있어요.

데이터와 AI는 공장 자산이 되고 있어요.

인더스트리 4.0의 발전으로 제조 공장에서는 기계, 시스템, 프로세스에서 생성되는 엄청난 양의 데이터에 접근할 수 있게 됐어요.하지만 이 데이터를 수집하는 능력만으로는 경쟁 우위를 제공할 수 없어요.정말 중요한 것은 데이터 품질, 적절한 컨텍스트, 그리고 품질 관리, 생산성, 유지 관리, 에너지 소비 같은 영역에서 의사 결정을 내리는 데 이 정보를 활용할 수 있는 능력이에요.

인공 지능은 특정 운영 프로세스를 지원하기 위해 이 정보를 분석할 수 있게 해줘요.한 예로 예측 유지보수가 있어요. 알고리즘이 기계에서 오는 여러 신호를 동시에 분석해서 손상이나 고장의 높은 위험을 식별할 수 있어요.최종 결정은 휴먼 오퍼레이터에게 남아요. 휴먼 오퍼레이터는 전체 프로세스의 맥락에서 추천을 평가해요.

AGH 프로세스 자동화부 Ireneusz Dominik 교수가 강조한 것처럼, 산업용 AI의 가장 큰 잠재력은 머신 비전 시스템, 품질 관리, 로보틱스, 프로세스 데이터 분석 등 특정 프로세스 관련 문제를 해결하는 솔루션에 있어요.산업 환경에서 기술의 가치는 신뢰성, 기존 프로세스와의 통합 능력, 일상 생산에서의 효율성에 의해 결정돼요.

디지털 팩토리도 안전해야 해요

지멘스 오토모티브 컨퍼런스 - 폴란드 2026 - 전시회

더 많은 기계, 장비, 시스템이 서로 연결되면서 산업 사이버 보안의 중요성이 커져요.디지털화는 IT, 자동화, 운영 기술을 더 가깝게 만들어줘요. 따라서 현대 제조 공장을 보호하려면 해당 분야를 책임지는 팀 간의 협업은 물론 설계 및 현대화 프로세스 초기부터 보안 조치를 통합해야 해요.

Siemens Automotive Conference 2026에서 논의한 결과 유럽 자동차 부문의 경쟁력은 효율적인 기술 구현, 숙련된 인력, 공장 유연성, 생산 보안에 달려 있다는 점이 강조됐어요.폴란드의 경우 이는 엔지니어링, 디자인, 기술 개발 분야를 포함하여 유럽 자동차 산업 내에서 폴란드의 역할을 더욱 강화할 수 있는 기회예요.