Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

루르 지역의 안정적인 물 공급

바세르베르케 베스트팔렌은 SIMATIC PCS 7, PCS NEO, 시뮬레이션, 5G로 효율적이고 지속 가능한 물 공급을 향한 다음 단계를 계획하고 있어요.

왜 Wasserwerke 웨스트팔렌에 현대식 제어 시스템을 사용해요?

독일 서부에서 가장 큰 식수 생산업체인 바세르베르케 베스트팔렌은 총 여섯 개의 상수도에 걸쳐 약 150만 명의 사람들에게 식수를 공급해요.게다가 회사는 유수 발전소 다섯 곳에서 재생 에너지를 생산하고 수많은 고가탱크, 부스터 스테이션 및 기타 시설의 운영을 관리해요.이 광대한 인프라는 운영하기 쉬운 통합된 우리의 통합으로 모니터링돼요. 프로세스 제어 시스템이에요 .모든 플랜트와 스테이션은 중앙 제어실에서 제어되고 모니터링돼요.Wasserwerke Westfalen GmbH의 제어 기술 책임자인 아킴 코슬로브스키는 이렇게 설명합니다. “이는 완전히 안정적이고 믿을 수 있는 솔루션을 제공하므로 새 프로젝트에 전적으로 집중할 수 있어요.

더 스마트한 물 관리를 해야 하는 세 가지 이유

아이콘 효율성

효율적인 유지 관리 및 현대화

중앙 집중식 엔지니어링으로 출장 시간이 절약돼요. Wasserwerke Westfalen은 비교적 작은 프로젝트 엔지니어 팀으로 수많은 구성 요소와 플랜트뿐만 아니라 광범위한 현대화 조치를 효과적으로 관리할 수 있어요.

DIMCC 아이콘 - 정전 시간 단축 - 투명성

가상 상수도는 시운전 시간을 단축해요

SIMIT와 SIMIT 솔루션 워터 라이브러리 기반의 “가상 상수도” 덕분에 Wasserwerke Westfalen은 새 처리 플랜트의 시운전을 몇 개월에서 단 몇 주로 단축할 수 있어요.

SIPROTEC V 아이콘 지속 가능성

미래에도 사용할 수 있는 기술들

제어 기술은 가상화, 시뮬레이션, 클라우드 기반 자동화, 5G 슬라이싱 같은 신기술에 대비할 준비가 돼있어요. 그래서 Wasserwerke Westfalen은 미래에 대비한 공장을 만들 수 있어요.

하나의 시스템, 하나의 모양과 느낌 — 어디에나

아힘 코슬로우스키에게는 통일된 운영 철학이 특히 중요해요.이 철학은 운영자 인터페이스가 모든 계층 수준 및 모든 위치에서 동일하게 구성되어 있다는 것을 의미해요.자동화 및 프로세스 제어 작업을 구현하기 위한 표준 라이브러리가 그 기반이에요.Wasserwerke Westfalen은 이 라이브러리를 사용하여 광범위한 기술과 운영 계층을 갖춘 복잡한 플랜트 구조를 제어 시스템 내에 매핑해요.표준 라이브러리를 사용하면 유틸리티가 광범위한 프로그래밍 작업 없이 사전 테스트된 균일한 모듈을 사용하여 많은 기능을 쉽게 구현할 수 있어요.그 결과 Wasserwerke Westfalen은 기능과 알림을 크게 표준화하여 프로세스 제어 시스템이 항상 동일한 모양과 느낌을 유지하도록 했어요.

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

테스트용으로 지어진 가상 상수도

상수도 회사는 현재 우리 기술로 구동되는 수많은 추가 프로젝트를 실현하고 있어요.한 가지 주요 초점은 “가상 상수도”에 기반한 SIMIT 그리고 SIMIT 솔루션 워터 라이브러리.이 프로젝트를 위해 Wasserwerke Westfalen과 우리는 무엇보다도 물 처리를 위한 특수 SIMIT 라이브러리 부품을 개발했어요.실제 물처리 시설 두 곳을 모델로 한 곳은 SIMIT에서 처리장을 복제했어요.펌프, 필터, 유역의 개별 시뮬레이션 기능이 템플릿으로 만들어지고 “파이핑 다이어그램”으로 연결되었어요. 따라서 모델 내에서 프로세스 및 플랜트 변형을 쉽게 구성하고 테스트할 수 있어요.

먼저 시뮬레이션하고 자신 있게 커미셔닝하세요

Wasserwerke Westfalen은 SIMIT로 플랜트를 시뮬레이션함으로써 새로운 기술을 플랜트 운영에 더 빠르게 통합할 수 있고 운영자 교육과 전문성 개발을 현대적인 디지털 기반으로 활용하고 있어요.가상 상수도는 실제 식물의 모양과 느낌을 사실적으로 재현해요.덕분에 Wasserwerke Westfalen은 새 처리 공장 시운전을 몇 개월에서 단 몇 주로 단축할 수 있었어요.수정 및 서비스 조치를 사전에 철저히 테스트하여 생산 중단 없이 안전하게 구현되도록 할 수 있어요.중요한 플랜트 조건과 그 영향을 기술 장비에 무리를 주거나 위험에 빠뜨리지 않고 모델에 미치는 영향을 검사할 수 있어요.마지막으로 중요한 것은 신입 사원들이 민감한 생산 공장에서 일하기 전에 디지털 트윈 시스템에 대한 교육을 빠르고 안전하게 받는다는 거예요.

기초를 단계적으로 현대화해요

동시에 Wasserwerke Westfalen은 자동화 가용성을 높이고 추가 프로세스를 자동화하기 위해 시스템에 지속적으로 투자해요.유틸리티는 현재 SIMATIC ET 200SP HA 시스템으로 주변 기기를 현대화하고 있어요.이 시스템은 특히 콤팩트하고 극한 조건에서도 사용하기에 적합해서 야외 설치나 분산 스테이션에 특히 적합해요.현재의 시스템 세대는 더 높은 가용성, 견고성, 확장성을 제공할 뿐만 아니라 Wasserwerke Westfalen이 웹 기반 프로세스 제어 시스템으로의 전환을 위한 미래 지향적 토대를 점진적으로 구축할 수 있게 해줘요. PCS 네오 몇 년 후에요.

우리는 이미 신기술을 준비하고 있어요.예를 들어, HTML5 기반 제어 시스템 SIMATIC PCS neo의 이점을 어떻게 활용할 수 있을지 평가 중이에요. 예를 들어 더 간결한 아키텍처를 통해 말이죠.
베른드 하인즈, Managing Director, 워터워크 웨스트팔렌 GmbH

5G, PCS 네오, 그리고 그 다음은 뭐가 나올까요?

유틸리티는 또한 텔레포니카하고 저희 팀과 공동 개발한 맞춤형 5G 모바일 네트워크를 위한 새로운 연결 솔루션을 테스트하고 있어요. 5G 물 산업을 위한 슬라이스는 5G 네트워크 슬라이싱 기술을 기반으로 하는 가상 5G 네트워크를 통해 전체 자동화 기술을 모니터링하고 제어할 수 있도록 하기 위한 거예요.하인즈가 설명하듯이 목표는 필드 수준까지 완벽한 데이터 통신 솔루션을 달성하는 거예요. “우리는 현재 Siemens와 이 주제를 다루고 있으며 훌륭한 결과를 달성할 것이라고 확신합니다.”