Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

펀더멘털은

이 교육 과정은 이러한 기술의 기본 원리, 구성, 구성 요소 및 유지 관리 요구 사항 같은 주제를 다룹니다.

훈련에서 무엇을 기대할 수 있을까요?

Siemens Power Academy는 이제 전체 에너지 공급망의 가상화를 기본 교육 과정에 통합하여 발전, 송전, 분배부터 최종 전력 소비에 이르기까지 명확한 개요를 제공해요.

이 교육 과정은 개별 단계가 어떻게 상호 연결되어 있는지, 어떤 주요 기술이 관련되어 있는지, 오늘날 에너지 공급망 전체에서 현대 에너지 시스템이 직면하고 있는 문제를 더 명확하게 이해하는 데 도움이 돼요.전기화와 자동화의 세계로의 발견의 가상 여행에 오신 걸 환영합니다.3차원 가상 세계에 푹 빠져서 석탄, 가스, 원자력 시설 같은 발전소가 안정적이고 믿을 수 있는 에너지 공급을 제공하는 발전소의 기능을 경험해 보세요. 발전의 중추라고 하죠.

Select...

교육 과정에는 실습과 사례 연구가 포함되며 엔지니어, 기술자 및 기타 전력 시스템 관련 전문가에게 적합해요.

Siemens SIPROTEC 5 보호 릴레이 2개에 연결된 갈색 전기 부싱이에요. 빛나는 녹색 원에 다양한 전기 보호 기능 번호 (예: 87L, 50EF, 67N) 가 적혀 있어요. 장비 바닥에는 진한 파란색 배경에

판매 (Siemens 직원만 해당)

Select...

스마트 인프라

성공에 도움이 되는 판매 관련 정보, 자료 및 활동의 중심은 인트라넷.siemens.com/si/세일즈

짧은 금발 머리에 흰색 티셔츠를 입은 흰 피부의 여자가 웃으며 프레임 밖의 사람을 올려다보는데, 전경에서 태블릿을 들고 있는 어깨와 팔이 보여요.배경은 대각선 패턴의 밝은 색 벽이 특징이에요.