Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

산업 자동화 솔루션에서의 사이버 보안

NTO Automation이 주요 산업 고객을 위해 새 공장을 건설하는 동안 IT와 OT 네트워크 사이에 추가 계층 보안 솔루션을 도입했어요.산업 자동화에서 사이버 보안에 대한 관심이 높아지면 OT에서 IT 계층으로의 액세스를 없앨 수 있어요.

보안이 최우선이에요

덴마크 대기업의 새 공장 자동화 솔루션이 입찰될 때 보안이 중요한 매개 변수 중 하나였어요.자동화 데이터는 회사 고객과의 금융 거래의 기초를 형성하므로 OT 네트워크를 내부 공격으로부터 보호하는 것이 외부에서 들어오는 해커 공격과 바이러스로부터 보호하는 것만큼이나 중요해요.NO Ikast의 자동화가 입찰에 낙찰됐어요.

“대부분의 IT 부서는 프로그래머가 앉아서 PLC를 프로그래밍하면 그 사람이 거기서 IT 시스템을 해킹할 수 있다고 생각하지 않아요.우리는 이 시스템을 설계한 방식으로 그 가능성을 없앴어요.” NTO 오토메이션의 키 어카운트 매니저인 커트 노드홀트가 말합니다.

상단에 노트북 두 대가 보여요. 초록색 테두리가 있는 서버 장비하고 컴퓨터 모니터도 있어요.
얀 스톰 젠슨, NTO 오토메이션의 소프트웨어 엔지니어

얀 스톰 젠슨, NTO 오토메이션의 소프트웨어 엔지니어

OT와 IT의 뚜렷한 구분

시스템은 고객의 OT와 IT 네트워크를 매우 엄격하게 구분하여 설계되었어요.솔루션은 세 개의 레이어로 구축되고, DMZ 레이어라고 하는 IT 시스템과 OT 시스템 사이에 레이어가 삽입되어 있어요.DMZ는 “비무장 지대”라는 군사 용어를 가리키며, 고객의 자동화 솔루션에 대한 모든 요청은 DMZ 구역에 있는 점프 스테이션을 거쳐야 해요.거기에서 요청은 VPN을 통해 OT 레이어로 전달되고 각 PLC는 방화벽으로 추가 보호돼요.

솔루션은 국제 보안 표준 IEC 62443에 따라 구축되었으며 NTO에서 의도하지 않은 트래픽을 차단한 방법 중 하나는 소위 하드닝이라고 하는 거예요.

“모든 스위치에 강화 기능을 사용했어요. 즉, 필요하지 않은 모든 것이 꺼졌다는 뜻이에요.기본적으로 모든 것이 블랙리스트에 올라있어요.고객이 새 구성 요소를 연결해야 하는 경우 먼저 프로토콜을 활성화해야 해요.따라서 아무 데서나 장비를 네트워크에 연결할 수 없어요.” 라고 NTO Automation의 소프트웨어 엔지니어 얀 스톰 젠슨 (Jann Storm Jensen) 은 말합니다.

Siemens는 산업에 가장 적합해요

NTO 오토메이션은 Siemens 부품으로 전체 시스템을 구축했어요.통신은 SIMATIC Soft PLC에서 처리되고 모든 제어는 분산형 프로피넷에서 이루어져요.DMZ에서 OT까지 전체 네트워크가 중복되고, OT 계층은 데이터 트래픽이 200밀리초 이내에 방향을 전환할 수 있는 여러 개의 중복 링으로 구축돼요.

“우리가 Siemens를 선택한 이유는 업계 최고의 장비를 갖추고 있기 때문이에요.산업 환경에 적합한 산업용 제품을 제공하고 방화벽이 있는 완벽한 보안 패키지를 제공할 수 있어요.다른 사람들은 스위치나 부품 판매를 고려하지만 안전한 OT 네트워크 구축 방법을 제시한 곳은 Siemens밖에 없어요.” 커트 노드홀트 (Kurt Nordholt) 는 말합니다.

커트 노드홀트, NTO 오토메이션 키 어카운트 매니저예요.

커트 노드홀트, NTO 오토메이션 키 어카운트 매니저예요.

Siemens 계정 관리자의 호응을 얻었어요.

Siemens의 어카운트 매니저 라스 헨릭 젠슨이 이 성명서를 기쁨과 인정을 동시에 받았어요.

“Siemens는 OT 내부의 사이버 보안에 엄청난 초점을 맞추고 있어요.최근 몇 년 동안 해커 공격이 대기업, 특히 오래된 기업의 재정에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 보여주는 끔찍한 사례를 몇 개 봤어요. 생산 시스템이 제대로 보호되지 않을 위험이 있어요.이걸 생산 및 관리 데이터의 흐름이 더 자유로워야 하는 인더스트리 4.0의 전체 발전과 결합한다면 운영 기술의 보안을 통제하는 것이 매우 중요해요.” 라고 그는 말합니다.

라스 헨릭 젠슨도 매우 안전한 설치 개발에 기여한 것을 기쁘게 생각해요.

“보안 부분에서 지멘스의 역할은 주로 컨설턴트로서, 보안 표준 IEC 62443에 따라 솔루션을 만드는 방법을 지원했어요.재능있는 사람들과 함께 보안의 경계를 넓히는 데 도움을 주는 것은 언제나 즐거워요.” 라고 그는 말합니다.

또한 NTO는 새 공장의 유일한 공급자가 아니었어요.공장의 다양한 하위 시스템에 다른 공급업체들도 참여했어요.이제 모든 유닛이 방화벽이 있는 PLC로 캡슐화돼요.

라스 헨릭 젠슨, 지멘스 어카운트 매니저

라스 헨릭 젠슨, 지멘스 어카운트 매니저

“다른 공급자들도 부품에 접근하려면 우리 점프 스테이션을 거쳐야 해요.하지만 우리는 그것을 잘 관리했고 고객의 IT 부서와도 좋은 협력관계를 유지하고 있어요.” 커트 노드홀트가 말합니다.보안 외에도 관리 직원이 통계 및 최적화에 필요한 데이터를 자유롭게 수집할 수 있는 것도 고객에게는 중요했는데 솔루션이 이를 막지는 못해요.

두 층에 태블릿 네 개예요

고객의 새 공장은 두 층에 있어요. 공장을 돌아다니다 보면 Siemens 라우터에서 무선 네트워크로 제어되는 무인 트럭, AGV를 볼 수 있어요.

자동화 시스템의 많은 구성 요소를 공장 전체에 설치된 태블릿 네 대를 통해 작동할 수 있어요. 즉, 두 사람만 작업을 관리할 수 있어요.최종 고객이 보안 유지 관리를 전문가에게 맡기는 것을 선호하기 때문에 네트워크와 SCADA의 유지 관리는 NTO에서 서비스 계약을 통해 처리해요.

DI 웨비나 빅 텍스트

산업 보안에 관한 저희 웨비나 시리즈 살펴보세요

모든 웨비나는 필요할 때마다 온디맨드로 볼 수 있어요.